メインコンテンツまでスキップ

Grove - 静電容量式土壌湿度センサー(耐腐食性)

Grove - 静電容量式土壌湿度センサー(耐腐食性)は、静電容量の変化に基づいた土壌湿度センサーです。抵抗式センサーと比較して、静電容量式センサーは金属電極を直接露出させる必要がないため、電極の腐食を大幅に軽減できます。そのため、これを耐腐食性と呼びます。

このセンサーは土壌の湿度を定性的にテストすることしかできず、定量的に測定することはできない点に注意が必要です。つまり、土壌の湿度が上昇すると出力値が減少し、逆に湿度が低下すると出力値が高くなります。

産業用センサーへのアップグレードが可能

SenseCAP S2110コントローラーS2100データロガーを使用することで、Groveを簡単にLoRaWAN®センサーに変えることができます。Seeedはプロトタイピングをサポートするだけでなく、SenseCAPシリーズの堅牢な産業用センサーを使用してプロジェクトを拡張する可能性も提供します。

SenseCAP S210xシリーズの産業用センサーは、環境センシングのための即時使用可能な体験を提供します。土壌状態のモニタリングには、より高性能で堅牢なS2105ワイヤレス土壌湿度、温度、ECセンサーをご参照ください。このシリーズには、土壌湿度、空気温度と湿度、光強度、CO2、EC、そして8-in-1気象ステーション用のセンサーが含まれています。次の成功する産業プロジェクトのために、最新のSenseCAP S210xをお試しください。

SenseCAP 産業用センサー
S2105 土壌湿度 & 温度 & EC

バージョン

製品バージョン変更内容リリース日
Grove - Capacitive Moisture Sensor (Corrosion Resistant)初版2018年9月

特徴

  • 静電容量式デザイン
  • 耐腐食性
  • 内蔵アンプ

仕様

項目
動作電圧3.3V / 5V
出力インターフェースアナログ
長さ92.1mm
23.5mm
高さ6.5mm
サイズ長さ: 40mm 幅: 20mm 高さ: 13mm
重量10.6g
パッケージサイズ長さ: 150mm 幅: 100mm 高さ: 15mm
総重量19g

主な用途

  • 土壌水分検出
  • 植物の自動給水

ハードウェア概要

ピン配置

注意

センサーを土壌に挿入する部分は、最高位置ラインを超えてはいけません。

対応プラットフォーム

ArduinoRaspberry Pi
注意

上記で対応していると記載されているプラットフォームは、モジュールのハードウェアまたは理論的な互換性を示しています。ほとんどの場合、Arduinoプラットフォーム向けのソフトウェアライブラリやコード例のみを提供しています。すべての可能なMCUプラットフォーム向けにソフトウェアライブラリやデモコードを提供することは不可能です。そのため、ユーザー自身でソフトウェアライブラリを作成する必要があります。現在対応していないものは、将来的に対応する可能性があるかもしれませんが、保証はありません。

はじめに

Arduinoで遊ぶ

ハードウェア

必要な材料

Seeeduino V4.2Base ShieldGrove - 静電容量式土壌湿度センサー
今すぐ購入今すぐ購入今すぐ購入
注記

1 USBケーブルを優しく差し込んでください。そうしないとポートが損傷する可能性があります。内部に4本の線があるUSBケーブルを使用してください。2本線のケーブルではデータを転送できません。お持ちのケーブルが不明な場合は、こちらをクリックして購入できます。

2 Groveモジュールは購入時にGroveケーブルが付属しています。Groveケーブルを紛失した場合は、こちらをクリックして購入できます。

注記

1 Arduino UNOをマザーボードとして使用する場合は、DC電源の使用を推奨します。そうしないと、VCCの最大リップルが100mVを超える可能性があります。Seeeduino V4.2をマザーボードとして使用する場合は、DC電源を接続する必要はありません。

2 ホットスワップはサポートされていません。

  • ステップ1. Grove - 静電容量式土壌湿度センサーをGrove-Base ShieldのポートA0に接続します。

  • ステップ2. Grove - Base ShieldをSeeeduinoに差し込みます。

  • ステップ3. Grove - 静電容量式土壌湿度センサーをテストする土壌に挿入します。

注意

センサーを土壌に挿入する部分は、この白い線を超えてはいけません。

  • ステップ4. USBケーブルを使用してSeeeduinoをPCに接続します。
注記

Grove Base Shieldがない場合でも、以下のようにこのモジュールをSeeeduinoに直接接続することができます。

SeeeduinoGroveケーブルGrove - 静電容量式土壌湿度センサー
GNDGND
5Vまたは3.3VVCC
接続なしNC
A0SIG

ソフトウェア

注意

Arduinoを初めて使用する場合は、開始する前にArduinoの使い方を参照することを強くお勧めします。

ステップ1. 以下のコードをコピーして、Arduinoにダウンロードします。コードのアップロード方法がわからない場合は、コードのアップロード方法を確認してください。

/*
AnalogReadSerial

アナログ入力をピン0で読み取り、その結果をシリアルモニタに表示します。
シリアルプロッタ(ツール > シリアルプロッタメニュー)を使用してグラフ表示も可能です。
ポテンショメータの中央ピンをピンA0に接続し、外側のピンを+5VとGNDに接続します。

このサンプルコードはパブリックドメインです。

https://arduino.cc/en/Tutorial/AnalogReadSerial
*/

// setupルーチンはリセットボタンを押したときに1回だけ実行されます:
void setup() {
// シリアル通信を9600ビット/秒で初期化します:
Serial.begin(9600);
}

// loopルーチンは永遠に繰り返し実行されます:
void loop() {
// アナログピン0の入力を読み取ります:
int sensorValue = analogRead(A0);
// 読み取った値を出力します:
Serial.println(sensorValue);
delay(100); // 安定性のために読み取り間隔を遅延
}
  • ステップ2. Arduino IDEのシリアルモニタを開きます。ツール->シリアルモニタをクリックするか、++ctrl+shift+m++キーを同時に押します。ボーレートを9600に設定します。
ヒント

すべてが正常に動作している場合、シリアルモニタを開くと以下のように表示されるかもしれません:

678
663
631
615
615
624
616
618
620
616
614
614
610
614
614
616
615
612
605
注意

部品の個体差により、同じ環境で異なるモジュールの測定値が異なる場合があります。

Raspberry Piでの使用

このモジュールをRaspberry Piで使用したい場合、以下のいずれかのハットを使用する必要があります:

これらのハットのWikiでデモを見つけることができます。

オンライン回路図ビューア

リソース

技術サポートと製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...