メインコンテンツまでスキップ

Grove - Chainable RGB LED

Grove - Chainable RGB LEDは、フルカラーLEDドライバーであるP9813チップをベースにしています。このモジュールは、3つの定電流ドライバーと256段階のグレースケールの変調出力を提供します。MCUとの通信は2線式伝送(データとクロック)を使用します。この2線式伝送を使用して、追加のGrove - Chainable RGB LEDモジュールをカスケード接続することができます。内蔵のクロック再生機能により、伝送距離が向上します。このGroveモジュールは、カラフルなLEDを使用したプロジェクトに適しています。

バージョン

リビジョン説明リリース日購入方法
v1初回公開リリース(ベータ版)2011年5月5日
v2P9813S16をP9813S14に置き換え、Groveコネクタを垂直から水平に変更2016年4月19日

仕様

  • 動作電圧: 5V
  • 動作電流: 20mA
  • 通信プロトコル: シリアル
ヒント

Groveモジュールの詳細については、Grove Systemを参照してください。

対応プラットフォーム

ArduinoRaspberry Pi
注意

上記で示されている対応プラットフォームは、モジュールのソフトウェアまたは理論的な互換性を示しています。ほとんどの場合、Arduinoプラットフォーム向けのソフトウェアライブラリやコード例のみを提供しています。すべての可能なMCUプラットフォーム向けにソフトウェアライブラリやデモコードを提供することはできません。そのため、ユーザーは独自のソフトウェアライブラリを作成する必要があります。

使用方法

Arduinoで遊ぶ

Grove - Chainable RGB LEDを手に入れたら、「どうやって点灯させるのか?」と思うかもしれません。ここでは、RGBのすべての色が均一に循環するデモを紹介します。

このデモを完成させるには、1つまたは複数のGrove - Chainable RGB LEDを使用できます。1つのGrove - Chainable RGB LEDのINインターフェースをGrove - Base ShieldのD7/D8に接続し、そのOUTインターフェースを別のGrove - Chainable RGB LEDのINインターフェースに接続する必要があります。この方法でさらにLEDを連結できます。


/*
* ChainableRGBライブラリを使用してGrove RGBを制御する例。
* このコードはHSBカラースペースを使用して、すべての色を均一に循環させます。
*/


#include <ChainableLED.h>

#define NUM_LEDS 5

ChainableLED leds(7, 8, NUM_LEDS);

void setup()
{
leds.init();
}

float hue = 0.0;
boolean up = true;

void loop()
{
for (byte i=0; i<NUM_LEDS; i++)
leds.setColorHSL(i, hue, 1.0, 0.5);

delay(50);

if (up)
hue+= 0.025;
else
hue-= 0.025;

if (hue>=1.0 && up)
up = false;
else if (hue<=0.0 && !up)
up = true;
}

このシーンを観察できます: 5つのLEDの色が一貫してグラデーションします。

拡張アプリケーション: Chainable LED Libraryを基に、Grove - temperatureで測定された温度に応じてRGBカラーが変化するデモを設計しました。温度が25から32の間で、RGBカラーは緑から赤に変化します。以下にテストコードを示します。興味があれば試してみてください。

    // 温度 -> rgbLEDのデモ
// 温度が25 - 32の場合、rgbLedは緑 -> 赤に変化
// Grove-temperatureをA0に接続
// LEDをD7,D8に接続

#include <Streaming.h>
#include <ChainableLED.h>

#define TEMPUP 32
#define TEMPDOWN 25

ChainableLED leds(7, 8, 1); // pin7とpin8に接続、1つのLED

int getAnalog() // A0から値を取得
{
int sum = 0;
for(int i=0; i<32; i++)
{
sum += analogRead(A0);
}

return sum>>5;
}

float getTemp() // 温度を取得
{
float temperature = 0.0;
float resistance = 0.0;
int B = 3975; // サーミスタのB値

int a = getAnalog();

resistance = (float)(1023-a)*10000/a; // センサーの抵抗値を取得
temperature = 1/(log(resistance/10000)/B+1/298.15)-273.15; // データシートを基に温度に変換
return temperature;
}

void ledLight(int dta) // LEDを点灯
{

dta = dta/4; // 0 - 255

int colorR = dta;
int colorG = 255-dta;
int colorB = 0;

leds.setColorRGB(0, colorR, colorG, colorB);
}

void setup()
{
Serial.begin(38400);
cout << "hello world !" << endl;
}

void loop()
{
float temp = getTemp();
int nTemp = temp*100;

nTemp = nTemp > TEMPUP*100 ? TEMPUP*100 : (nTemp < TEMPDOWN*100 ? TEMPDOWN*100 : nTemp);
nTemp = map(nTemp, TEMPDOWN*100, TEMPUP*100, 0, 1023);
ledLight(nTemp);
delay(100);
}

Codecraftで遊ぶ

ハードウェア

ステップ 1. Grove - Chainable RGB LEDをBase ShieldのポートD7に接続します。

ステップ 2. Base ShieldをSeeeduino/Arduinoに接続します。

ステップ 3. USBケーブルを使用してSeeeduino/ArduinoをPCに接続します。

ソフトウェア

ステップ 1. Codecraftを開き、Arduinoサポートを追加し、メインプロシージャを作業エリアにドラッグします。

注記

Codecraftを初めて使用する場合は、CodecraftをArduinoで使用するためのガイドも参照してください。

ステップ 2. 下の画像のようにブロックをドラッグするか、このページの最後からダウンロードできるcdcファイルを開きます。

プログラムをArduino/Seeeduinoにアップロードします。

ヒント

コードのアップロードが完了すると、LEDがフェードインおよびフェードアウトするのが見えます。

Raspberry Piで遊ぶ

注記

Raspberry Pi OS >= Bullseyeを使用している場合は、Python3のみでこのコマンドラインを使用する必要があります。

  1. Raspberry PiとGrovePiまたはGrovePi+を用意してください。

  2. 開発環境の設定を完了している必要があります。設定がまだの場合はこちらを参照してください。

  3. 接続

  • センサーをGrovePiのソケットD7にGroveケーブルを使用して接続します。
  1. デモディレクトリに移動します:
    cd yourpath/GrovePi/Software/Python/
  • コードを確認するには
     nano grove_chainable_rgb_led.py   # "Ctrl+x"で終了 #
    import time
import grovepi

# Chainable RGB LEDチェーンの最初のLEDをデジタルポートD7に接続
# 入力: CI,DI,VCC,GND
# 出力: CO,DO,VCC,GND
pin = 7

# GrovePiに接続された最初のLEDと、最後に接続されていないLEDを含む10個のLEDを直列に接続
# 最初のLEDの入力ソケットがGrovePiに接続され、出力ソケットが2番目のLEDの入力に接続される
numleds = 1

grovepi.pinMode(pin,"OUTPUT")
time.sleep(1)

# Chainable RGB LEDメソッド
# grovepi.storeColor(red, green, blue)
# grovepi.chainableRgbLed_init(pin, numLeds)
# grovepi.chainableRgbLed_test(pin, numLeds, testColor)
# grovepi.chainableRgbLed_pattern(pin, pattern, whichLed)
# grovepi.chainableRgbLed_modulo(pin, offset, divisor)
# grovepi.chainableRgbLed_setLevel(pin, level, reverse)

# grovepi.chainableRgbLed_test()で使用されるテストカラー
testColorBlack = 0 # 0b000 #000000
testColorBlue = 1 # 0b001 #0000FF
testColorGreen = 2 # 0b010 #00FF00
testColorCyan = 3 # 0b011 #00FFFF
testColorRed = 4 # 0b100 #FF0000
testColorMagenta = 5 # 0b101 #FF00FF
testColorYellow = 6 # 0b110 #FFFF00
testColorWhite = 7 # 0b111 #FFFFFF

# grovepi.chainableRgbLed_pattern()で使用されるパターン
thisLedOnly = 0
allLedsExceptThis = 1
thisLedAndInwards = 2
thisLedAndOutwards = 3

try:

print "テスト 1) 初期化"

# LEDチェーンを初期化
grovepi.chainableRgbLed_init(pin, numleds)
time.sleep(.5)

# 色を緑に変更
grovepi.storeColor(0,255,0)
time.sleep(.5)

# LED 1を緑に設定
grovepi.chainableRgbLed_pattern(pin, thisLedOnly, 0)
time.sleep(.5)

# 色を赤に変更
grovepi.storeColor(255,0,0)
time.sleep(.5)

# LED 10を赤に設定
grovepi.chainableRgbLed_pattern(pin, thisLedOnly, 9)
time.sleep(.5)

# 結果を確認するために一時停止
time.sleep(2)

# リセット(すべてオフ)
grovepi.chainableRgbLed_test(pin, numleds, testColorBlack)
time.sleep(.5)


print "テスト 2a) パターンテスト - 黒"

# パターン0 - 黒(すべてオフ)
grovepi.chainableRgbLed_test(pin, numleds, testColorBlack)
time.sleep(1)


print "テスト 2b) パターンテスト - 青"

# パターン1 - 青
grovepi.chainableRgbLed_test(pin, numleds, testColorBlue)
time.sleep(1)


print "テスト 2c) パターンテスト - 緑"

# パターン2 - 緑
grovepi.chainableRgbLed_test(pin, numleds, testColorGreen)
time.sleep(1)


print "テスト 2d) パターンテスト - シアン"

# パターン3 - シアン
grovepi.chainableRgbLed_test(pin, numleds, testColorCyan)
time.sleep(1)


print "テスト 2e) パターンテスト - 赤"

# パターン4 - 赤
grovepi.chainableRgbLed_test(pin, numleds, testColorRed)
time.sleep(1)


print "テスト 2f) パターンテスト - マゼンタ"

# パターン5 - マゼンタ
grovepi.chainableRgbLed_test(pin, numleds, testColorMagenta)
time.sleep(1)


print "テスト 2g) パターンテスト - 黄"

# パターン6 - 黄
grovepi.chainableRgbLed_test(pin, numleds, testColorYellow)
time.sleep(1)


print "テスト 2h) パターンテスト - 白"

# パターン7 - 白
grovepi.chainableRgbLed_test(pin, numleds, testColorWhite)
time.sleep(1)


# 結果を確認するために一時停止
time.sleep(2)

# リセット(すべてオフ)
grovepi.chainableRgbLed_test(pin, numleds, testColorBlack)
time.sleep(.5)


print "テスト 3a) パターンを使用して設定 - このLEDのみ"

# 色を赤に変更
grovepi.storeColor(255,0,0)
time.sleep(.5)

# LED 3を赤に設定
grovepi.chainableRgbLed_pattern(pin, thisLedOnly, 2)
time.sleep(.5)

# 結果を確認するために一時停止
time.sleep(2)

# リセット(すべてオフ)
grovepi.chainableRgbLed_test(pin, numleds, testColorBlack)
time.sleep(.5)


print "テスト 3b) パターンを使用して設定 - このLED以外すべて"

# 色を青に変更
grovepi.storeColor(0,0,255)
time.sleep(.5)

# LED 3以外のすべてを青に設定
grovepi.chainableRgbLed_pattern(pin, allLedsExceptThis, 3)
time.sleep(.5)

# 結果を確認するために一時停止
time.sleep(2)

# リセット(すべてオフ)
grovepi.chainableRgbLed_test(pin, numleds, testColorBlack)
time.sleep(.5)


print "テスト 3c) パターンを使用して設定 - このLEDと内側"

# 色を緑に変更
grovepi.storeColor(0,255,0)
time.sleep(.5)

# LED 1-3を緑に設定
grovepi.chainableRgbLed_pattern(pin, thisLedAndInwards, 2)
time.sleep(.5)

# 結果を確認するために一時停止
time.sleep(2)

# リセット(すべてオフ)
grovepi.chainableRgbLed_test(pin, numleds, testColorBlack)
time.sleep(.5)


print "テスト 3d) パターンを使用して設定 - このLEDと外側"

# 色を緑に変更
grovepi.storeColor(0,255,0)
time.sleep(.5)

# LED 7-10を緑に設定
grovepi.chainableRgbLed_pattern(pin, thisLedAndOutwards, 6)
time.sleep(.5)

# 結果を確認するために一時停止
time.sleep(2)

# リセット(すべてオフ)
grovepi.chainableRgbLed_test(pin, numleds, testColorBlack)
time.sleep(.5)


print "テスト 4a) モジュロを使用して設定 - すべてのLED"

# 色を黒(完全オフ)に変更
grovepi.storeColor(0,0,0)
time.sleep(.5)

# すべてのLEDを黒に設定
# オフセット0は最初のLEDから開始
# 除数1はすべてのLED
grovepi.chainableRgbLed_modulo(pin, 0, 1)
time.sleep(.5)

# 色を白(完全オン)に変更
grovepi.storeColor(255,255,255)
time.sleep(.5)

# すべてのLEDを白に設定
grovepi.chainableRgbLed_modulo(pin, 0, 1)
time.sleep(.5)

# 結果を確認するために一時停止
time.sleep(2)

# リセット(すべてオフ)
grovepi.chainableRgbLed_test(pin, numleds, testColorBlack)
time.sleep(.5)


print "テスト 4b) モジュロを使用して設定 - 2つごと"

# 色を赤に変更
grovepi.storeColor(255,0,0)
time.sleep(.5)

# 2つごとに赤を設定
grovepi.chainableRgbLed_modulo(pin, 0, 2)
time.sleep(.5)

# 結果を確認するために一時停止
time.sleep(2)


print "テスト 4c) モジュロを使用して設定 - 2つごと、オフセット1"

# 色を緑に変更
grovepi.storeColor(0,255,0)
time.sleep(.5)

# 2つごとに緑を設定、オフセット1
grovepi.chainableRgbLed_modulo(pin, 1, 2)
time.sleep(.5)

# 結果を確認するために一時停止
time.sleep(2)

# リセット(すべてオフ)
grovepi.chainableRgbLed_test(pin, numleds, testColorBlack)
time.sleep(.5)


print "テスト 4d) モジュロを使用して設定 - 3つごと、オフセット0"

# 色を赤に変更
grovepi.storeColor(255,0,0)
time.sleep(.5)

# 3つごとに赤を設定
grovepi.chainableRgbLed_modulo(pin, 0, 3)
time.sleep(.5)

# 色を緑に変更
grovepi.storeColor(0,255,0)
time.sleep(.5)

# 3つごとに緑を設定、オフセット1
grovepi.chainableRgbLed_modulo(pin, 1, 3)
time.sleep(.5)

# 色を青に変更
grovepi.storeColor(0,0,255)
time.sleep(.5)

# 3つごとに青を設定、オフセット2
grovepi.chainableRgbLed_modulo(pin, 2, 3)
time.sleep(.5)

# 結果を確認するために一時停止
time.sleep(2)

# リセット(すべてオフ)
grovepi.chainableRgbLed_test(pin, numleds, testColorBlack)
time.sleep(.5)


print "テスト 4e) モジュロを使用して設定 - 3つごと、オフセット1"

# 色を黄に変更
grovepi.storeColor(255,255,0)
time.sleep(.5)

# 4つごとに黄を設定
grovepi.chainableRgbLed_modulo(pin, 1, 3)
time.sleep(.5)

# 結果を確認するために一時停止
time.sleep(2)


print "テスト 4f) モジュロを使用して設定 - 3つごと、オフセット2"

# 色をマゼンタに変更
grovepi.storeColor(255,0,255)
time.sleep(.5)

# 4つごとにマゼンタを設定
grovepi.chainableRgbLed_modulo(pin, 2, 3)
time.sleep(.5)

# 結果を確認するために一時停止
time.sleep(2)

# リセット(すべてオフ)
grovepi.chainableRgbLed_test(pin, numleds, testColorBlack)
time.sleep(.5)


print "テスト 5a) レベル6を設定"

# 色を緑に変更
grovepi.storeColor(0,255,0)
time.sleep(.5)

# LED 1-6を緑に設定
grovepi.write_i2c_block(0x04,[95,pin,6,0])
time.sleep(.5)

# 結果を確認するために一時停止
time.sleep(2)

# リセット(すべてオフ)
grovepi.chainableRgbLed_test(pin, numleds, testColorBlack)
time.sleep(.5)


print "テスト 5b) レベル7を設定 - 逆方向"

# 色を赤に変更
grovepi.storeColor(255,0,0)
time.sleep(.5)

# LED 4-10を赤に設定
grovepi.write_i2c_block(0x04,[95,pin,7,1])
time.sleep(.5)


except KeyboardInterrupt:
# リセット(すべてオフ)
grovepi.chainableRgbLed_test(pin, numleds, testColorBlack)
break
except IOError:
print "エラー"
  • 注意すべき点があります:
    pin = 7         # 出力ピンを設定
numleds = 1 # 接続するLEDの数
  • また、grovepi.pyで使用できるすべてのメソッドは以下の通りです:
    storeColor(red, green, blue)
chainableRgbLed_init(pin, numLeds)
chainableRgbLed_test(pin, numLeds, testColor)
chainableRgbLed_pattern(pin, pattern, whichLed)
chainableRgbLed_modulo(pin, offset, divisor)
chainableRgbLed_setLevel(pin, level, reverse)
  1. デモを実行します。
    sudo python3 grove_chainable_rgb_led.py
  1. このデモは、GrovePiが最新のファームウェアを持っていない場合、動作しない可能性があります。ファームウェアを更新してください。
    cd yourpath/GrovePi/Firmware
sudo ./firmware_update.sh

Beaglebone Greenを使用する場合

BBG上でプログラムを編集するには、Cloud9 IDEを使用できます。

Cloud9 IDEに慣れるための簡単な練習として、BeagleBoneの4つのユーザープログラム可能なLEDの1つを点滅させるシンプルなアプリケーションを作成するのが良いでしょう。

Cloud9 IDEを初めて使用する場合は、こちらのリンクを参照してください。

ステップ1: Grove - UARTソケットをGrove - GPIOソケットとして設定します。このリンクに従ってください。

ステップ2: 右上の「+」をクリックして新しいファイルを作成します。

ステップ3: 以下のコードを新しいタブにコピー&ペーストします。

import time
import Adafruit_BBIO.GPIO as GPIO
 
CLK_PIN = "P9_22"
DATA_PIN = "P9_21"
NUMBER_OF_LEDS = 1
 
class ChainableLED():
def __init__(self, clk_pin, data_pin, number_of_leds):
self.__clk_pin = clk_pin
self.__data_pin = data_pin
self.__number_of_leds = number_of_leds
 
GPIO.setup(self.__clk_pin, GPIO.OUT)
GPIO.setup(self.__data_pin, GPIO.OUT)
 
for i in range(self.__number_of_leds):
self.setColorRGB(i, 0, 0, 0)
 
def clk(self):
GPIO.output(self.__clk_pin, GPIO.LOW)
time.sleep(0.00002)
GPIO.output(self.__clk_pin, GPIO.HIGH)
time.sleep(0.00002)
 
def sendByte(self, b):
"1ビットずつ送信し、MSBから開始します"
for i in range(8):
# MSBが1の場合は1を書き込みクロックを送信、それ以外は0を書き込みクロックを送信
if (b & 0x80) != 0:
GPIO.output(self.__data_pin, GPIO.HIGH)
else:
GPIO.output(self.__data_pin, GPIO.LOW)
self.clk()
 
# 次のビットに進む
b = b << 1
 
def sendColor(self, red, green, blue):
"バイトを送信する際のフォーマットは '1 1 /B7 /B6 /G7 /G6 /R7 /R6' です"
# prefix = B11000000
prefix = 0xC0
if (blue & 0x80) == 0:
# prefix |= B00100000
prefix |= 0x20
if (blue & 0x40) == 0:
# prefix |= B00010000
prefix |= 0x10
if (green & 0x80) == 0:
# prefix |= B00001000
prefix |= 0x08
if (green & 0x40) == 0:
# prefix |= B00000100
prefix |= 0x04
if (red & 0x80) == 0:
# prefix |= B00000010
prefix |= 0x02
if (red & 0x40) == 0:
# prefix |= B00000001
prefix |= 0x01
self.sendByte(prefix)
 
# 次に3つの色を送信する必要があります
self.sendByte(blue)
self.sendByte(green)
self.sendByte(red)
 
def setColorRGB(self, led, red, green, blue):
# データフレームのプレフィックスを送信 (32x '0')
self.sendByte(0x00)
self.sendByte(0x00)
self.sendByte(0x00)
self.sendByte(0x00)
 
# 各LEDの色データを送信
for i in range(self.__number_of_leds):
'''
if i == led:
_led_state[i*3 + _CL_RED] = red;
_led_state[i*3 + _CL_GREEN] = green;
_led_state[i*3 + _CL_BLUE] = blue;
sendColor(_led_state[i*3 + _CL_RED],
_led_state[i*3 + _CL_GREEN],
_led_state[i*3 + _CL_BLUE]);
'''
self.sendColor(red, green, blue)
 
# データフレームを終了 (32x "0")
self.sendByte(0x00)
self.sendByte(0x00)
self.sendByte(0x00)
self.sendByte(0x00)
 
 
# 注意: P9_22(UART2_RXD)とP9_21(UART2_TXD)をGPIOとして使用します。
# Grove - Chainable RGB LEDをBeaglebone GreenのUART Groveポートに接続します。
if __name__ == "__main__":
rgb_led = ChainableLED(CLK_PIN, DATA_PIN, NUMBER_OF_LEDS)
 
while True:
# 最初のパラメータ: NUMBER_OF_LEDS - 1; 他のパラメータ: RGB値
rgb_led.setColorRGB(0, 255, 0, 0)
time.sleep(2)
rgb_led.setColorRGB(0, 0, 255, 0)
time.sleep(2)
rgb_led.setColorRGB(0, 0, 0, 255)
time.sleep(2)
rgb_led.setColorRGB(0, 0, 255, 255)
time.sleep(2)
rgb_led.setColorRGB(0, 255, 0, 255)
time.sleep(2)
rgb_led.setColorRGB(0, 255, 255, 0)
time.sleep(2)
rgb_led.setColorRGB(0, 255, 255, 255)
time.sleep(2)

ステップ4: ディスクアイコンをクリックしてファイルを保存し、.py拡張子で名前を付けます。

ステップ5: Grove Chainable RGB LEDをBBGのGrove UARTソケットに接続します。

ステップ6: コードを実行します。RGB LEDが2秒ごとに色を変えるのが確認できます。

チェーン可能なRGB LED Eagleファイル V1

チェーン可能なRGB LED Eagleファイル V2

リソース


プロジェクト

Grove - チェーン可能なLEDの紹介: このプロジェクトでは、チェーン可能なLEDをGroveに接続する方法を紹介します。

RGBカラーモデルを説明するためのデバイスをDIYする

Seeeduino Lotusを使用したセキュリティアクセス ドアをノックしたり近づいたりすると、自動的にドアが開きます。

技術サポートと製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...