メインコンテンツまでスキップ

Grove - Circular LED

pir

これはユニークなリングです。24個の制御可能なLEDを備えた華やかなデザインが特徴です。これを使えば、輝く魔法のリングを作るインスピレーションが湧くかもしれません!このモジュールの中央には1×1の正方形のくり抜きがあり、そこにGrove Encoderを配置して回転式のビジュアルエンコーダーとして使用することができます。

pir

特徴


  • 円形デザイン
  • 24個のLED、各チャンネルの駆動電流は約5.5mA
  • 華やかなエフェクトを持つ制御可能なLED
  • Groveインターフェース

回路図


pir

仕様


項目最小標準最大単位
電圧4.555.5VDC
電流/各LEDあたり5.5mA
寸法リング形状:直径4.5cm
正味重量12g

インターフェース


pir

はじめに

必要な材料

Seeeduino V4.2Base ShieldGrove - Circular LED

pir

pir

pir

今すぐ購入今すぐ購入今すぐ購入

さらに、Seeeduino Lotus M0+を検討することもできます。これはSeeeduino V4.2とBase Shieldの組み合わせに相当します。

注記

1 USBケーブルを優しく差し込んでください。そうしないとポートを損傷する可能性があります。内部に4本のワイヤーがあるUSBケーブルを使用してください。2本のワイヤーしかないケーブルはデータを転送できません。使用しているケーブルが不明な場合は、こちらから購入できます。

2 Groveモジュールを購入すると、各モジュールにGroveケーブルが付属しています。Groveケーブルを紛失した場合は、こちらから購入できます。

ハードウェア接続

  • ステップ1. Grove - Circular LEDをBase ShieldのD6ポートに接続します。
  • ステップ2. Grove - Base ShieldをSeeeduinoに差し込みます。
  • ステップ3. USBケーブルを使用してSeeeduinoをPCに接続します。
注記

Grove Base Shieldがない場合でも、以下のようにGrove - Circular LEDをSeeeduinoに直接接続することができます。

SeeeduinoGrove - Circular LED
5V
GND
D7
D6

ソフトウェア

注記

Arduinoを初めて使用する場合は、開始する前にArduinoの使い方を参照することを強くお勧めします。

  • ステップ1. Grove - LED Bar LibraryをGithubからダウンロードします。
  • ステップ2. ライブラリのインストール方法を参照して、Arduino用のライブラリをインストールします。
  • ステップ3. Arduino IDE -> File -> Examples -> Grove_LED_Bar -> BasicControlを開きます。
  • ステップ4. 以下のようにdefine MY9221_LED_NUM 24をアンコメントし、#define MY9221_LED_NUM 10をコメントアウトします。
//#define MY9221_LED_NUM 10
#define MY9221_LED_NUM 24
  • ステップ5. サンプルコードをArduinoにアップロードします。コードのアップロード方法がわからない場合は、コードのアップロード方法を確認してください。
  • ステップ6. LEDがC、23、ABを繰り返し点灯するのが確認できます。

Codecraftで遊ぶ

ハードウェア

ステップ1. Grove - Circular LEDをBase ShieldのD5ポートに接続します。

ステップ2. Base ShieldをSeeeduino/Arduinoに差し込みます。

ステップ3. USBケーブルを使用してSeeeduino/ArduinoをPCに接続します。

ソフトウェア

ステップ1. Codecraftを開き、Arduinoサポートを追加し、メインプロシージャを作業エリアにドラッグします。

注記

Codecraftを初めて使用する場合は、Arduino用Codecraftガイドも参照してください。

ステップ2. 以下の画像のようにブロックをドラッグするか、このページの最後でダウンロードできるcdcファイルを開きます。

pir

プログラムを Arduino/Seeeduino にアップロードしてください。

success

コードのアップロードが完了すると、LEDが円形に点灯する様子が確認できます。

回路図オンラインビューア

ソース


技術サポートと製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...