メインコンテンツまでスキップ

Grove Creator Kit

Grove Creator Kit - 学び、作り、探求しよう!

私たちはこれまでに数多くの電子キットを開発してきましたが、Grove Creator Kitはその中でも非常に重要なキットの一つです。このキットは、開発途上国を支援するために設計されており、非常にコストパフォーマンスが高く、市場のニーズに適合しています。その結果、電子機器に情熱を持つすべての人々がオープンソースの電子機器にアクセスできるようになります。

Grove - Creator Kitは、初心者から電子機器の経験者まで、あらゆる年齢のクリエイターに最適なキットです。このキットを使えば、従来のはんだ付けや複雑な配線を排除し、Groveエコシステムへの扉を開くことができます。Groveについてさらに詳しくはこちらをご覧ください。

3種類のキット

このキットは、α、β、γの3種類があり、それぞれ20、30、40の電子モジュールが含まれています。これにより、創造性を無限に発揮するセッションを楽しむことができます。

Grove Creator Kit - α

Grove Creator Kit - β

Grove Creator Kit - γ

キットに含まれるモジュール

Grove Creator Kit - αGrove Creator Kit - βGrove Creator Kit - γ
Grove - Button
Grove - Switch(P)
Grove - Tilt Switch
Grove - Magnetic Switch
Grove - Line Finder v1.1
Grove - Temperature Sensor
Grove - Water Sensor
Grove - Rotary Angle Sensor
Grove - Sound Sensor
Grove - Light Sensor v1.2
Grove - Vibration Sensor (SW-420)
Grove - Temperature & Humidity Sensor (DHT11)
Grove - Buzzer
Grove - Relay
Grove - Thumb Joystick
Grove - Green LED
Grove - Red LED
Grove - Blue LED
Multi Color Flash LED (5mm)
Grove - Chainable RGB LED V2.0
Grove - Loudness Sensor
Grove - Ultrasonic Distance Sensor
Grove - Moisture Sensor
Grove - Mini PIR Motion Sensor
Grove - Red LED Button
Grove - Red Yellow Button
Grove - Red Blue Button
Grove - Infrared Emitter
Grove - Infrared Receiver
Grove - 16 x 2 LCD (White on Blue)
Grove - Hall Sensor
Grove - Flame Sensor
Grove - Touch Sensor
Grove - 3-Axis Digital Accelerometer(±1.5g)
Grove - Vibration Motor
Grove - 4-Digit Display
Grove - Speaker
Grove - RTC
Grove LED Bar v2.0
Grove - RGB LED Stick (10 - WS2813 Mini)

対応プラットフォーム

ArduinoRaspberry PiMicro:bit

キットに含まれるケーブル

これらのキットには、モジュールをお好みの開発ボードに接続する際の柔軟性を高めるために、4種類の異なるケーブルが含まれています。

ステップバイステップのチュートリアルブック

これら3つのキットすべてに、迅速かつ簡単にキットを始められるよう、ステップバイステップのチュートリアルブックを提供しています。この本に従って、次のエキサイティングな電子プロジェクトを構築してください!

この本のPDF版にアクセスしたい場合は、こちらのリンクをご参照ください。

スタートアップ動画

学習プロセスを本だけに限定していません。これらのキットをインタラクティブに始める方法を説明するYouTubeの動画シリーズも提供しています。

動画はこちらのリンクからご覧いただけます。

チュートリアルに従い、モジュールを開発ボードに接続して、オープンソースエレクトロニクスの旅を始めましょう!

クリエイターキットを購入する

Grove Creator Kitは、各国の販売代理店を通じて入手できます。 青い長方形のボタンをクリックすると、対応する販売代理店のページに移動します。

技術サポート

技術的な問題がある場合は、フォーラム にご提出ください。

Loading Comments...