メインコンテンツまでスキップ

Grove - DCジャック電源

これは、Grove Mixer Pack V2のようなGroveキット向けのGrove電源モジュールです。このモジュールは、使用されるすべての回路に電力やエネルギーを供給するためのものです。写真に示されているように、9Vバッテリーや、5.5V~20Vの範囲で電力を供給するバッテリーパックや壁電源アダプターなど、さまざまな電源を接続できます。Grove - DCジャック電源モジュールはTD1410 DC-DC降圧コンバータチップを基にしており、広い入力電源範囲で優れた負荷およびライン調整を実現し、2Aの連続出力電流を提供します。

特徴

  • Grove Mixer Packに欠かせないGroveモジュール

  • 標準的な円筒形DC電源コネクターにより、さまざまな壁電源アダプターに簡単に接続可能

  • モジュールに付属のコネクターケーブルを使用して、9V DCバッテリーを接続可能(写真参照)

  • ON/OFFスイッチにより、電源を接続・切断することなく回路のオン・オフを切り替え可能

  • ケースの小さなイラストに示されているように、片側で環境モニタリングモジュールなどの「入力モジュール」と、もう片側でユーザーインターフェースモジュールなどの「出力モジュール」にインターフェース可能

  • 他のGroveモジュールに接続するための標準的な4ピンGroveケーブルを使用

使用方法

以下の手順に従って回路に電力を供給してください:

  1. 最初に、入力側モジュールと出力側モジュールを電源モジュールに接続してGrove回路を構築します。

  2. 回路に電力を供給する準備ができたら、ミキサーパックに付属のコネクターケーブルを使用して、9Vバッテリーや携帯電話充電用の5V/1A電源アダプターなどの一般的な壁DC電源アダプターを電源モジュールに接続します。

  3. オンボードのON/OFFスイッチをONの位置に切り替えます。

  4. スイッチをONにすると、オンボードの緑色LEDが点灯することを確認します。

  5. 回路が期待通りに動作するかどうか確認します。

  6. 回路に変更を加える必要がある場合は、変更を行う前に電源モジュールをOFFにすることを確認してください。

入手可能性

このGroveモジュールは以下のGroveキットシリーズの一部として提供されています:

DCジャック電源Groveモジュールは、上記のパックの一部としてのみ販売されており、Seeed Studio Bazaarでは単体での販売は行われていません。

トラブルシューティング

電源モジュールのON/OFFスイッチをONにしてもオンボードの緑色LEDが点灯しない場合:

  1. バッテリーを確認してください。バッテリーが放電している可能性があります。

  2. 壁アダプターを使用している場合は、電源アダプターが壁に正しく接続されているか確認してください。壁のコンセントにスイッチがある場合は、それがONになっていることを確認してください。

  3. 供給される電圧と電流がモジュールの指定範囲内であるか確認してください。

  4. 問題が解決しない場合は、販売者のカスタマーサービスに連絡するか、SeeedStudioカスタマーサポートサイトを訪問してください。

技術サポートと製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...