メインコンテンツまでスキップ

Grove - デジタル距離センサー 0.5~5cm(GP2Y0D805Z0F)

Grove - デジタル距離センサー 0.5~5cmは、GP2Y0D805Z0Fをベースとした赤外線距離測定モジュールです。このセンサーの通常の出力は1(HIGH)ですが、対象物がセンサーの測定範囲に入るとトリガーされ、出力が0(LOW)になります。同時に、オンボードLEDが点灯します。その名前が示す通り、測定範囲は0.5cmから5cmです。

Grove - デジタル距離センサー 0.5~5cmには2種類があります:Grove - デジタル距離センサー 0.5~5cm(GP2Y0D805Z0F)とGrove - デジタル距離センサー 0.5~5cm(GP2Y0D805Z0F)(P)。Pの文字がないバージョンでは、レンズとGroveインターフェースが同じ側にあります。一方、Pの文字があるバージョンでは、レンズとGroveインターフェースが異なる側にあります。

GP2Y0D805Z0Fは距離測定センサーで、PD(フォトダイオード)、IRED(赤外線発光ダイオード)、信号処理回路の統合ユニットで構成されています。三角測量法を採用しているため、対象物の反射率、環境温度、動作時間の影響を受けにくく、距離検出が安定しています。

特徴

  • 簡単に使用可能
  • 統合されたインジケーターLED
  • デジタル出力

仕様

項目
動作電圧3.3v/5v
トリガー範囲0.5cm - 5cm
動作温度-10℃ -- 60℃

応用例

  • 非接触スイッチ(衛生設備、照明制御など)
  • ロボットクリーナー

対応プラットフォーム

ArduinoRaspberry Pi
注意

上記で対応可能とされているプラットフォームは、モジュールのソフトウェアまたは理論的な互換性を示しています。ほとんどの場合、Arduinoプラットフォーム向けのソフトウェアライブラリやコード例のみを提供しています。すべての可能なMCUプラットフォーム向けにソフトウェアライブラリやデモコードを提供することは不可能です。そのため、ユーザー自身でソフトウェアライブラリを作成する必要があります。

はじめに

注記

Arduinoを初めて使用する場合は、開始前にArduinoの使い方をご覧になることを強くお勧めします。

Arduinoで遊ぶ

ハードウェア

必要な材料

Seeeduino V4.2Base ShieldGrove - Digital Distance Interrupter 0.5 to 5cm
画像を入力してください画像を入力してください画像を入力してください
今すぐ購入今すぐ購入今すぐ購入
注記

1 USBケーブルを優しく差し込んでください。そうしないとポートが損傷する可能性があります。内部に4本のワイヤーがあるUSBケーブルを使用してください。2本のワイヤーしかないケーブルではデータを転送できません。使用しているケーブルが不明な場合は、こちらをクリックして購入できます。

2 Groveモジュールを購入すると、各モジュールにGroveケーブルが付属しています。Groveケーブルを紛失した場合は、こちらをクリックして購入できます。

  • ステップ 1. Grove - Digital Distance Interrupter 0.5 to 5cmをGrove-Base ShieldのポートD2に接続します。

  • ステップ 2. Grove - Base ShieldをSeeeduinoに接続します。

  • ステップ 3. USBケーブルを使用してSeeeduinoをPCに接続します。

注記

Grove Base Shieldがない場合は、以下のようにGrove-Mech keycapをSeeeduinoに直接接続することもできます。

SeeeduinoGrove - Digital Distance Interrupter 0.5 to 5cm
5V
GND
接続なし
D2黄色

ソフトウェア

  • ステップ 1. Arduino IDEを開き、新しいファイルを作成して、以下のコードを新しいファイルにコピーします。
/*
*
* Copyright (c) 2018 Seeed Technology Co., Ltd.
* Website : www.seeed.cc
* Author : downey
* Create Time: May 2018
* Change Log :
*
* The MIT License (MIT)
*
* Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
* of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
* in the Software without restriction, including without limitation the rights
* to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
* copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
* furnished to do so, subject to the following conditions:
*
* The above copyright notice and this permission notice shall be included in
* all copies or substantial portions of the Software.
*
* THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
* IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
* FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
* AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
* LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
* OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN
* THE SOFTWARE.
*/

#define SENSOR 2

void setup()
{
Serial.begin(115200);
pinMode(SENSOR,INPUT);
}


void loop()
{
short val=0;
val=digitalRead(SENSOR);
Serial.print("val=");
Serial.println((int)val);
if(0==val)
{
Serial.println("センサーがトリガーされました!!");
}
delay(100);
}

  • ステップ 2. デモをアップロードします。コードのアップロード方法がわからない場合は、コードのアップロード方法をご確認ください。

  • ステップ 3. Arduino IDEのシリアルモニターを開くには、ツール->シリアルモニターをクリックします。または++ctrl+shift+m++キーを同時に押します。ボーレートを115200に変更してください。 すべてが正常に動作すれば、このモジュールの出力を確認できます。

結果は以下のようになります:

val=1
val=1
val=1
val=1
val=1
val=1
val=0
センサーがトリガーされました!!
val=0
センサーがトリガーされました!!
val=0
センサーがトリガーされました!!
val=1
val=1
val=1
val=1

通常、このセンサーの出力は1(High)です。センサーの測定範囲内に物体が入ると、トリガーされて0(LOW)を出力します。

回路図オンラインビューア

リソース

技術サポートと製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品をご利用いただく際にスムーズな体験を提供するため、さまざまなサポートを提供しております。お客様の好みやニーズに合わせた複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...