メインコンテンツまでスキップ

Grove Dual Button

Grove - Dual Button は2つのボタンを備えており、1つのGroveモジュールで2つの信号チャンネルを制御することができます。4種類の異なる色のキーキャップが付属しており、必要に応じて自由に色の組み合わせを調整できます。

ボタンはGPIOデジタルピンによって簡単に駆動されます。ボタンが押されると、ピンはボタンからLOW信号を受け取ります。一方、ボタンが離された状態では、ピンは押されるまで常にHIGH信号を受け取ります。

特徴

  • 2つのボタンを1つのGroveモジュールに統合したコンパクトなモジュール設計で、配線接続を削減
  • 異なる色のキーキャップが付属しており、必要に応じて自由に色の組み合わせを調整可能

仕様

項目
電圧範囲3V–5V
インターフェースGrove
寸法20mm * 40mm
バッテリー含まれない

対応プラットフォーム

ArduinoRaspberry Pi

はじめに

Arduinoでの使用方法

必要な材料

Seeeduino NanoGrove Shield for Arduino NanoGrove Passive BuzzerGrove LED PackGrove Dual Button
今すぐ購入今すぐ購入今すぐ購入今すぐ購入今すぐ購入

ハードウェア接続

Grove Dual ButtonはGroveシールドの「D2」インターフェースに接続し、Grove Passive Buzzerは「D4」インターフェースに、Grove LED Packは「D6」インターフェースに接続します。

ソフトウェア

  • ステップ1 以下のコードをArduino IDEにコピーしてアップロードします。コードのアップロード方法がわからない場合は、コードのアップロード方法を確認してください。
 //対応する周波数で音符を設定
#define NOTE_D0 0
#define NOTE_D1 294
#define NOTE_D2 330
#define NOTE_D3 350
#define NOTE_D4 393
#define NOTE_D5 441
#define NOTE_D6 495
#define NOTE_D7 556

#define NOTE_DL1 147
#define NOTE_DL2 165
#define NOTE_DL3 175
#define NOTE_DL4 196
#define NOTE_DL5 221
#define NOTE_DL6 248
#define NOTE_DL7 278

#define NOTE_DH1 589
#define NOTE_DH2 661
#define NOTE_DH3 700
#define NOTE_DH4 786
#define NOTE_DH5 882
#define NOTE_DH6 990
#define NOTE_DH7 112

#define WHOLE 1
#define HALF 0.5
#define QUARTER 0.25
#define EIGHTH 0.25
#define SIXTEENTH 0.625

//曲全体の音符部分
int tune[] =
{
NOTE_DH1, NOTE_D6, NOTE_D5, NOTE_D6, NOTE_D0,
NOTE_DH1, NOTE_D6, NOTE_D5, NOTE_DH1, NOTE_D6, NOTE_D0, NOTE_D6,
NOTE_D6, NOTE_D6, NOTE_D5, NOTE_D6, NOTE_D0, NOTE_D6,
NOTE_DH1, NOTE_D6, NOTE_D5, NOTE_DH1, NOTE_D6, NOTE_D0,

NOTE_D1, NOTE_D1, NOTE_D3,
NOTE_D1, NOTE_D1, NOTE_D3, NOTE_D0,
NOTE_D6, NOTE_D6, NOTE_D6, NOTE_D5, NOTE_D6,
NOTE_D5, NOTE_D1, NOTE_D3, NOTE_D0,
NOTE_DH1, NOTE_D6, NOTE_D6, NOTE_D5, NOTE_D6,
NOTE_D5, NOTE_D1, NOTE_D2, NOTE_D0,
NOTE_D7, NOTE_D7, NOTE_D5, NOTE_D3,
NOTE_D5,
NOTE_DH1, NOTE_D0, NOTE_D6, NOTE_D6, NOTE_D5, NOTE_D5, NOTE_D6, NOTE_D6,
NOTE_D0, NOTE_D5, NOTE_D1, NOTE_D3, NOTE_D0,
NOTE_DH1, NOTE_D0, NOTE_D6, NOTE_D6, NOTE_D5, NOTE_D5, NOTE_D6, NOTE_D6,
NOTE_D0, NOTE_D5, NOTE_D1, NOTE_D2, NOTE_D0,
NOTE_D3, NOTE_D3, NOTE_D1, NOTE_DL6,
NOTE_D1,
NOTE_D3, NOTE_D5, NOTE_D6, NOTE_D6,
NOTE_D3, NOTE_D5, NOTE_D6, NOTE_D6,
NOTE_DH1, NOTE_D0, NOTE_D7, NOTE_D5,
NOTE_D6,
};

//各音符の持続時間
float duration[] =
{
1, 1, 0.5, 0.5, 1,
0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 1, 0.5, 0.5,
0.5, 1, 0.5, 1, 0.5, 0.5,
0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 1, 1,

1, 1, 1 + 1,
0.5, 1, 1 + 0.5, 1,
1, 1, 0.5, 0.5, 1,
0.5, 1, 1 + 0.5, 1,
0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 1 + 1,
0.5, 1, 1 + 0.5, 1,
1 + 1, 0.5, 0.5, 1,
1 + 1 + 1 + 1,
0.5, 0.5, 0.5 + 0.25, 0.25, 0.5 + 0.25, 0.25, 0.5 + 0.25, 0.25,
0.5, 1, 0.5, 1, 1,
0.5, 0.5, 0.5 + 0.25, 0.25, 0.5 + 0.25, 0.25, 0.5 + 0.25, 0.25,
0.5, 1, 0.5, 1, 1,
1 + 1, 0.5, 0.5, 1,
1 + 1 + 1 + 1,
0.5, 1, 0.5, 1 + 1,
0.5, 1, 0.5, 1 + 1,
1 + 1, 0.5, 0.5, 1,
1 + 1 + 1 + 1
};

int length;//音符の数を定義
int tonePin = 4; //ブザーのピンを設定
int button1 = 2; //ボタン1のピンを設定
int button2 = 3; //ボタン2のピンを設定
int LED = 6; //LEDのピンを設定
bool state1 = 1; //ボタン1の状態を設定
bool state2 = 1; //ボタン2の状態を設定
void setup()
{
pinMode(tonePin, OUTPUT); //ブザーを出力モードに設定
pinMode(button1,INPUT);
pinMode(button2,INPUT);
pinMode(LED,OUTPUT);
length = sizeof(tune) / sizeof(tune[0]); //音符の数をカウント
}

void loop()
{
state1 = digitalRead(button1);
state2 = digitalRead(button2);
if (state1 == 0)
{
digitalWrite(LED,HIGH);
}
else
{
digitalWrite(LED,LOW);
}
if (state2 == 0)
{
for (int x = 0; x < length; x++) //"音符"を1つずつ再生
{
tone(tonePin, tune[x]); //"x"番目の音符を出力
delay(400 * duration[x]); //音楽のリズム、"400"の数値を変更して速さを調整可能
noTone(tonePin);//現在の音符を停止し、次の音符へ
}
}
else
{
digitalWrite(tonePin,LOW);
}

}
  • ステップ2 各ボタンを押してLEDとブザーを制御します。

Raspberry Piで始める

必要な材料

Raspberry Pi 4B(4GB)Grove Base Hat for Raspberry PiGrove Passive BuzzerGrove LED PackGrove Dual Button
)
今すぐ購入今すぐ購入今すぐ購入今すぐ購入今すぐ購入

ハードウェア接続

パッシブブザーをPWMピン「12」、ボタンを「D5」、LEDを「D16」に接続します。

コード

  • ステップ1 RaspberryにGrove.pyをインストールします。

ワンクリックインストール、クイックスタート、何と呼んでも構いませんが、以下の単一コマンドを使用することで、すべての依存関係と最新のgrove.pyをインストール/更新できます。

注意

Raspberry Pi OS >= Bullseyeを搭載したRaspberry Piを使用している場合、このコマンドラインは使用できません。

curl -sL https://github.com/Seeed-Studio/grove.py/raw/master/install.sh | sudo bash -s -
ヒント

すべてが正常に進行すると、以下の通知が表示されます。

    Successfully installed grove.py-0.5
#######################################################
Lastest Grove.py from github install complete !!!!!
#######################################################

ワンクリックインストールに加えて、すべての依存関係と最新のgrove.pyをステップバイステップでインストールすることもできます。

注意

Raspberry Pi OS >= Bullseyeを搭載したRaspberry Piを使用している場合、Python3のみでこのコマンドラインを使用する必要があります。

git clone https://github.com/Seeed-Studio/grove.py
cd grove.py
# Python2
sudo pip install .
# Python3
sudo pip3 install .
  • ステップ2 コード用のPythonファイルを作成します。
cd grove.py
nano button.py
  • ステップ3 以下のコードをPythonファイルにコピーします。
#!/usr/bin/env python
import time
from grove.factory import Factory
from grove.grove_led import GroveLed

led = GroveLed(16)
button1 = Factory.getButton("GPIO-HIGH", 5)
button2 = Factory.getButton("GPIO-HIGH", 6)
buzzer = Factory.getGpioWrapper("Buzzer", 12)

while True:
if button1.is_pressed():
led.on()
else:
led.off()
if button2.is_pressed():
buzzer.on()
else:
buzzer.off()
  • ステップ4 プログラムを実行します。
sudo chmod +x button.py
sudo ./button.py

すべてが正常に動作すれば、デュアルボタンでLEDとブザーを制御できます。

回路図オンラインビューア

リソース

技術サポートと製品ディスカッション


弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品をご利用いただく際にスムーズな体験を提供するため、さまざまなサポートを提供しております。異なる好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...