メインコンテンツまでスキップ

Grove - EL Driver

Grove - EL Driverは、ELワイヤーを駆動するために設計されています。非常に小型のインバーターを統合しており、1本のGroveケーブルだけで簡単にELワイヤーを点灯させることができます。

バージョントラッカー

リビジョン説明リリース日
v1.0初回公開リリース2014年12月11日

対応するELワイヤー:

特徴

  • Grove互換インターフェース
  • 3.3V/5V対応
  • 統合インバータートランス
  • 入力電流: 最大300mA (負荷による)
  • 最大対応EL容量: 15nF
ヒント

Groveモジュールの詳細については、Grove Systemをご参照ください。

使用方法

Arduinoで遊ぶ

ここでは、Arduinoを使用してLEDの状態を制御する方法を示します。

  1. Grove - EL DriverをBase Shieldのデジタルポート2に4ピンGroveケーブルで接続します。必要に応じて他の有効なデジタルポートに変更することも可能で、その場合はポートの定義も変更する必要があります。製品パッケージに付属しているケーブルを使用して、ELワイヤーをEL DriverのJ1ポートに接続します。

  2. Arduino/Seeeduinoに接続します。USBケーブルを使用してボードをPCに接続します。

  3. デモコードをスケッチにコピーし、ArduinoまたはSeeeduinoボードにアップロードします。ELワイヤーが1秒ごとに点滅するのが確認できます。

/*************************   2014 Seeedstudio   **************************
* File Name  : GroveELDriverDemoCode.ino
* Author  : Seeedteam
* Version  : V1.0
* Date  : 11/12/2014
* Description  : Demo code for Grove - EL Driver
*************************************************************************/
 
#define ELPin 2 //connect EL Driver to digital pin2
void setup() {
// initialize the digital pin2 as an output.
pinMode(ELPin, OUTPUT);
}
 
void loop() {
digitalWrite(ELPin, HIGH); // set the EL Wire on
delay(500); // for 500ms
digitalWrite(ELPin, LOW); // set the EL Wire off
delay(500);
}

Codecraftで遊ぶ

ハードウェア

ステップ1. Grove - EL DriverをBase ShieldのポートD2に接続します。

ステップ2. Base ShieldをSeeeduino/Arduinoに接続します。

ステップ3. USBケーブルを使用してSeeeduino/ArduinoをPCに接続します。

ソフトウェア

ステップ1. Codecraftを開き、Arduinoサポートを追加し、メインプロシージャを作業エリアにドラッグします。

注記

初めてCodecraftを使用する場合は、Guide for Codecraft using Arduinoも参照してください。

ステップ2. 下の画像のようにブロックをドラッグするか、このページの最後でダウンロード可能なcdcファイルを開きます。

プログラムをArduino/Seeeduinoにアップロードします。

ヒント

コードのアップロードが完了すると、ELワイヤーが点滅するのが確認できます。

回路図オンラインビューア

リソース

技術サポートと製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...