メインコンテンツまでスキップ

Grove - 電流センサー

電流センサーモジュールはGroveシリーズの一員です。このモジュールはTA12-200電流変換器を基にしており、大きな交流電流を小さな振幅に変換することができます。このモジュールを使用して最大5Aの交流電流を測定することが可能です。

特徴

  • Grove互換インターフェース
  • 最大5A入力
  • 高精度
  • 小型サイズ
ヒント

Groveモジュールの詳細については、Grove Systemをご参照ください。

応用例

  • 交流電流測定
  • デバイス状態監視

仕様

主な仕様

項目最小値
PCBサイズ2.0cm*4.0cm
インターフェース2.0mmピッチピンヘッダー
IO構造SIG,NC,NC,GND
RoHSYES

電子特性

項目最小値標準値最大値単位
変換比率-2000:1--
入力電流0-5A
出力電流0-2.5mA
サンプリング抵抗-800-Ω
サンプリング電圧0-2V
動作周波数20-20KHZ
非線形スケール--0.2%-
位相シフト--5'-
動作温度-55-85
耐電圧-6-KVAC/1分

ハードウェア概要

対応プラットフォーム

ArduinoRaspberry Pi
注意

上記で対応プラットフォームとして記載されているものは、モジュールのソフトウェアまたは理論的な互換性を示しています。ほとんどの場合、Arduinoプラットフォーム向けのソフトウェアライブラリやコード例のみを提供しています。すべての可能なMCUプラットフォーム向けにソフトウェアライブラリやデモコードを提供することは不可能です。そのため、ユーザー自身でソフトウェアライブラリを作成する必要があります。

はじめに

Arduinoで試す

以下のスケッチは、交流電圧の振幅を測定する簡単なアプリケーションを示しています。SIGピンは測定される交流電流に基づいて交流電圧を出力します。この値をADCを使用して測定できます。

ハードウェア

  • ステップ 1. 以下のものを準備してください:
Seeeduino V4.2Base ShieldGrove-Electricity_Sensor
今すぐ購入今すぐ購入今すぐ購入
  • ステップ 2. Grove-Electricity_SensorをGrove-Base ShieldのポートA0に接続します。
  • ステップ 3. Grove - Base ShieldをSeeeduinoに差し込みます。
  • ステップ 4. USBケーブルを使用してSeeeduinoをPCに接続します。

with_ardu

注記

Grove Base Shieldがない場合は、以下のようにこのモジュールをSeeeduinoに直接接続することもできます。

SeeeduinoGrove-Electricity_Sensor
5V
GND
接続なし
A0黄色

ソフトウェア

ステップ 1. 以下のコードをコピーしてコントローラーボードに書き込み、アップロードしてください。

/****************************************************************************/  
// 機能: 交流電流の振幅電流と正弦波交流電流の実効電流を測定します。
// ハードウェア: Grove - Electricity Sensor
// 日付: 2013年1月19日
// 作成者: www.seeedstudio.com
#define ELECTRICITY_SENSOR A0 // センサーが接続されているアナログ入力ピン

float amplitude_current; // 振幅電流
float effective_value; // 実効電流

void setup()
{
Serial.begin(9600);
pins_init();
}
void loop()
{
int sensor_max;
sensor_max = getMaxValue();
Serial.print("sensor_max = ");
Serial.println(sensor_max);
// センサーのGroveインターフェースのVCCは5Vです
amplitude_current = (float)sensor_max / 1024 * 5 / 800 * 2000000;
effective_value = amplitude_current / 1.414; // 最小電流 = 1 / 1024 * 5 / 800 * 2000000 / 1.414 = 8.6(mA)
// 正弦波交流電流の場合のみ
Serial.println("電流の振幅は (mA)");
Serial.println(amplitude_current, 1); // 小数点以下1桁のみ表示
Serial.println("電流の実効値は (mA)");
Serial.println(effective_value, 1);
}
void pins_init()
{
pinMode(ELECTRICITY_SENSOR, INPUT);
}
/* 機能: 1000ms間サンプリングし、SIGピンから最大値を取得します */
int getMaxValue()
{
int sensorValue; // センサーから読み取った値
int sensorMax = 0;
uint32_t start_time = millis();
while ((millis() - start_time) < 1000) // 1000ms間サンプリング
{
sensorValue = analogRead(ELECTRICITY_SENSOR);
if (sensorValue > sensorMax)
{
/* 最大センサー値を記録 */
sensorMax = sensorValue;
}
}
return sensorMax;
}
注記

コードで検知可能な最小実効電流は以下の式で計算できます。
最小電流 = 1 / 1024 * 5 / 800 * 2000000 / 1.414 = 8.6(mA)

  • ステップ 2. シリアルモニターを開き、結果は以下のようになります:

Raspberry Piで試す

ハードウェア

  • ステップ 1. 以下のものを準備してください:
Raspberry PiGrovePi_PlusGrove-Electricity_Sensor
今すぐ購入今すぐ購入今すぐ購入
  • ステップ 2. GrovePi_PlusをRaspberryに差し込みます。
  • ステップ 3. Grove-Electricity_SensorをGrovePi_PlusのA0ポートに接続します。
  • ステップ 4. USBケーブルを使用してRaspberryをPCに接続します。

ソフトウェア

  • ステップ 1. ソフトウェアの設定に従って開発環境を構成します。
  • ステップ 2. GitHubリポジトリをクローンします。
cd ~
git clone https://github.com/DexterInd/GrovePi.git
  • ステップ 3. 以下のコマンドを実行してこのセンサーを使用します。
cd ~/GrovePi/Software/Python
python grove_electricity_sensor.py

以下は例のコードです:

#!/usr/bin/env python
#
# GrovePi Example for using the Grove Electricity Sensor (https://www.seeedstudio.com/wiki/Grove_-_Electricity_Sensor)
#
# The GrovePi connects the Raspberry Pi and Grove sensors. You can learn more about GrovePi here: http://www.dexterindustries.com/GrovePi
#
# Have a question about this example? Ask on the forums here: http://forum.dexterindustries.com/c/grovepi
#
'''
## ライセンス
MITライセンス (MIT)
Raspberry Pi用GrovePi: GroveセンサーをRaspberry Piに接続するためのオープンプラットフォーム。
Copyright (C) 2017 Dexter Industries
本ソフトウェアおよび関連文書ファイル(以下「ソフトウェア」)のコピーを取得した者は、以下の条件に従い、ソフトウェアを使用、コピー、変更、公開、配布、サブライセンス、販売する権利を無償で許可されます。
上記の著作権表示およびこの許可表示は、ソフトウェアのすべてのコピーまたは重要な部分に含まれるものとします。
本ソフトウェアは「現状のまま」提供され、明示的または黙示的な保証はありません。これには、商品性、特定目的への適合性、および権利非侵害の保証が含まれますが、これに限定されません。
著者または著作権者は、契約、不法行為、またはその他の理由により発生するいかなる請求、損害、またはその他の責任についても責任を負いません。
'''

import time
import grovepi

# Grove Electricity SensorをアナログポートA0に接続
# SIG,NC,NC,GND
sensor = 0

grovepi.pinMode(sensor,"INPUT")

# GroveインターフェースのVccは通常5V
grove_vcc = 5

while True:
try:
# センサー値を取得
sensor_value = grovepi.analogRead(sensor)

# 振幅電流を計算 (mA)
amplitude_current = (float)(sensor_value / 1024 * grove_vcc / 800 * 2000000)

# 実効値を計算 (mA)
effective_value = amplitude_current / 1.414

# 最小電流 = 1 / 1024 * grove_vcc / 800 * 2000000 / 1.414 = 8.6(mA)
# 正弦波交流電流の場合のみ

print("sensor_value", sensor_value)
print("電流の振幅は", amplitude_current, "mA")
print("電流の実効値は", effective_value, "mA")
time.sleep(1)

except IOError:
print ("エラー")

以下は翻訳結果です:

回路図オンラインビューア

リソース

技術サポートと製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品をご利用いただく際にスムーズな体験を提供するため、さまざまなサポートを用意しております。異なる好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャネルをご利用いただけます。

Loading Comments...