メインコンテンツまでスキップ

Grove - I2C モータードライバ (TB6612FNG)

Grove - I2C モータードライバ (TB6612FNG) は、2つのDCモーターを最大12V/1.2Aで駆動するか、1つのステッパーモーターを最大12V/1.2Aで駆動することができます。オンボードのMCUにより、Grove I2Cインターフェースを介してArduinoと簡単に連携できます。

このドライバーボードはTB6612FNGをベースにしており、低ON抵抗のLD MOS構造の出力トランジスタを備えたDCモーターおよびステッパーモーター用のドライバICです。2つの入力信号(IN1およびIN2)により、CW、CCW、ショートブレーキ、停止モードの4つのモードから選択できます。

バージョン

製品バージョン変更点リリース日
Grove - I2C モータードライバ (TB6612FNG)初期リリース2018年9月

特徴

  • オンボードMCU
  • CW/CCW/ショートブレーキ/停止機能モード
  • 内蔵の熱シャットダウン回路および低電圧検出回路
  • スタンバイ(省電力)システム

仕様

項目
MCU動作電圧3.3V / 5V
モーター供給電圧2.5 ~ 13.5 (5V 標準, 15V 最大)
出力電流1.2 A(平均)/3.2 A (ピーク)
スイッチング周波数100kHz
ロジックインターフェースI2C
I2Cアドレス0x14 (デフォルト)
I2Cアドレス範囲0x01 ~ 0x7f (設定可能)
サイズ長さ: 60mm 幅: 40mm 高さ: 12mm
重量13g
パッケージサイズ長さ: 140mm 幅: 90mm 高さ: 12mm
総重量20g

主な用途

  • DCモーター制御
  • ステッパーモーター制御

ハードウェア概要

ピン配置

ハードウェア詳細


I2Cインターフェース

このボードはI2Cインターフェースを使用して、オンボードMCUがホストコンピュータと通信します。

GND: このモジュールをシステムのGNDに接続
VCC: このモジュールには5Vまたは3.3Vを使用可能
SDA: I2Cシリアルデータ
SCL: I2Cシリアルクロック


電源入力

モーターにDC電源を供給します。入力範囲は2.5V ~ 13.5Vです。

GND: システムのGNDに接続し、電源の"-"を接続
VM: 電源の"+"を接続し、モーターに電力を供給


DCモーター出力

このボードには2チャンネルのDCモーター出力があり、各チャンネルで12V/1.2Aを出力できます。このドライバーボードを使用して、2つのDCモーターを同時に制御できます。

A1: チャンネルA出力1
A2: チャンネルA出力2
B1: チャンネルB出力1
B2: チャンネルB出力2


ステッパーモーター出力

このボードを使用して4線式ステッパーモーターを制御することも可能で、最大12V/1.2Aを出力できます。

OUT1: ステッパーモーターコイル1の一方の入力に接続
OUT2: ステッパーモーターコイル1のもう一方の入力に接続
OUT3: ステッパーモーターコイル2の一方の入力に接続
OUT4: ステッパーモーターコイル2のもう一方の入力に接続

注記

実際には、DCポートとステッパーポートは物理的に接続されています。接続図は以下の通りです:

DCポートステッパーポート
A1OUT1
A2OUT2
B1OUT3
B2OUT4

対応プラットフォーム

ArduinoRaspberry Pi
注意

上記で対応していると記載されているプラットフォームは、モジュールのソフトウェアまたは理論的な互換性を示しています。ほとんどの場合、Arduinoプラットフォーム向けのソフトウェアライブラリやコード例のみを提供しています。すべての可能なMCUプラットフォーム向けにソフトウェアライブラリやデモコードを提供することは不可能です。そのため、ユーザー自身でソフトウェアライブラリを作成する必要があります。

はじめに

Arduinoで遊ぶ

ハードウェア

必要な材料

DCモーターデモ

Seeeduino V4.2Base ShieldGrove - I2C Motor Driver (TB6612FNG)DCモーター
enter image description hereenter image description hereenter image description here
今すぐ購入今すぐ購入今すぐ購入今すぐ購入
注記

1 USBケーブルを優しく差し込んでください。そうしないとポートが破損する可能性があります。内部に4本のワイヤーがあるUSBケーブルを使用してください。2本のワイヤーしかないケーブルではデータを転送できません。使用しているケーブルが不明な場合は、こちらをクリックして購入できます。

2 Groveモジュールは購入時にGroveケーブルが付属しています。Groveケーブルを紛失した場合は、こちらをクリックして購入できます。

3 少なくとも2本のジャンパーを準備する必要があります。ジャンパーがない場合は、こちらをクリックして購入できます。

  • ステップ 1. DCモーターをドライバーボードのDC Motor Outputポートに接続し、外部DC電源をPower Inポートに接続します。

  • ステップ 2. Grove - I2C Motor Driver (TB6612FNG)をGrove-Base ShieldのI^2^Cポートに接続します。

  • ステップ 3. Grove - Base ShieldをSeeeduinoに差し込みます。

  • ステップ 4. USBケーブルを使用してSeeeduinoをPCに接続します。

ステッピングモーターデモ

Seeeduino V4.2Base ShieldGrove - I2C Motor Driver (TB6612FNG)ステッピングモーター
enter image description hereenter image description hereenter image description here
今すぐ購入今すぐ購入今すぐ購入今すぐ購入
  • ステップ 1. ステッピングモーターをドライバーボードのStepper Motor Outputポートに接続し、外部DC電源をPower Inポートに接続します。
ヒント

このドライバーボードは4線式ステッピングモーターに適しています。使用するステッピングモーターによって配線の色が異なります。ここではモーター24BYJ48を使用し、配線は以下の表の通りです。

ピン名ステッピングモーターのワイヤーワイヤー色(24BYJ48)
OUT1コイル1の片端オレンジ
OUT2コイル1のもう片端
OUT3コイル2の片端ピンク
OUT4コイル2のもう片端黄色

  • ステップ 2. Grove - I2C Motor Driver (TB6612FNG)をGrove-Base ShieldのI^2^Cポートに接続します。

  • ステップ 3. Grove - Base ShieldをSeeeduinoに差し込みます。

  • ステップ 4. USBケーブルを使用してSeeeduinoをPCに接続します。

注記

DCポートとステッパーポートは物理的に接続されているため、2つのDCポートを使用してステッパーモーターを制御することもできます。接続図は以下の通りです:

注記

Grove Base Shieldがない場合でも、以下のようにこのモジュールをSeeeduinoに直接接続することができます。

SeeeduinoGroveケーブルGrove - I2C Motor Driver (TB6612FNG)
GNDGND
5Vまたは3.3VVCC
SDASDA
SCLSCL

ソフトウェア

注意

Arduinoを初めて使用する場合は、開始する前にArduinoの始め方を参照することを強くお勧めします。

  • ステップ1. Grove_Motor_Driver_TB6612FNGライブラリをGithubからダウンロードします。

  • ステップ2. ライブラリのインストール方法を参照して、Arduino用のライブラリをインストールします。

  • ステップ3. Arduino IDEを再起動します。デフォルトの例を開きます。以下の2つの例を提供しています:

dc_motor: DCモーターのデモ
stepper_motor_2phase: 4線式、2相ステッパーモーターのデモ。

以下の2つの方法で開くことができます(dc_motorを例に取ります):

  1. Arduino IDEで直接開く:File --> Examples --> Grove - Motor Driver(TB6612FNG) --> dc_motorのパスをたどります。
  2. コンピュータで開く:XXXX\Arduino\libraries\Grove_Motor_Driver_TB6612FNG-master\examples\dc_motorフォルダ内のdc_motor.inoをクリックします。XXXXはArduino IDEをインストールした場所です。
  • ステップ4. デモをアップロードします。コードのアップロード方法がわからない場合は、コードのアップロード方法を確認してください。
ヒント

すべてが正常に動作すれば、外部電源ポートに電源を入れるとモーターが動作します。

Raspberry Pi 4 コンピュータで遊ぶ

ハードウェア

必要な材料

DCモーターデモ

Raspberry Pi 4 コンピュータGrove Base Hat for Raspberry PiGrove - I2C Motor Driver (TB6612FNG)DCモーター
enter image description hereenter image description hereenter image description here
今すぐ購入今すぐ購入今すぐ購入今すぐ購入
注記

1 USBケーブルを慎重に差し込んでください。そうしないとポートが損傷する可能性があります。内部に4本のワイヤーがあるUSBケーブルを使用してください。2本のワイヤーのケーブルはデータを転送できません。使用しているケーブルが不明な場合は、こちらをクリックして購入できます。

2 各Groveモジュールには購入時にGroveケーブルが付属しています。Groveケーブルを紛失した場合は、こちらをクリックして購入できます。

3 少なくとも2本のジャンパーを準備する必要があります。持っていない場合は、こちらをクリックして購入できます。

  • ステップ1. DCモーターをドライバーボードのDC Motor Outputポートに接続し、外部DC電源をPower Inポートに接続します。

  • ステップ2. Grove - I2C Motor Driver (TB6612FNG)をGrove Base Hat for Raspberry PiのI^2^Cポートに接続します。

  • ステップ3. Grove Base Hat for Raspberry PiをRaspberry Pi 4 コンピュータに接続します。

  • ステップ4. Raspberry Pi 4 コンピュータをディスプレイに接続します。

注記

Raspberry Piを初めて使用する場合は、開始する前にGetting started with Raspberryを参照してください。

ソフトウェア

注意

Raspberry Pi OS >= Bullseyeを搭載したRaspberry Piを使用している場合は、このコマンドラインをPython3のみで使用する必要があります。 MarkusBanskyがGrove_Motor_Driver_TB6612FNGのソフトウェアライブラリと学習リソースをRaspberry Pi 4およびPython3向けに提供しています。 これは、Grove Arduino LibraryRaspberry Pi用Grove I2C Motor Driver on TB6612FNGに移植したものです。

必要条件

  • RaspberryPi Linuxイメージ
  • Python 3.6以上
  • smbusライブラリ
  • timeライブラリ
  • mathライブラリ
注記

ライブラリにはモーターのスムーズな始動のための6つのイージング関数が含まれています。 現在、イージング関数は1つのモーターに対してのみ使用可能です。 INおよびOUT関数を含みます。

ライブラリの使用方法

注意

Raspberry Pi OS >= Bullseyeを搭載したRaspberry Piを使用している場合は、このコマンドラインをPython3のみで使用する必要があります。 まず、pipの最新リリースバージョンを実行していることを確認してください。このライブラリをインストールするには、pip.confに追加のindex-urlを追加する必要があります。これを行うには、sudo nano /etc/pip.confで設定ファイルを編集し、[global]セクションの直後に次の行を挿入します:

index-url=https://pypi.python.org/

これで通常通りパッケージをインストールできます。Python3を使用する場合、以下のように実行してください:

python3 -m pip install raspberry-i2c-tb6612fng

ライブラリのインストールが成功したら、以下のコードを使用して raspberry-i2c-tb6612fng ディレクトリに移動してください。

cd raspberry-i2c-tb6612fng

最後のステップとして、テストコードを実行します。

python3 test.py

ヒント

すべてが正常に動作していれば、python3 test.py を入力するとモーターが動作します。

回路図オンラインビューア

リソース

技術サポート & 製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品をスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しています。お客様のご希望やニーズに応じた複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...