メインコンテンツまでスキップ

Grove - LED Bar

pir

Grove – LED Barは、10セグメントのLEDゲージバーとMY9221 LED制御チップで構成されています。バッテリー残量、電圧、水位、音楽の音量、またはグラデーション表示が必要なその他の値のインジケーターとして使用できます。LEDバーグラフには10個のLEDバーがあり、1つの赤、1つの黄色、1つのライトグリーン、そして7つの緑のバーがあります。デモコードが利用可能で、すぐに使用を開始できます。LEDは赤から緑へ順番に点灯し、最終的にバーグラフ全体が点灯します。さらに進みたいですか?独自のエフェクトをコード化してみてください。

pir

バージョン​

製品バージョン変更点リリース日
Grove – LED Bar V1初期版2014年6月
Grove – LED Bar V2電源供給の改善2015年10月

特徴​

  • 入力電圧: 3.3V/5V
  • 各LEDセグメントはコードで個別に制御可能
  • 直感的な表示
  • 柔軟な電源オプション、3-5.5DC対応
  • デモコード利用可能
  • Suli互換ライブラリ
ヒント

Groveモジュールの詳細については、Grove Systemをご参照ください。

仕様​

パラメータ値/範囲
動作電圧3.3/5V
動作温度-20℃ ~ +80℃
赤色ピーク発光波長(電流20mA)630-637nm
黄緑ピーク発光波長(電流20mA)570-573nm
黄色ピーク発光波長(電流20mA)585-592nm
赤色セグメント輝度(電流20mA)50-70mcd
黄緑セグメント輝度(電流20mA)28-35mcd
黄色セグメント輝度(電流20mA)45-60mcd
LEDセグメント10
サイズ40mm * 20mm

対応プラットフォーム​

ArduinoRaspberry Pi

pir

pir

注意

上記で対応可能とされているプラットフォームは、モジュールのソフトウェアまたは理論的な互換性を示しています。ほとんどの場合、Arduinoプラットフォーム向けのソフトウェアライブラリやコード例のみを提供しています。すべての可能なMCUプラットフォーム向けにソフトウェアライブラリやデモコードを提供することは不可能です。そのため、ユーザーは独自のソフトウェアライブラリを作成する必要があります。

はじめに​

注記

Arduinoを初めて使用する場合は、開始前にGetting Started with Arduinoをご覧になることを強くお勧めします。

Arduinoで遊ぶ​

ハードウェア

  • ステップ1. 以下のものを準備してください:
Seeeduino V4.2ベースシールドGrove-LED Bar

pir

pir

pir

今すぐ購入今すぐ購入今すぐ購入
  • ステップ 2. Grove-LED Bar を Grove-Base Shield のポート D8 に接続します。
  • ステップ 3. Grove-Base Shield を Seeeduino に差し込みます。
  • ステップ 4. Seeeduino を USB ケーブルで PC に接続します。

pir

注記

もし Grove Base Shield を持っていない場合でも、以下のように Grove-LED Bar を直接 Seeeduino に接続することができます。

SeeeduinoGrove-LED Bar
5V赤
GND黒
D9白
D8黄

ソフトウェア

  • ステップ 1. Grove - LED Bar ライブラリ を Github からダウンロードします。

  • ステップ 2. ライブラリのインストール方法 を参照して、Arduino 用のライブラリをインストールします。

  • ステップ 3. Arduino IDE を再起動します。次のパスから「Level」サンプルを開きます:File --> Examples --> Grove LED Bar --> Level。

pir

  • ステップ 4. デモをアップロードします。コードのアップロード方法がわからない場合は、コードのアップロード方法を確認してください。

結果は以下のようになります:

pir

Raspberry Pi で遊ぶ​

ハードウェア

  • ステップ 1. 以下のものを準備します:
Raspberry PiGrovePi_PlusGrove-LED Bar

pir

pir

pir

今すぐ購入今すぐ購入今すぐ購入
  • ステップ 2. GrovePi_Plus を Raspberry Pi に差し込みます。

  • ステップ 3. Grove-LED Bar を GrovePi_Plus の D5 ポートに接続します。

  • ステップ 4. Raspberry Pi を USB ケーブルで PC に接続します。

pir

ソフトウェア

ヒント

この Wiki では、パス ~/GrovePi/ を /home/pi/Desktop/GrovePi の代わりに使用しています。ステップ 2 とステップ 3 で同じパスを使用する必要があります。

注記

ファームウェアを更新することを強くお勧めします。一部のセンサーでは、更新しないとエラーが発生する可能性があります。

注記

Raspberry Pi OS >= Bullseye を使用している場合は、Python3 のみでこのコマンドラインを使用する必要があります。

  • ステップ 3. Github リポジトリをクローンします。
cd ~
git clone https://github.com/DexterInd/GrovePi.git
  • ステップ 4. デモディレクトリに移動します:
cd yourpath/GrovePi/Software/Python/

以下は grove_ledbar.py のコードです。

import time
import grovepi
import random

# Grove LED Bar をデジタルポート D5 に接続
# DI,DCKI,VCC,GND
ledbar = 5

grovepi.pinMode(ledbar,"OUTPUT")
time.sleep(1)
i = 0

# LED Bar メソッド
# grovepi.ledBar_init(pin,orientation)
# grovepi.ledBar_orientation(pin,orientation)
# grovepi.ledBar_setLevel(pin,level)
# grovepi.ledBar_setLed(pin,led,state)
# grovepi.ledBar_toggleLed(pin,led)
# grovepi.ledBar_setBits(pin,state)
# grovepi.ledBar_getBits(pin)

while True:
try:
print "テスト 1) 初期化 - 赤から緑へ"
# ledbar_init(pin,orientation)
# orientation: (0 = 赤から緑, 1 = 緑から赤)
grovepi.ledBar_init(ledbar, 0)
time.sleep(.5)

print "テスト 2) レベル設定"
# ledbar_setLevel(pin,level)
# level: (0-10)
for i in range(0,11):
grovepi.ledBar_setLevel(ledbar, i)
time.sleep(.2)
time.sleep(.3)

grovepi.ledBar_setLevel(ledbar, 8)
time.sleep(.5)

grovepi.ledBar_setLevel(ledbar, 2)
time.sleep(.5)

grovepi.ledBar_setLevel(ledbar, 5)
time.sleep(.5)

print "テスト 3) 単一 LED のオン/オフ"
# ledbar_setLed(pin,led,state)
# led: どの LED (1-10)
# state: オフまたはオン (0,1)
grovepi.ledBar_setLed(ledbar, 10, 1)
time.sleep(.5)

grovepi.ledBar_setLed(ledbar, 9, 1)
time.sleep(.5)

grovepi.ledBar_setLed(ledbar, 8, 1)
time.sleep(.5)

grovepi.ledBar_setLed(ledbar, 1, 0)
time.sleep(.5)

grovepi.ledBar_setLed(ledbar, 2, 0)
time.sleep(.5)

grovepi.ledBar_setLed(ledbar, 3, 0)
time.sleep(.5)

print "テスト 4) 単一 LED のトグル"
# 現在オンの場合はオフに、オフの場合はオンに切り替え
# ledbar_toggleLed(ledbar, led)
grovepi.ledBar_toggleLed(ledbar, 1)
time.sleep(.5)

grovepi.ledBar_toggleLed(ledbar, 2)
time.sleep(.5)

grovepi.ledBar_toggleLed(ledbar, 9)
time.sleep(.5)

grovepi.ledBar_toggleLed(ledbar, 10)
time.sleep(.5)

print "テスト 5) 状態設定 - 10 ビットで全 LED を制御"
# ledbar_setBits(ledbar, state)
# state: (0-1023) または (0x00-0x3FF) または (0b0000000000-0b1111111111) または (int('0000000000',2)-int('1111111111',2))
for i in range(0,32):
grovepi.ledBar_setBits(ledbar, i)
time.sleep(.2)
time.sleep(.3)

print "テスト 6) 現在の状態を取得"
# state = ledbar_getBits(ledbar)
# state: (0-1023) 各 LED に対応するビット
state = grovepi.ledBar_getBits(ledbar)
print "最初の 5 つの LED が点灯している場合、状態は 31 または 0x1F であるべきです"
print state

# ビットを左に 5 シフト
state = state << 5
# 状態は現在 992 または 0x3E0 になるはずです
# 保存すると最後の 5 つの LED が点灯し、最初の 5 つの LED は消灯します
time.sleep(.5)

print "テスト 7) 状態設定 - 修正した状態を保存"
# ledbar_setBits(ledbar, state)
# state: (0-1023) 各 LED に対応するビット
grovepi.ledBar_setBits(ledbar, state)
time.sleep(.5)

print "テスト 8) 向きの切り替え - 緑から赤 - 現在の状態は保持されます"
# ledbar_orientation(pin,orientation)
# orientation: (0 = 赤から緑, 1 = 緑から赤)
# LED バーの向きを反転させると、すべてのメソッドが新しい LED インデックスを処理する方法を認識します
# 緑から赤
grovepi.ledBar_orientation(ledbar, 1)
time.sleep(.5)

# 赤から緑
grovepi.ledBar_orientation(ledbar, 0)
time.sleep(.5)

# 緑から赤
grovepi.ledBar_orientation(ledbar, 1)
time.sleep(.5)

print "テスト 9) 再びレベル設定"
# ledbar_setLevel(pin,level)
# level: (0-10)
# 赤の LED は現在インデックス 10 になり、1 ではありません
for i in range(0,11):
grovepi.ledBar_setLevel(ledbar, i)
time.sleep(.2)
time.sleep(.3)

print "テスト 10) 再び単一 LED を設定"
# ledbar_setLed(pin,led,state)
# led: どの LED (1-10)
# state: オフまたはオン (0,1)
grovepi.ledBar_setLed(ledbar, 1, 0)
time.sleep(.5)

grovepi.ledBar_setLed(ledbar, 3, 0)
time.sleep(.5)

grovepi.ledBar_setLed(ledbar, 5, 0)
time.sleep(.5)

print "テスト 11) 再び単一 LED をトグル"
# ledbar_toggleLed(ledbar, led)
grovepi.ledBar_toggleLed(ledbar, 2)
time.sleep(.5)

grovepi.ledBar_toggleLed(ledbar, 4)
time.sleep(.5)

print "テスト 12) 状態を取得"
# state = ledbar_getBits(ledbar)
# state: (0-1023) 各 LED に対応するビット
state = grovepi.ledBar_getBits(ledbar)

# 最後の 5 つの LED が点灯しているため、状態は 992 または 0x3E0 であるべきです

# ビットを右に 5 シフト
state = state >> 5
# 状態は現在 31 または 0x1F になるはずです

print "テスト 13) 再び状態を設定"
# ledbar_setBits(ledbar, state)
# state: (0-1023) 各 LED に対応するビット
grovepi.ledBar_setBits(ledbar, state)
time.sleep(.5)

print "テスト 14) ステップ"
# すべての 10 個の LED を順番に点灯
for i in range(0,11):
grovepi.ledBar_setLevel(ledbar, i)
time.sleep(.2)
time.sleep(.3)

print "テスト 15) バウンス"
# 最初の 2 つの LED を点灯
grovepi.ledBar_setLevel(ledbar, 2)

# 現在の状態を取得 (0x3)
state = grovepi.ledBar_getBits(ledbar)

# 右にバウンス
for i in range(0,9):
# ビットを左にシフトして更新
state <<= 1;
grovepi.ledBar_setBits(ledbar, state)
time.sleep(.2)

# 左にバウンス
for i in range(0,9):
# ビットを右にシフトして更新
state >>= 1;
grovepi.ledBar_setBits(ledbar, state)
time.sleep(.2)
time.sleep(.3)

print "テスト 16) ランダム"
for i in range(0,21):
state = random.randint(0,1023)
grovepi.ledBar_setBits(ledbar, state)
time.sleep(.2)
time.sleep(.3)

print "テスト 17) 反転"
# 2 番目ごとに LED を点灯 - 341 または 0x155
state = 341
for i in range(0,5):
grovepi.ledBar_setBits(ledbar, state)
time.sleep(.2)

# 現在の状態とすべての 10 個の LED をビット単位で XOR
state = 0x3FF ^ state

grovepi.ledBar_setBits(ledbar, state)
time.sleep(.2)
time.sleep(.3)

print "テスト 18) すべての可能な組み合わせを順に実行"
for i in range(0,1024):
grovepi.ledBar_setBits(ledbar, i)
time.sleep(.1)
time.sleep(.4)

except KeyboardInterrupt:
grovepi.ledBar_setBits(ledbar, 0)
break
except IOError:
print "エラー"
  • ステップ 5. デモを実行します。
sudo python3 grove_ledbar.py

回路図オンラインビューア​

リソース​

プロジェクト​

Grove LED Bar v2.0: Calliope Miniは2つのGroveコネクタを備えています。このプロジェクトでは、Seeed Groveパーツとどのように通信するかを探ります。

Grove LED Bar Controller with the Bean+: 新しいLightBlue Bean+を使用して、人気のあるGroveコンポーネントの基本を学び、自分のプロジェクトを構築する方法を始めましょう!

技術サポートと製品ディスカッション​

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...