メインコンテンツまでスキップ

Grove-LED ボタン

Grove - LED ボタンは、Grove - Yellow Button、Grove - Blue LED Button、Grove - Red LED Buttonで構成されています。このボタンは安定しており、信頼性が高く、10万回の長寿命を誇ります。内蔵されたLEDにより、多くの興味深いプロジェクトに応用することができ、ボタンの状態を表示するためにLEDを使用するのは非常に便利です。高品質なNチャネルMOSFETを使用してLEDを制御し、高速なスイッチングと低消費電力を実現しています。要するに、素晴らしいボタンを探しているなら、これがぴったりです。

バージョン

製品バージョン変更点リリース日
Grove-LED ボタン初期リリース2018年6月

バージョン

製品バージョン変更点リリース日
Grove-LED ボタン初期リリース2018年6月

バージョン

製品バージョン変更点リリース日
Grove-LED ボタン初期リリース2018年6月

特徴

  • 長寿命
  • 簡単に使用可能
  • Grove デジタルインターフェース

仕様

項目
動作電圧3.3V/5V
負荷なしでの動作寿命10万回
LED定格電流50mA
押下抵抗1<100mΩ
解放抵抗2>100MΩ
サイズ長さ: 40mm 幅: 20mm 高さ: 13mm
重量4.3g
パッケージサイズ長さ: 140mm 幅: 90mm 高さ: 10mm
総重量11g
ヒント

1,2 - 抵抗を測定したい場合は、キーキャップを基板から取り外してください。そうしないと、キーキャップの真の抵抗値ではなく、基板の等価抵抗値が得られます。

ハードウェア概要

ピンマップ

回路図

SIG1 は LED 制御信号です。デフォルト値は低であるため、NチャネルMOSFETはオフになり、LEDもオフになります。SIG1 が高になると、NチャネルMOSFETがオンになり、LEDが点灯します。

SIG2 はボタンピンに接続されています。プルアップ抵抗があるため、SIG2 のデフォルト値は高です。ボタンを押すと電圧が低くなり、SIG2 が低になります。

対応プラットフォーム

ArduinoRaspberry Pi

はじめに

ヒント

このセクションでは、Grove - Red LED Button を例として使用します。以下の内容は Yellow および Blue にも適用されます。

Arduino で遊ぶ

ハードウェア

必要な材料

Seeeduino V4.2Base ShieldGrove- Red LED Button
enter image description hereenter image description hereenter image description here
今すぐ購入今すぐ購入今すぐ購入
  • ステップ 1. Grove- Red LED Button を Grove-Base Shield のポート D3 に接続します。

  • ステップ 2. Grove - Base Shield を Seeeduino に差し込みます。

  • ステップ 3. USB ケーブルを使用して Seeeduino を PC に接続します。

注記

Grove Base Shield がない場合は、以下のように直接このモジュールを Seeeduino に接続することもできます。

SeeeduinoGrove- Red LED Button
5V
GND
SIG2
SIG1黄色

ソフトウェア

注記

Arduino を初めて使用する場合は、開始する前に Arduino の使い方 を参照することを強くお勧めします。

  • ステップ 1. Arduino IDE を開き、新しいファイルを作成して、以下のコードをそのファイルにコピーします。
#include "Arduino.h"

// 1: トグルモード, 2: フォローモード
#define LED_MODE 1

const int ledPin = 3; // LED ピンの番号, D3
const int buttonPin = 4; // プッシュボタンピンの番号, D4
const boolean breathMode = true; // LED がブレスモードで点灯するかどうか

// 変数の初期化:
int ledState = LOW; // 出力ピンの現在の状態
int ledFadeValue = 0;
int ledFadeStep = 5;
int ledFadeInterval = 20; // ミリ秒
int buttonState; // 入力ピンの現在の読み取り値
int lastButtonState = HIGH; // 入力ピンの前回の読み取り値

unsigned long lastDebounceTime = 0; // 出力ピンが最後にトグルされた時間
unsigned long debounceDelay = 50; // デバウンス時間; 出力がちらつく場合は増加
unsigned long lastLedFadeTime = 0;

void setup() {
pinMode(buttonPin, INPUT);
pinMode(ledPin, OUTPUT);
digitalWrite(ledPin, ledState);
}

void loop() {
int reading = digitalRead(buttonPin);

// スイッチがノイズや押下によって変化した場合:
if (reading != lastButtonState) {
// デバウンスタイマーをリセット
lastDebounceTime = millis();
}

if ((millis() - lastDebounceTime) > debounceDelay) {
// 読み取り値がデバウンス遅延時間より長く保持されている場合、
// 実際の現在の状態として受け入れる:

// ボタン状態が変化した場合:
if (reading != buttonState) {
buttonState = reading;

#if LED_MODE == 1
if (buttonState == LOW) { // ボタンが押された場合
ledState = !ledState;
ledFadeValue = 0;
lastLedFadeTime = millis();
}
#else
if (buttonState == LOW) { // ボタンが押された場合
ledState = HIGH;
ledFadeValue = 0;
lastLedFadeTime = millis();
} else { // ボタンが離された場合
ledState = LOW;
}
#endif
}
}

// LED を設定:
if (breathMode && ledState != LOW) {
if (millis() - lastLedFadeTime > ledFadeInterval) {
lastLedFadeTime = millis();
analogWrite(ledPin, ledFadeValue);
ledFadeValue += ledFadeStep;
if (ledFadeValue > 255){
ledFadeValue = 255 - ledFadeStep;
ledFadeStep = -ledFadeStep;
} else if (ledFadeValue < 0) {
ledFadeValue = 0;
ledFadeStep = -ledFadeStep;
}
}
} else {
digitalWrite(ledPin, ledState);
}

lastButtonState = reading;
}
ヒント

このデモでは、モード1(トグルモード)を選択しています。#define LED_MODE 1#define LED_MODE 2 に変更することで、フォローモードを使用することができます。

  • ステップ 2. デモをアップロードします。コードのアップロード方法がわからない場合は、コードのアップロード方法を確認してください。

  • ステップ 3. ボタンを押してみてください。LEDがフェードイン/フェードアウト効果で点灯するのが確認できます。

以下のようになります:

Raspberry Piで遊ぶ

ハードウェア

  • ステップ 1. このプロジェクトで使用するもの:
Raspberry piGrove Base Hat for RasPiGrove - Red LED Button
enter image description hereenter image description hereenter image description here
今すぐ購入今すぐ購入今すぐ購入
  • ステップ 2. Grove Base HatをRaspberryに接続します。
  • ステップ 3. 赤色LEDボタンをBase HatのD5ポートに接続します。
  • ステップ 4. Raspberry PiをUSBケーブルを介してPCに接続します。

注記

ステップ3では、LEDボタンを任意のGPIOポートに接続することができますが、対応するポート番号に合わせてコマンドを変更する必要があります。

ソフトウェア

注意

Raspberry Pi OS >= Bullseyeを使用している場合は、Python3のみで以下のコマンドラインを使用してください。

  • ステップ 1. ソフトウェアの設定に従って開発環境を構成します。
  • ステップ 2. grove.pyライブラリをクローンしてソースファイルをダウンロードします。
sudo pip3 install Seeed-grove.py
cd ~
git clone https://github.com/Seeed-Studio/grove.py

  • ステップ 3. 以下のコマンドを実行してコードを実行します。
cd grove.py/grove
sudo python3 grove_ryb_led_button.py 5

以下はgrove_ryb_led_button.pyのコードです。


import time
from grove.button import Button
from grove.factory import Factory

class GroveLedButton(object):
def __init__(self, pin):
# High = 点灯
self.__led = Factory.getOneLed("GPIO-HIGH", pin)
# Low = 押された状態
self.__btn = Factory.getButton("GPIO-LOW", pin + 1)
self.__on_event = None
self.__btn.on_event(self, GroveLedButton.__handle_event)

@property
def on_event(self):
return self.__on_event

@on_event.setter
def on_event(self, callback):
if not callable(callback):
return
self.__on_event = callback

def __handle_event(self, evt):
# print("イベントインデックス:{} イベント:{} 押された状態:{}".format(evt['index'], evt['code'], evt['presesed']))
if callable(self.__on_event):
self.__on_event(evt['index'], evt['code'], evt['time'])
return

self.__led.brightness = self.__led.MAX_BRIGHT
event = evt['code']
if event & Button.EV_SINGLE_CLICK:
self.__led.light(True)
print("LEDを点灯")
elif event & Button.EV_DOUBLE_CLICK:
self.__led.blink()
print("LEDを点滅")
elif event & Button.EV_LONG_PRESS:
self.__led.light(False)
print("LEDを消灯")


Grove = GroveLedButton

def main():
from grove.helper import SlotHelper
sh = SlotHelper(SlotHelper.GPIO)
pin = sh.argv2pin()

ledbtn = GroveLedButton(pin)

# 以下の'''を削除して実験を開始してください
'''
# カスタマイズされたイベントハンドラを定義
def cust_on_event(index, event, tm):
print("コード{}, 時間{}".format(event, tm))

ledbtn.on_event = cust_on_event
'''
while True:
time.sleep(1)


if __name__ == '__main__':
main()


ヒント

すべてが正常に動作すれば、ボタンを押すとLEDが点灯し、長押しすると消灯します。ボタンをダブルクリックすると、LEDが点滅します。


pi@raspberrypi:~/grove.py/grove $ python3 grove_ryb_led_button.py 5
Hat Name = 'Grove Base Hat RPi'
LEDを点灯
LEDを点灯
LEDを点滅
LEDを点灯
LEDを消灯
^CTraceback (most recent call last):
File "grove_ryb_led_button.py", line 101, in <module>
main()
File "grove_ryb_led_button.py", line 97, in main
time.sleep(1)
KeyboardInterrupt

このプログラムを終了するには、++ctrl+c++を押してください。

回路図オンラインビューア

リソース

技術サポート & 製品ディスカッション


弊社製品をお選びいただきありがとうございます!お客様が弊社製品をスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しております。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...