メインコンテンツまでスキップ

Grove - LED ソケットキット

pir

Grove - LED は、Arduino/Seeeduino の初心者向けに設計されており、デジタルポートからの制御を監視するためのものです。ボックスや机の表面に簡単に取り付けることができ、電源や信号のパイロットランプとして使用できます。明るさはポテンショメータで調整可能です。

特徴


  • Grove 互換インターフェース

  • 3.3V/5V 互換

  • LED の向きを調整可能

  • LED の明るさを調整可能

仕様


項目説明
LED 制御モードArduino のデジタルピン
動作電圧5V
供給モードGrove インターフェース

Arduino を使った始め方


ここでは、Arduino を使用して LED の状態を制御する方法を示します。

  1. LED を Base Shield の デジタルポート 2 に 4 ピン Grove ケーブルで接続します。必要に応じて他の有効なデジタルポートに変更することもできますが、その場合はポートの定義も変更する必要があります。

  2. Arduino/Seeeduino に取り付けます。USB ケーブルを使用してボードを PC に接続します。

pir

  1. デモコードをスケッチにコピーし、Arduino または Seeeduino ボードにアップロードします。アップロード方法がわからない場合は こちら をクリックしてください。

LED が毎秒点滅するのが確認できます。

/*************************************************************************
* ファイル名 : GroveLEDDemoCode.ino
* 作成者 : Seeedteam
* バージョン : V1.1
* 日付 : 18/2/2012
* 説明 : Grove - LED のデモコード
*************************************************************************/

#define LED 2 // LED をデジタルピン 2 に接続
void setup() {
// デジタルピン 2 を出力として初期化
pinMode(LED, OUTPUT);
}

void loop() {
digitalWrite(LED, HIGH); // LED をオンにする
delay(500); // 500ms 待機
digitalWrite(LED, LOW); // LED をオフにする
delay(500);
}

Raspberry Pi を使った始め方


ポート D4 に LED を接続し、Grove ワイヤコネクタを使用して Raspberry Pi を電源オンします。これは LED を点滅させるテストです。以下の画像のように GrovePi+ に接続できます。

# GrovePi LED 点滅例

import time
from grovepi import *

# Grove LED をデジタルポート D4 に接続
led = 4

pinMode(led,"OUTPUT")
time.sleep(1)

while True:
try:
# LED を点滅させる
digitalWrite(led,1) # HIGH を送信して LED をオンにする
time.sleep(1)

digitalWrite(led,0) # LOW を送信して LED をオフにする
time.sleep(1)

except KeyboardInterrupt: # 停止前に LED をオフにする
digitalWrite(led,0)
break
except IOError: # 通信エラーが発生した場合に "Error" を出力
print "Error"

プログラムの実行

  • ファイルへのパスを見つける(自身のパスに応じて)
cd GrovePi/Software/Python/
  • プログラムを実行
sudo python grove_led_blink.py

Grove - LED

Grove - LED v1.3

リソース


技術サポート & 製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...