メインコンテンツまでスキップ

Grove - MP3 v3.0

Grove - MP3は、WT2003S-20SSオーディオデコーダーをベースにした20x40mmの超小型音楽モジュールです。848KHzのサンプリングレートと8320Kbpsのビットレートで高品質なMP3形式のオーディオファイルをサポートします。ストレージ容量を拡張するために、モジュールの背面にTFカードスロットを追加しました。TFカードはDIOインターフェースモードを採用し、最大32GBをサポートし、FAT16およびFAT32ファイルシステムに対応しています。この小さな音楽モジュールを使えば、数百から数千曲の音楽をポケットに持ち運ぶことができます。

名前が示す通り、Grove - MP3 V3はGrove - MP3 V2のアップグレード版です。Grove MP3 V2と比較して、V3ではJST2.0スピーカーポートが追加され、スピーカーと3.5mmイヤホンを同時に使用してオーディオを出力できるようになりました。

特徴

  • MP3形式のオーディオファイルをサポート
  • サンプリングレート: 848KHz / ビットレート: 8320Kbps
  • 最大32GBのTFカードをサポート
  • スピーカーとイヤホンで同時にオーディオ出力が可能
  • 3.3Vおよび5Vプラットフォームに対応
  • 32段階の音量調整をサポート

仕様

パラメータ
電源電圧3.3V / 5V
サンプリングレート848KHz / ビットレート: 8320Kbps
インターフェースI2C(デフォルトI2Cアドレス: 0x36)& 変更不可
出力スピーカー / 3.5mmオーディオジャック
解像度32段階の音量調整をサポート

ハードウェア概要

対応プラットフォーム

ArduinoRaspberry Pi

はじめに

Arduinoで遊ぶ

必要な材料

Seeeduino V4.2Base ShieldGrove - MP3 V3 - ミュージックプレーヤー
画像を入力してください画像を入力してください画像を入力してください
今すぐ購入今すぐ購入今すぐ購入

さらに、Seeeduino Lotus M0+を検討することもできます。これはSeeeduino V4.2とBase Shieldの組み合わせに相当します。

ハードウェア接続

  • ステップ 1. Grove - MP3 V3 ミュージックプレーヤーをBase ShieldのD2ポートに接続します。

  • ステップ 2. Grove - Base ShieldをSeeeduinoに差し込みます。

  • ステップ 3. USBケーブルを使用してSeeeduinoをPCに接続します。

ソフトウェア

ヒント

Arduinoを初めて使用する場合は、開始前にArduinoの使い方を参照することを強くお勧めします。

  • ステップ 1. .mp3形式の音楽ファイルをTFカードにコピーし、TFカードのルートディレクトリに保存します。

  • ステップ 2. GithubからSeeed_Serial_MP3ライブラリをダウンロードします。

注記

Arduinoライブラリのインストール方法については、ライブラリのインストール方法を参照してください。

  • ステップ 3. Arduino IDEを再起動します。WT2003S_Terminal_Playerの例を次のパスから開きます:FileExamplesSeeed_Serial_MP3_PlayerWT2003S_Terminal_Player。このモジュールを使用して.mp3形式の音楽ファイルを再生し、3.5mmオーディオジャック、JST2.0スピーカーポートを介してスピーカーを使用するか、さらには同時に両方を出力することができます。

WT2003S_Terminal_Playerの例コードは以下の通りです:

#include "WT2003S_Player.h"

#ifdef __AVR__
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial SSerial(2, 3); // RX, TX
#define COMSerial SSerial
#define ShowSerial Serial

WT2003S<SoftwareSerial> Mp3Player;
#endif

#ifdef ARDUINO_SAMD_VARIANT_COMPLIANCE
#define COMSerial Serial1
#define ShowSerial SerialUSB

WT2003S<Uart> Mp3Player;
#endif

#ifdef ARDUINO_ARCH_STM32F4
#define COMSerial Serial
#define ShowSerial SerialUSB

WT2003S<HardwareSerial> Mp3Player;
#endif


uint8_t vol = 10;
uint32_t spi_flash_songs = 0;
uint32_t sd_songs = 0;
STROAGE workdisk = SD;
struct Play_history {
uint8_t disk;
uint16_t index;
char name[8];
}* SPISong, *SDSong;

void readSongName(struct Play_history* ph, uint32_t num, STROAGE disk) {
Mp3Player.volume(0);
delay(100);
switch (disk) {
case SPIFLASH:
Mp3Player.playSPIFlashSong(0x0001);
break;
case SD:
Mp3Player.playSDRootSong(0x0001);
break;
case UDISK:
Mp3Player.playUDiskRootSong(0x0001);
break;
}
ShowSerial.println("2...");
for (int i = 0; i < num ; i++) {
delay(300);
ph[i].disk = disk;
ph[i].index = Mp3Player.getTracks();
Mp3Player.getSongName(ph[i].name);
Mp3Player.next();
}
ShowSerial.println("4...");
Mp3Player.pause_or_play();
Mp3Player.volume(14);
delay(100);
}

void getAllSong() {
uint8_t diskstatus = Mp3Player.getDiskStatus();
ShowSerial.println(diskstatus);
spi_flash_songs = Mp3Player.getSPIFlashMp3FileNumber();
ShowSerial.print("SPIFlash:");
ShowSerial.println(spi_flash_songs);
if (spi_flash_songs > 0) {
SPISong = (struct Play_history*)malloc((spi_flash_songs + 1) * sizeof(struct Play_history));
readSongName(SPISong, spi_flash_songs, SPIFLASH);
}
if (diskstatus && 0x02) { // SDカードがある場合
sd_songs = Mp3Player.getSDMp3FileNumber();
ShowSerial.print("SD:");
ShowSerial.println(sd_songs);
if (sd_songs > 0) {
SDSong = (struct Play_history*)malloc((sd_songs + 1) * sizeof(struct Play_history));
ShowSerial.println("1...");
readSongName(SDSong, sd_songs, SD);
}
}
}
void printSongs() {
ShowSerial.print("-------------------");
ShowSerial.print("index");
ShowSerial.print("<-------->");
ShowSerial.print("name");
ShowSerial.print("-------------------");
ShowSerial.println();
ShowSerial.println("-------------------spi flash-------------------------------");
for (int i = 0 ; i < spi_flash_songs; i++) {
ShowSerial.print("-------------------");
ShowSerial.print(SPISong[i].index);
ShowSerial.print("<-------->");
ShowSerial.print(SPISong[i].name);
ShowSerial.print("-------------------");
ShowSerial.println();
}
ShowSerial.println("-------------------sd card-------------------------------");
for (int i = 0 ; i < sd_songs; i++) {
ShowSerial.print("-------------------");
ShowSerial.print(SDSong[i].index);
ShowSerial.print("<-------->");
ShowSerial.print(SDSong[i].name);
ShowSerial.print("-------------------");
ShowSerial.println();
}
}

void setup() {
while (!ShowSerial);
ShowSerial.begin(9600);
COMSerial.begin(9600);
ShowSerial.println("+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++");
Mp3Player.init(COMSerial);

ShowSerial.println("0...");
getAllSong();
printMenu();
printSongs();
}

void loop() {
if (ShowSerial.available()) {
char cmd = ShowSerial.read();
switch (cmd) {
case '+': {
ShowSerial.print("音量を上げる: ");
vol = Mp3Player.getVolume();
Mp3Player.volume(++vol);
ShowSerial.print(vol);
ShowSerial.println();
break;
}
case '-': {
ShowSerial.print("音量を下げる: ");
vol = Mp3Player.getVolume();
if (--vol > 31) {
vol = 0;
}
Mp3Player.volume(vol);
ShowSerial.print(vol);
ShowSerial.println();
break;
}
case 't': {
uint8_t status;
ShowSerial.print("ステータス:");
status = Mp3Player.getStatus();
if (status == 0x01) {
ShowSerial.print("再生中");
}
if (status == 0x02) {
ShowSerial.print("停止");
}
if (status == 0x03) {
ShowSerial.print("一時停止");
}
ShowSerial.println();
break;
}
case 'n': {
Mp3Player.next();
break;
}
case 'p': {
Mp3Player.pause_or_play();
break;
}
case 'w': {
Mp3Player.playMode(SINGLE_SHOT);
break;
}
case 'x': {
Mp3Player.playMode(SINGLE_CYCLE);
break;
}
case 'y': {
Mp3Player.playMode(CYCLE);
break;
}
case 'z': {
Mp3Player.playMode(RANDOM);
break;
}
case 'c': {
ShowSerial.print(Mp3Player.copySDtoSPIFlash());
break;
}
case '1':
case '2':
case '3':
case '4':
case '5':
case '6':
case '7':
case '8':
case '9':
ShowSerial.print("再生:");
if (workdisk == SD) {
Mp3Player.playSDRootSong(cmd - '0' - 1);
ShowSerial.print(cmd + ": ");
ShowSerial.print(SDSong[cmd - '0'].name);
}
if (workdisk == SPIFLASH) {
Mp3Player.playSPIFlashSong(cmd - '0' - 1);
ShowSerial.print(cmd + ": ");
ShowSerial.print(SPISong[cmd - '0'].name);
}
ShowSerial.println();
break;
default:
break;
}
}
}

void printMenu(void) {
ShowSerial.println("MP3コマンドリスト:");
ShowSerial.println("-----------------");
ShowSerial.println("'+' または '-' : 音量を上げる/下げる");
ShowSerial.println("'1' ~ '9' : 曲を選択");
ShowSerial.println("'n' : 次の曲");
ShowSerial.println("'s' : 再生ディスクを切り替え、SPIフラッシュ");
ShowSerial.println("'p' : 再生または一時停止");
ShowSerial.println("'w' : 再生モードを単一再生に設定");
ShowSerial.println("'x' : 再生モードを単一ループに設定");
ShowSerial.println("'y' : 再生モードを全ループに設定");
ShowSerial.println("'z' : 再生モードをランダムに設定");
ShowSerial.println("'c' : MP3をSPIフラッシュにコピー");
ShowSerial.println(" (はい、これはコピー順序に従います。)");
ShowSerial.println();
ShowSerial.println("その他のキーを押すとこのメニューが表示されます");
ShowSerial.println();
}
  • ステップ 3. デモをアップロードします。コードのアップロード方法がわからない場合は、コードのアップロード方法を確認してください。

  • ステップ 4. Arduino IDEのシリアルモニターを開きます。ツール -> シリアルモニターをクリックするか、++ctrl+shift+m++キーを同時に押します。ボーレートを9600に設定してください。

  • ステップ 5. 結果は以下のように表示されます。コマンドリストに従って音楽を再生したり、その他の便利な機能を使用してください。

FAQ

Q1# TFカードが認識されません。

A1: TFカードのファイルシステムを確認し、FAT16またはFAT32ファイルシステムであることを確認してください。

リソース

技術サポート & 製品ディスカッション

私たちの製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...