メインコンテンツまでスキップ

Grove-Mech keycap

Grove-Mech keycapは、内蔵LEDを備えたメカニカルスイッチです。255色のフルカラーRGB LEDにより、スイッチの状態を簡単に表示することができます。このキーキャップは非常に信頼性が高く、2,000万回の押下操作寿命を持っています。

このモジュールは、楽しいプロジェクトや製品を作るための興味深く安定したモジュールであることがわかるでしょう。実際、複数のGrove-Mechキーキャップを使用してメカニカルキーボードを作ることも可能です。

ヒント

2,000万回の操作は、負荷なしで1分間に300回の速度で連続して行うことができます。

特徴

  • プログラム可能なLED
  • 信頼性の高いメカニカル構造
  • 非常に長い操作寿命

仕様

項目
動作電圧3V-5V
絶縁抵抗100MΩ 最小
接触抵抗200mΩ 最大
負荷なしの操作寿命2,000万回

応用例

  • 自動車機器
  • 視覚機器
  • 家庭用電気製品
  • 情報機器

ハードウェア

ピンマップ

回路図

K1はボタンに接続されています。キーが開いているとき、SIG1はR2によってプルダウンされ、SIG1の出力は低くなります。
ボタンが押されると、K1が閉じ、SIG1VCCに接続され、SIG1の出力が高くなります。

注記

このセクションでは回路図の一部のみを示しています。完全なドキュメントについてはResourcesをご参照ください。

対応プラットフォーム

ArduinoRaspberry Pi
注意

上記で対応プラットフォームとして挙げられているものは、モジュールのソフトウェアまたは理論的な互換性を示しています。ほとんどの場合、Arduinoプラットフォーム用のソフトウェアライブラリまたはコード例のみを提供しています。すべての可能なMCUプラットフォームに対してソフトウェアライブラリやデモコードを提供することはできません。そのため、ユーザー自身でソフトウェアライブラリを作成する必要があります。

はじめに

注記

Arduinoを初めて使用する場合は、開始する前にArduinoの使い方をご覧になることを強くお勧めします。

Arduinoで遊ぶ

ハードウェア

必要な材料

Seeeduino V4.2Base ShieldGrove-Mech keycap
画像を入力してください画像を入力してください画像を入力してください
今すぐ購入今すぐ購入今すぐ購入
注記

1 USBケーブルを優しく差し込んでください。そうしないとポートが損傷する可能性があります。内部に4本のワイヤーがあるUSBケーブルを使用してください。2本のワイヤーしかないケーブルではデータを転送できません。使用しているケーブルが不明な場合は、こちらをクリックして購入できます。

2 Groveモジュールは購入時にGroveケーブルが付属しています。Groveケーブルを紛失した場合は、こちらをクリックして購入できます。

  • ステップ 1. Grove-Mech keycapをGrove-Base ShieldのポートD2に接続します。

  • ステップ 2. Grove - Base ShieldをSeeeduinoに差し込みます。

  • ステップ 3. USBケーブルを使用してSeeeduinoをPCに接続します。

注記

Grove Base Shieldがない場合は、以下のようにGrove-Mech keycapをSeeeduinoに直接接続することもできます。

SeeeduinoGrove-Mech keycap
5V
GND
D3
D2黄色

ソフトウェア

  • ステップ 1. Adafruit_NeoPixel-masterライブラリをGithubからダウンロードします。

  • ステップ 2. Arduinoライブラリのインストール方法を参照して、Arduino用のライブラリをインストールします。

  • ステップ 3. Arduino IDEを開き、新しいファイルを作成して、以下のコードを新しいファイルにコピーします。

/**
* これはGrove - Mech Keycapの例です。
* キーを押すたびにSK6805 RGB LEDの色が変わります。SK6805はNeoPixel互換のチップです。
*
* クレジット:
* Adafruit_NeoPixel - https://github.com/adafruit/Adafruit_NeoPixel/blob/master/COPYING
*/

#include <Adafruit_NeoPixel.h>

#define BUTTON_PIN 2 // ボタンに接続されたデジタルIOピン。このピンはプルアップ抵抗で駆動されるため、
// スイッチは一時的にピンをグランドに引き下げます。高 -> 低の変化でボタン押下ロジックが実行されます。

#define PIXEL_PIN 3 // NeoPixelsに接続されたデジタルIOピン。

#define PIXEL_COUNT 60

// パラメータ1 = ストリップ内のピクセル数、neopixel stickは8
// パラメータ2 = ピン番号(ほとんどが有効)
// パラメータ3 = ピクセルタイプフラグ、必要に応じて加算:
// NEO_RGB ピクセルはRGBビットストリーム用に配線されています
// NEO_GRB ピクセルはGRBビットストリーム用に配線されています(neopixel stickに適しています)
// NEO_KHZ400 400 KHzビットストリーム(例: FLORAピクセル)
// NEO_KHZ800 800 KHzビットストリーム(例: 高密度LEDストリップ)、neopixel stickに適しています
Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(PIXEL_COUNT, PIXEL_PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);

bool oldState = LOW;
uint8_t color_pos = 0;
int i=0;
int longpress=2000;
long timecheck;

void setup() {
pinMode(BUTTON_PIN, INPUT_PULLUP);
strip.begin();
strip.clear();
strip.show(); // すべてのピクセルを「オフ」に初期化
Serial.begin(9600);
}

void loop()
{

// 現在のボタン状態を取得
bool newState = digitalRead(BUTTON_PIN);

// 状態が低から高に変化したか(ボタン押下)を確認
if (newState == HIGH && oldState == LOW) {
timecheck = millis();
// ボタンのデバウンスのための短い遅延
delay(20);
// デバウンス後にボタンがまだ低いか確認
newState = digitalRead(BUTTON_PIN);
if (newState == HIGH){
color_pos+=8;
strip.setPixelColor(0, Wheel(color_pos));
strip.show();
}
}

if( millis()-timecheck > 300)
{
if (digitalRead(BUTTON_PIN)==HIGH)
{
if(millis()-timecheck > longpress)
{
while(digitalRead(BUTTON_PIN) == HIGH)
{
strip.setPixelColor(0,Wheel(color_pos));
strip.show();
delay(300);

strip.setPixelColor(0,0,0,0);
strip.show();
delay(300);
bool newState = digitalRead(BUTTON_PIN);
}
strip.setPixelColor(0,0,0,0);
strip.show();
timecheck = millis();
}
}
}

// 最後のボタン状態を古い状態に設定
oldState = newState;
}

// 0から255の値を入力して色の値を取得
// 色はr - g - b - rに戻る遷移です
uint32_t Wheel(byte WheelPos) {
WheelPos = 255 - WheelPos;
if(WheelPos < 85) {
return strip.Color(255 - WheelPos * 3, 0, WheelPos * 3);
}
if(WheelPos < 170) {
WheelPos -= 85;
return strip.Color(0, WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3);
}
WheelPos -= 170;
return strip.Color(WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3, 0);
}

  • ステップ 4. デモをアップロードします。コードのアップロード方法がわからない場合は、コードのアップロード方法をご確認ください。

  • ステップ 5. Grove-Mech Keycapを押すたびに、LEDの色が変わるのがわかります。ボタンを約2秒間押し続けると、呼吸ライト効果が表示されます。

Raspberry Piで遊ぶ

ハードウェア

  • ステップ 1. このプロジェクトで使用するもの:
Raspberry PiGrove Base Hat for RasPiGrove - Mech Keycap
画像を入力してください��画像を入力してください画像を入力してください
今すぐ購入今すぐ購入今すぐ購入
  • ステップ 2. Grove Base Hat を Raspberry に接続します。
  • ステップ 3. Grove - Mech Keycap を Base Hat の PWM ポート(ポート 12)に接続します。
注記

PWM 機能のピンは以下のピン列の値のいずれかを使用し、対応するスロットにデバイスを接続してください。

ピンスロット
18D18
12PWM
  • ステップ 4. Raspberry Pi を USB ケーブルを使用して PC に接続します。

ソフトウェア

  • ステップ 1. Setting Software に従って開発環境を設定します。
  • ステップ 2. grove.py ライブラリをクローンしてソースファイルをダウンロードします。
cd ~
git clone https://github.com/Seeed-Studio/grove.py

  • ステップ 3. 以下のコマンドを実行してコードを実行します。
cd grove.py/grove
sudo python grove_mech_keycap.py 12

注意

Unix には「セキュリティモデル」があります。通常のユーザーとしては、いくつかの操作が可能ですが、同じコンピュータ上の他の人のファイルにアクセスすることはできません。また、ユーザーとしてコンピュータが動作を停止する原因を作ることもできません。"/dev/mem" は GPIO を変更する以上の「いたずら」を許可するため、通常のユーザーから保護する必要があります。そのため、このコードを実行するには、コマンドラインで sudo python grove_mech_keycap.py を入力する必要があります。

以下は grove_mech_keycap.py のコードです。


import time
from grove.button import Button
from grove.factory import Factory

class GroveKeycap(object):
def __init__(self, pin):
# High = 押された状態
self.__btn = Factory.getButton("GPIO-HIGH", pin)
# 単一の WS2812 LED
self.__led = Factory.getOneLed("WS2812-PWM", pin + 1)
self.__on_event = None
self.__btn.on_event(self, GroveKeycap.__handle_event)

@property
def on_event(self):
return self.__on_event

@on_event.setter
def on_event(self, callback):
if not callable(callback):
return
self.__on_event = callback

def __handle_event(self, evt):
# print("event index:{} event:{} pressed:{}".format(evt['index'], evt['code'], evt['presesed']))
if callable(self.__on_event):
self.__on_event(evt['index'], evt['code'], evt['time'])
return

self.__led.brightness = self.__led.MAX_BRIGHT
event = evt['code']
if event & Button.EV_SINGLE_CLICK:
self.__led.light(True)
print("LED をオンにします")
elif event & Button.EV_DOUBLE_CLICK:
self.__led.blink()
print("LED を点滅させます")
elif event & Button.EV_LONG_PRESS:
self.__led.light(False)
print("LED をオフにします")


Grove = GroveKeycap

def main():
from grove.helper import SlotHelper
sh = SlotHelper(SlotHelper.PWM)
pin = sh.argv2pin()

ledbtn = GroveKeycap(pin)

# 以下の ''' ペアを削除して実験を開始してください
'''
# カスタマイズされたイベントハンドラを定義
def cust_on_event(index, event, tm):
print("コード {}, 時間 {}".format(event, tm))

ledbtn.on_event = cust_on_event
'''
while True:
time.sleep(1)


if __name__ == '__main__':
main()


ヒント

すべてが正常に動作すれば、以下の結果が表示されます。キーキャップをシングルクリックすると「LED をオンにします」が表示され、ダブルクリックすると「LED を点滅させます」が表示されます。キーキャップを長押しすると「LED をオフにします」が表示されます。


pi@raspberrypi:~/grove.py/grove $ sudo python grove_mech_keycap.py 12
Hat Name = 'Grove Base Hat RPi'
LED をオンにします
LED をオンにします
LED を点滅させます
LED をオンにします
LED をオフにします
^CTraceback (most recent call last):
File "grove_mech_keycap.py", line 98, in <module>
main()
File "grove_mech_keycap.py", line 94, in main
time.sleep(1)
KeyboardInterrupt


このプログラムを終了するには、++ctrl+c++ を押すだけです。

回路図オンラインビューア

リソース

プロジェクト

こちらはこの製品の紹介動画です。簡単なデモが含まれており、試してみることができます。

技術サポートと製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...