メインコンテンツまでスキップ

Grove - Mini Track Ball

pir

Grove - Mini Track Ballは、アプリケーション向けに実用的なモーション追跡機能モジュールを簡単にプロトタイピングできるようにします。360°検出とクリック検出を高精度かつ迅速な応答で実現しています。内部にSTM32F103C8T6およびAN48841Bチップを搭載しており、多くのアイデアを具体的なものに変えることができます。また、Groveインターフェースで標準化されているため、プロトタイピングプロセスで多くの作業を省くことができます。

pir

特徴

  • 360°および迅速な検出。
  • 半透明のクリックボタン。
  • Groveインターフェースで標準化。
  • 強力なMCUでアプリケーションを充実。
ヒント

Groveモジュールの詳細については、Grove Systemを参照してください。

アプリケーションアイデア

  • ゲームパッド用の追跡モジュール。
  • ハプティックコントローラー用の追跡モジュール。
  • おもちゃ用の追跡モジュール。

仕様

パラメータ
動作電圧3.3V~5.5V (標準値: 5V)
動作電流28 mA (最大動作電流: 40 mA)
動作温度範囲-25 ~ 75 ℃
MCU周波数64 MHz
動作周波数105±5kHz
ホール効果磁場強度範囲(0.5) ~ (8) mT
I2Cアドレス0x4A

ハードウェア概要

pir

  • Groveインターフェース
    Grove - Mini Track BallをSeeeduinoボードなどのメインコントロールボードに接続します。

  • MCU (STM32F103C8T6)
    マイクロコントローラー。

  • トラックボール
    モーションを制御するインターフェース。

始め方

Arduinoで遊ぶ

ハードウェア

  • ステップ1. 以下のものを準備してください:
Seeeduino V4.2Grove-Mini_Track_Ball

pir

pir

今すぐ購入今すぐ購入
  • ステップ2. Grove-Mini_Track_BallをSeeeduinoのI2Cポートに接続します。
  • ステップ3. USBケーブルを使用してSeeeduinoをPCに接続します。

pir

ソフトウェア

ステップ1. デモをGithubからダウンロードします。

ステップ2. ファイルGrove - Mini Track ball test.inoを開きます。


#include <Wire.h>

/*---------------------------------------------------------------------------------------//
* デフォルトデータを定義
*/
#define ReadMode 0
#define WriteMode 1
#define DeAddr 0X4A
#define ConfigValid 0x3a6fb67c


/*---------------------------------------------------------------------------------------//
* レジスタ用の列挙型を定義
*/
enum MOTION_REG_ADDR
{
MOTION_REG_UP = 0X00,
MOTION_REG_DOWN,
MOTION_REG_LEFT,
MOTION_REG_RIGHT,
MOTION_REG_CONFIRM,
MOTION_REG_NUM
};

enum CONFIG_REG_ADDR
{
CONFIG_REG_VALID = MOTION_REG_NUM,
CONFIG_REG_I2C_ADDR = CONFIG_REG_VALID + 4,
CONFIG_REG_I2C_SPEED,
CONFIG_REG_LED_MODE = CONFIG_REG_I2C_SPEED + 2,
CONFIG_REG_LED_FLASH_TIME,
CONFIG_REG_DATA_CLEAR_TIME = CONFIG_REG_LED_FLASH_TIME + 2, //CONFIG_REG_LED_FLASH_TIMEは2バイト
CONFIG_REG_DATA_READ_TIME = CONFIG_REG_DATA_CLEAR_TIME + 2,
CONFIG_REG_NUM = CONFIG_REG_DATA_READ_TIME + 2
};


/*---------------------------------------------------------------------------------------//
* LEDワードモードを定義
*/
enum LED_MODE
{
LED_FLASH_1 = 0X00,
LED_FLASH_2,
LED_FLASH_TOGGLE,
LED_FLASH_ALL,
LED_ALWAYS_ON_1,
LED_ALWAYS_ON_2,
LED_ALWAYS_ON_ALL,
LED_ALWAYS_OFF,
LED_BREATHING_1,
LED_BREATHING_2,
LED_BREATHING_ALL,
LED_MOVE_FLASH,
LED_MODE_NUM
};



/*---------------------------------------------------------------------------------------//
* レジスタに1バイトを書き込む
*/
void WriteByte(uint8_t Reg, uint8_t Value)
{
Wire.beginTransmission(DeAddr);
Wire.write(WriteMode);
Wire.write(Reg);
Wire.write(Value);
Wire.endTransmission();
}

/*---------------------------------------------------------------------------------------//
* レジスタにNバイトを書き込む
*/
void WriteNByte(uint8_t Reg , uint8_t * Value , uint8_t len)
{
Wire.beginTransmission(DeAddr);
Wire.write(WriteMode);
Wire.write(Reg);
for(int i = 0;i<len;i++)
{
Wire.write(Value[i]);
}
Wire.endTransmission();
}

/*---------------------------------------------------------------------------------------//
* レジスタに1ワード(4バイト、32ビット)を書き込む。レジスタアドレスは連続している必要があります。
*/
void WriteOneWord(uint8_t Reg, uint32_t Value)
{
uint8_t tmp[4]={0};
tmp[0] = (Value>>0)&0XFF;
tmp[1] = (Value>>8)&0XFF;
tmp[2] = (Value>>16)&0XFF;
tmp[3] = (Value>>24)&0XFF;
WriteNByte(Reg,tmp,4);
}


/*---------------------------------------------------------------------------------------//
* レジスタに半ワード(2バイト、16ビット)を書き込む。レジスタアドレスは連続している必要があります。
*/
void WriteHalfWord(uint8_t Reg, uint16_t Value)
{
uint8_t tmp[2]={0};
tmp[0] = (Value>>0)&0XFF;
tmp[1] = (Value>>8)&0XFF;
WriteNByte(Reg,tmp,2);
}

/*---------------------------------------------------------------------------------------//
* レジスタから1バイトを読み取る
*/
uint8_t ReadByte(uint8_t Reg)
{
Wire.beginTransmission(DeAddr);
Wire.write(ReadMode);
Wire.write(Reg);
Wire.write(1);
Wire.endTransmission();
Wire.requestFrom(DeAddr, 1);
return Wire.read();
}
/*---------------------------------------------------------------------------------------//
* レジスタから半ワードを読み取る
*/
uint16_t ReadHalfWord(uint8_t Reg)
{
uint16_t tmp;
tmp = ReadByte(Reg);
tmp |= ((uint16_t)ReadByte(Reg+1))<<8;
return tmp;
}
/*---------------------------------------------------------------------------------------//
* レジスタから1ワードを読み取る
*/
uint32_t ReadOneWord(uint8_t Reg)
{
uint32_t tmp;
tmp = ReadByte(Reg);
tmp |= ((uint32_t)ReadByte(Reg+1))<<8;
tmp |= ((uint32_t)ReadByte(Reg+2))<<16;
tmp |= ((uint32_t)ReadByte(Reg+3))<<24;
return tmp;
}

/*---------------------------------------------------------------------------------------//
* LEDモードを設定する。列挙型LED_MODEを参照。
*/
void SetLedMode(uint8_t LED_MODE)
{
WriteByte(CONFIG_REG_LED_MODE,LED_MODE);
}

/*---------------------------------------------------------------------------------------//
* テストAPI。LEDモードを循環的に設定する。列挙型LED_MODEを参照。
*/
void test_SetLedMode(void)
{
unsigned char tmp[8]={0};
for(int i=0;i<LED_MODE_NUM;i++)
{
//WriteByte(CONFIG_REG_LED_MODE,(enum LED_MODE)i);
tmp[0] = i;
WriteNByte(CONFIG_REG_LED_MODE ,tmp , 1);
delay(5000);
}
}

/*---------------------------------------------------------------------------------------//
* テストAPI。トラックボールデータを表示する。
*/
void test_PrintTrackData(void)
{
for(int i=0;i<500;i++)
{
Serial.print(ReadByte(MOTION_REG_UP));
Serial.print("-");
Serial.print(ReadByte(MOTION_REG_DOWN));
Serial.print("-");
Serial.print(ReadByte(MOTION_REG_LEFT));
Serial.print("-");
Serial.print(ReadByte(MOTION_REG_RIGHT));
Serial.print("-");
Serial.println(ReadByte(MOTION_REG_CONFIRM));
delay(100);
}
}

/*---------------------------------------------------------------------------------------//
* テストAPI。レジスタを書き込む。
*/
void test_WriteReg(void)
{
unsigned char tmp[8]={0};
tmp[0] = 0X4A;
WriteByte(CONFIG_REG_I2C_ADDR ,tmp[0]);
delay(100);
tmp[0] = 0X64;
tmp[1] = 0X00;
WriteByte(CONFIG_REG_I2C_SPEED ,tmp[0]);
WriteByte(CONFIG_REG_I2C_SPEED+1 ,tmp[1]);
delay(100);
tmp[0] = 10;
WriteByte(CONFIG_REG_LED_MODE ,tmp[0]);
delay(100);
tmp[0] = 0xc8;
tmp[1] = 0x00;
WriteByte(CONFIG_REG_LED_FLASH_TIME ,tmp[0]);
WriteByte(CONFIG_REG_LED_FLASH_TIME+1 ,tmp[1]);
delay(100);
tmp[0] = 0XEA;
tmp[1] = 0X14;
WriteByte(CONFIG_REG_DATA_CLEAR_TIME ,tmp[0]);
WriteByte(CONFIG_REG_DATA_CLEAR_TIME+1 ,tmp[1]);
delay(100);
tmp[0] = 0X22;
tmp[1] = 0X05;
WriteByte(CONFIG_REG_DATA_READ_TIME ,tmp[0]);
WriteByte(CONFIG_REG_DATA_READ_TIME+1 ,tmp[1]);
delay(1000);
Serial.println("設定された値は以下の通りです");
Serial.print("valid:0x");Serial.print(ReadByte(CONFIG_REG_VALID+3),HEX);Serial.print(ReadByte(CONFIG_REG_VALID+2),HEX);Serial.print(ReadByte(CONFIG_REG_VALID+1),HEX);Serial.println(ReadByte(CONFIG_REG_VALID+0),HEX);
Serial.print("I2C_ADDR:0x");Serial.println(ReadByte(CONFIG_REG_I2C_ADDR+0),HEX);
Serial.print("I2C_SPEED:0x");Serial.print(ReadByte(CONFIG_REG_I2C_SPEED+1),HEX);Serial.println(ReadByte(CONFIG_REG_I2C_SPEED+0),HEX);
Serial.print("LED_MODE:0x");Serial.println(ReadByte(CONFIG_REG_LED_MODE+0),HEX);
Serial.print("LED_FLASH_TIME:0x");Serial.print(ReadByte(CONFIG_REG_LED_FLASH_TIME+1),HEX);Serial.println(ReadByte(CONFIG_REG_LED_FLASH_TIME+0),HEX);
Serial.print("DATA_CLEAR_TIME:0x");Serial.print(ReadByte(CONFIG_REG_DATA_CLEAR_TIME+1),HEX);Serial.println(ReadByte(CONFIG_REG_DATA_CLEAR_TIME+0),HEX);
Serial.print("DATA_READ_TIME:0x");Serial.print(ReadByte(CONFIG_REG_DATA_READ_TIME+1),HEX);Serial.println(ReadByte(CONFIG_REG_DATA_READ_TIME+0),HEX);
Serial.println();Serial.println();Serial.println();
delay(3000);

}


/*---------------------------------------------------------------------------------------//
* テストAPI。すべての設定をデフォルト値に設定する。
*/
void test_SetDefault(void)
{
unsigned char Zero[]={0,0,0,0};
Serial.println("デフォルト値を設定中");
WriteNByte(CONFIG_REG_VALID , Zero , 4);
delay(100);
Serial.println("デフォルト値は以下の通りです");
Serial.print("valid:0x");Serial.print(ReadByte(CONFIG_REG_VALID+3),HEX);Serial.print(ReadByte(CONFIG_REG_VALID+2),HEX);Serial.print(ReadByte(CONFIG_REG_VALID+1),HEX);Serial.println(ReadByte(CONFIG_REG_VALID+0),HEX);
Serial.print("I2C_ADDR:0x");Serial.println(ReadByte(CONFIG_REG_I2C_ADDR+0),HEX);
Serial.print("I2C_SPEED:0x");Serial.print(ReadByte(CONFIG_REG_I2C_SPEED+1),HEX);Serial.println(ReadByte(CONFIG_REG_I2C_SPEED+0),HEX);
Serial.print("LED_MODE:0x");Serial.println(ReadByte(CONFIG_REG_LED_MODE+0),HEX);
Serial.print("LED_FLASH_TIME:0x");Serial.print(ReadByte(CONFIG_REG_LED_FLASH_TIME+1),HEX);Serial.println(ReadByte(CONFIG_REG_LED_FLASH_TIME+0),HEX);
Serial.print("DATA_CLEAR_TIME:0x");Serial.print(ReadByte(CONFIG_REG_DATA_CLEAR_TIME+1),HEX);Serial.println(ReadByte(CONFIG_REG_DATA_CLEAR_TIME+0),HEX);
Serial.print("DATA_READ_TIME:0x");Serial.print(ReadByte(CONFIG_REG_DATA_READ_TIME+1),HEX);Serial.println(ReadByte(CONFIG_REG_DATA_READ_TIME+0),HEX);
Serial.println();Serial.println();Serial.println();
delay(3000);
}

void setup() {

Wire.begin();
Serial.begin(115200);
}

void loop() {

test_SetLedMode();

test_PrintTrackData();

test_WriteReg();

test_SetDefault();

delay(3000);
}

ステップ 3. Seeeduino ボードにコードをアップロードします。アップロードプロセスが完了したら、ツールメニューの シリアルモニター をクリックしてシリアルモニターウィンドウを開きます。

ステップ 4. トラックボールの下にある LED インジケーターが異なるモードで点灯し、約 50 秒間続きます。

ステップ 5. その後、トラックボールを回転させたり「クリック」したりして、その軌跡に関する情報を取得できます。

リソース

技術サポート & 製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...