メインコンテンツまでスキップ

Grove - NOT


このGroveモジュールは、論理NOTゲートの機能を提供します。これは74HC1G04GWチップをベースにしています。74HC1G04GWは、高速SiゲートCMOSデバイスで、反転バッファを提供します。NOTモジュールには左側に1つの入力、右側に1つの出力があります。入力信号がHIGHの場合、出力信号はLOWになります。入力信号がLOWの場合、出力信号はHIGHになります。

特徴

  • 1つの入力と1つの出力を持つシンプルなNOTゲート機能

  • 論理NOTを回路に簡単に統合可能

  • 他のGroveモジュールと接続するための標準4ピンGroveケーブルを使用

使用方法

  • Grove Mixer Pack V2のWikiページにある「Glow-in-the-dark LED String Lights」の例を参照して、NOTロジックを使用した回路を構築する方法を確認してください。

  • また、Grove - NOTモジュールの典型的な使用例も参照してください。

関連情報

  • Grove - OR

  • Grove - AND

入手可能性

このGroveモジュールは以下のGroveキットシリーズの一部として利用可能です:

  • Grove Mixer Pack V2

このGrove - NOTモジュールは、上記のパックの一部としてのみ販売されており、Seeed Studio Bazaarでは単体での購入はできません。

回路図オンラインビューア

リソース

技術サポートと製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...