メインコンテンツまでスキップ

Grove - Protoshield

このGroveは、Groveシステムのプロトタイプに独自の回路やコンポーネントを追加することを可能にします。Groveコネクタケーブルの4本のライン(S0、S1、VCC、GND)すべてにアクセスできます。また、通常開ボタン用のスペースも確保されています。標準的な2.54mmピッチにより、通常のDIP形式のICやその他のコンポーネントを基板に簡単に取り付けることができます。

特徴


  • 標準化されたGroveインターフェース
  • ブレッドボードスタイル
  • 標準ピッチ
  • シルクスクリーンラベル
  • 通常開ボタン用のスペース確保

インターフェース


GroveインターフェースのVCCとGNDは、上図のように2本のバスとして引き出されています。2本の電源バスの間にSig0とSig1のはんだ付けパッドがあります。

使用方法


GroveインターフェースのVCCとGNDは、上図のように2本のバスとして引き出されています。2本の電源バスの間にSig0とSig1のはんだ付けパッドがあります。これらは白い線でマークされています。 右側の四角いエリアは汎用の一時的なボタン用で、以下の図のように簡単に取り付けることができます。

また、Protoshieldには2つの20ピンのオスヘッダーが付属しています。これを小さなピースに分割して、他のブレッドボードやプロトボードで拡張が必要な場合にProtoshieldに取り付けることができます。通常のブレッドボードジャンパーと相性が良いです。

デモ: LEDを点灯する

  1. LEDの長いピンをVCCインターフェースに、短いピンをSig0インターフェースに挿入します。

  2. ProtoshieldにLEDをはんだ付けします。

  1. モジュールを4ピンGroveケーブルを使用してGrove - Basic Shieldのデジタル8に接続します。

  2. Grove - Basic ShieldをArduinoに差し込み、USBケーブルを使用してArduinoをPCに接続します。

  3. 以下のコードを新しいArduinoスケッチにコピー&ペーストしてください。アップロード方法がわからない場合はこちらをクリックしてください。

デモコード:
int led = 8;

// setupルーチンはリセットボタンを押したときに1回実行されます:
void setup() {
// デジタルピンを出力として初期化します。
pinMode(led, OUTPUT);
}

// loopルーチンは永遠に繰り返し実行されます:
void loop() {
digitalWrite(led, HIGH); // LEDを点灯 (HIGHは電圧レベル)
delay(1000); // 1秒待機
digitalWrite(led, LOW); // 電圧をLOWにしてLEDを消灯
delay(1000); // 1秒待機
}

オンライン回路図ビューア

リソース


技術サポートと製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...