メインコンテンツまでスキップ

Grove - 赤色LED

pir

Grove - 赤色LEDは、Grove - LEDモジュールと似ており、LED光源を備えています。さらに、LEDの電力要件を管理するためのポテンショメータが搭載されています。このモジュールのPCBには取り付け穴があり、プロトタイプの必要な表面に取り付けることができます。例えば、電源や信号の存在を示すパイロットランプとして使用できます。

pir

バージョン​

製品バージョン変更点リリース日
Grove-LED_v1.3初期リリース2016年3月15日

特徴​

  • プロジェクトにLED光のインジケーションを提供
  • 異なる色のLEDをサポート、LEDは基板にハンダ付けされておらず、LEDホルダーに差し込む形式
  • オンボードポテンショメータ調整により、明るさの制御と広範囲の入力電圧をサポート

対応プラットフォーム​

ArduinoRaspberry Pi

pir

pir

注意

上記で対応プラットフォームとして記載されているものは、モジュールのソフトウェアまたは理論的な互換性を示しています。ほとんどの場合、Arduinoプラットフォーム向けのソフトウェアライブラリやコード例のみを提供しています。すべての可能なMCUプラットフォーム向けにソフトウェアライブラリやデモコードを提供することはできません。そのため、ユーザー自身でソフトウェアライブラリを作成する必要があります。

はじめに​

Arduinoで遊ぶ​

ハードウェア​

  • ステップ1. 以下のものを準備してください:
Seeeduino V4.2Base ShieldGrove - Red LED

pir

pir

pir

今すぐ購入今すぐ購入今すぐ購入
  • ステップ2. Grove-Red LEDをGrove-Base ShieldのD2ポートに接続します。
  • ステップ3. Grove - Base ShieldをSeeeduinoに差し込みます。
  • ステップ4. USBケーブルを使ってSeeeduinoをPCに接続します。

pir

注記

Grove Base Shieldがない場合でも、以下のようにGrove-Red LEDを直接Seeeduinoに接続することができます。

SeeeduinoGrove-Red LED
5V赤
GND黒
接続なし白
D2黄

ソフトウェア​

  • ステップ1. 以下のコードをArduino IDEにコピーしてアップロードします。
void setup() {
// デジタルピン2を出力として初期化
pinMode(2, OUTPUT);
}

// ループ関数は永遠に繰り返し実行されます
void loop() {
digitalWrite(2, HIGH); // LEDを点灯 (HIGHは電圧レベル)
delay(1000); // 1秒待機
digitalWrite(2, LOW); // LEDを消灯 (LOWは電圧レベル)
delay(1000); // 1秒待機
}
  • ステップ2. LEDが点灯・消灯するのが確認できます。

Codecraftで遊ぶ​

ハードウェア​

ステップ1. Grove - Red LEDをBase ShieldのD2ポートに接続します。

ステップ2. Base ShieldをSeeeduino/Arduinoに差し込みます。

ステップ3. USBケーブルを使ってSeeeduino/ArduinoをPCに接続します。

ソフトウェア​

ステップ1. Codecraftを開き、Arduinoサポートを追加し、メインプロシージャを作業エリアにドラッグします。

注記

初めてCodecraftを使用する場合は、CodecraftでArduinoを使用するためのガイドも参照してください。

ステップ2. 以下の画像のようにブロックをドラッグするか、このページの最後からダウンロードできるcdcファイルを開きます。

pir

プログラムをArduino/Seeeduinoにアップロードします。

success

コードのアップロードが完了すると、LEDが点滅するのが確認できます。

Raspberry Piで遊ぶ (Raspberry Pi用Grove Base Hatを使用)​

ハードウェア​

  • ステップ1. このプロジェクトで使用するもの:
Raspberry PiGrove Base Hat for RasPiGrove - Red LED

pir

pir

pir

今すぐ購入今すぐ購入今すぐ購入
  • ステップ2. Grove Base HatをRaspberry Piに差し込みます。
  • ステップ3. Red LEDをBase Hatのポート12に接続します。
  • ステップ4. USBケーブルを使ってRaspberry PiをPCに接続します。

pir

注記

ステップ3では、Red LEDを任意のGPIOポートに接続することも可能ですが、その場合は対応するポート番号にコマンドを変更してください。

ソフトウェア​

注記

Raspberry Pi OS >= Bullseyeを使用している場合は、Python3でのみ以下のコマンドを使用してください。

  • ステップ1. ソフトウェアの設定に従って開発環境を構成します。
  • ステップ2. grove.pyライブラリをクローンしてソースファイルをダウンロードします。
cd ~
git clone https://github.com/Seeed-Studio/grove.py
  • ステップ3. 以下のコマンドを実行してコードを実行します。
cd yourpath/grove.py/grove
python3 grove_led.py 12

Red LEDをBase Hatの別のポートに接続している場合は、python grove_led.py 12の代わりに以下のコマンドを実行してください。

python3 grove_led.py portnumber

以下はgrove_led.pyのコードです。

from grove.gpio import GPIO


class GroveLed(GPIO):
def __init__(self, pin):
super(GroveLed, self).__init__(pin, GPIO.OUT)

def on(self):
self.write(1)

def off(self):
self.write(0)


Grove = GroveLed


def main():
import sys
import time

if len(sys.argv) < 2:
print('Usage: {} pin'.format(sys.argv[0]))
sys.exit(1)

led = GroveLed(int(sys.argv[1]))

while True:
led.on()
time.sleep(1)
led.off()
time.sleep(1)


if __name__ == '__main__':
main()
success

すべてが正常に動作すれば、LEDが点灯・消灯するのが確認できます。

注記

ほとんどのGroveモジュールでは、この例のようにpython3 grove_led.py 12のようにピン番号のパラメータを追加する必要があります。12は選択されたGPIOピンであり、ピン12からの出力がLEDに供給されます。

Raspberry Pi で遊ぶ (GrovePi_Plus を使用)​

ハードウェア​

  • ステップ 1. 以下のものを準備してください:
Raspberry PiGrovePi_PlusGrove - Red Led

pir

pir

pir

今すぐ購入今すぐ購入今すぐ購入
  • ステップ 2. GrovePi_Plus を Raspberry Pi に接続します。
  • ステップ 3. Grove-Red Led を GrovePi_Plus の D4 ポートに接続します。
  • ステップ 4. USB ケーブルを使用して Raspberry Pi を PC に接続します。

pir

ソフトウェア​

注記

Raspberry Pi OS >= Bullseye を使用している場合は、Python3 のみで以下のコマンドを実行してください。

  • ステップ 1. Setting Software に従って開発環境を設定します。
  • ステップ 2. GitHub リポジトリをクローンします。
cd ~
git clone https://github.com/DexterInd/GrovePi.git

  • ステップ 3. 以下のコマンドを実行します。
cd ~/GrovePi/Software/Python
python3 grove_led_blink.py

以下は grove_led_blink.py のコードです。


import time
from grovepi import *

# Grove LED をデジタルポート D4 に接続
led = 4

pinMode(led,"OUTPUT")
time.sleep(1)

print ("この例では、GrovePi+ の D4 ポートに接続された Grove LED を点滅させます。LED が点滅しない場合は、LED の接続とポート番号を確認してください。また、センサー上の LED の向きを逆にしてみてください。")
print (" ")
print ("LED を D4 ポートに接続してください!")

while True:
try:
# LED を点滅させる
digitalWrite(led,1) # HIGH を送信して LED を点灯
print ("LED ON!")
time.sleep(1)

digitalWrite(led,0) # LOW を送信して LED を消灯
print ("LED OFF!")
time.sleep(1)

except KeyboardInterrupt: # 停止する前に LED を消灯
digitalWrite(led,0)
break
except IOError: # 通信エラーが発生した場合に "Error" を表示
print ("Error")

  • ステップ 4. LED が点灯・消灯するのが確認できます。
pi@raspberrypi:~/GrovePi/Software/Python $ python3 grove_led_blink.py
この例では、GrovePi+ の D4 ポートに接続された Grove LED を点滅させます。
LED が点滅しない場合は、LED の接続とポート番号を確認してください。
また、センサー上の LED の向きを逆にしてみてください。

LED を D4 ポートに接続してください!
LED ON!
LED OFF!
LED ON!
LED OFF!

リソース​

プロジェクト​

Grove ボタンを使用して Grove LED を制御する: Grove ボタンを接続して Grove LED ソケットキットを制御する方法。

ボタンと LED の Grove モジュール:

技術サポート & 製品ディスカッション​

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品をご利用いただく際にスムーズな体験を提供するため、さまざまなサポートを用意しています。お客様の好みやニーズに応じた複数のコミュニケーションチャネルをご利用いただけます。

Loading Comments...