メインコンテンツまでスキップ

Grove - Rotary Angle Sensor

ロータリー角度センサーは、D1コネクタで0からVcc(Seeeduinoでは5V DC)の間のアナログ出力を生成します。D2コネクタは使用されません。角度範囲は300度で、値は線形に変化します。抵抗値は10kオームで、Arduinoでの使用に最適です。このセンサーは「ポテンショメータ」としても知られています。

もう1つの製品、Grove - Rotary Angle Sensor(P)があります。「P」とは何を意味するのでしょうか?この製品では「P」は「パネルマウント」を意味します。これはGrove - Rotary Angle Sensorの姉妹版です。両者はほぼ同一ですが、Groveコネクタが背面に移動しており、すっきりとした配線不要のヒューマンインターフェースデバイスとして簡単に使用できます。

バージョン

製品バージョン変更点リリース日
Grove-Rotary Angle Sensor(P) V1.1初版2013年1月
Grove-Rotary Angle Sensor V1.2初版2014年5月

特徴

  • Groveインターフェース
  • 簡単に使用可能
  • Groveベースモジュール
ヒント

Groveモジュールの詳細については、Grove Systemを参照してください。

仕様

項目最小標準最大単位
電圧4.755.05.25VDC
回転角度0/300
寸法/19x19x30.1/mm

対応プラットフォーム

ArduinoRaspberry Pi
注意

上記で対応プラットフォームとして記載されているものは、モジュールのソフトウェアまたは理論的な互換性を示しています。ほとんどの場合、Arduinoプラットフォーム向けのソフトウェアライブラリやコード例のみを提供しています。すべての可能なMCUプラットフォーム向けにソフトウェアライブラリやデモコードを提供することは不可能です。そのため、ユーザー自身でソフトウェアライブラリを作成する必要があります。

はじめに

注記

Arduinoを初めて使用する場合は、開始前にArduinoの使い方をご覧になることを強くお勧めします。

Arduinoで遊ぶ

ハードウェア

  • ステップ 1. 以下のものを準備してください:
Seeeduino V4.2Base ShieldGrove-Rotary Angle SensorGrove-LED
画像説明を入力してください画像説明を入力してください画像説明を入力してください画像説明を入力してください
今すぐ購入今すぐ購入今すぐ購入今すぐ購入
  • ステップ 2. Grove-Rotary Angle SensorをGrove-Base ShieldのA0ポートに接続します。
  • ステップ 3. Grove-LEDをGrove-Base ShieldのD3ポートに接続します。
  • ステップ 4. Grove - Base ShieldをSeeeduinoに差し込みます。
  • ステップ 5. USBケーブルを使用してSeeeduinoをPCに接続します。

注記

Grove Base Shieldがない場合は、以下のようにGrove-Rotary Angle SensorとGrove-LEDをSeeeduinoに直接接続することもできます。Grove-LEDはPWMポートに接続する必要があります。Seeeduinoの場合、D3, 5, 6, 9, 10, 11が該当します。

SeeeduinoGrove-Rotary Angle SensorSeeeduinoGrove-LED
5V5V
GNDGND
NCNC
A0D3

ソフトウェア

  • ステップ 1. 以下のコードをArduino IDEにコピーしてArduinoにアップロードしてください。コードのアップロード方法がわからない場合は、コードのアップロード方法をご確認ください。
/*ロータリー角度センサーとLEDピンのマクロ定義*/

#define ROTARY_ANGLE_SENSOR A0
#define LED 3 // Grove - LEDはArduinoのPWMピンD3に接続されています
#define ADC_REF 5 // ADCの基準電圧は5Vです。SeeeduinoボードのVccスイッチが3V3に切り替わっている場合、ADC_REFは3.3にする必要があります
#define GROVE_VCC 5 // GroveインターフェースのVCCは通常5Vです
#define FULL_ANGLE 300 // ロータリー角度の最大値は300度です

void setup()
{
Serial.begin(9600);
pinMode(ROTARY_ANGLE_SENSOR, INPUT);
pinMode(LED,OUTPUT);
}

void loop()
{
float voltage;
int sensor_value = analogRead(ROTARY_ANGLE_SENSOR);
voltage = (float)sensor_value*ADC_REF/1023;
float degrees = (voltage*FULL_ANGLE)/GROVE_VCC;
Serial.println("マークと開始位置の間の角度:");
Serial.println(degrees);

int brightness;
brightness = map(degrees, 0, FULL_ANGLE, 0, 255);
analogWrite(LED,brightness);
delay(500);
}
  • ステップ 2. Grove-Rotary Angle Sensorを調整すると、Grove-LEDの明るさが変化するのが確認できます。

Codecraftで遊ぶ

ハードウェア

ステップ 1. Grove - Rotary Angle SensorをポートA0に接続し、Grove - Red LEDをBase ShieldのポートD3に接続します。

ステップ 2. Base ShieldをSeeeduino/Arduinoに差し込みます。

ステップ 3. USBケーブルを使用してSeeeduino/ArduinoをPCに接続します。

ソフトウェア

ステップ 1. Codecraftを開き、Arduinoサポートを追加し、メインプロシージャを作業エリアにドラッグします。

注記

Codecraftを初めて使用する場合は、ArduinoでCodecraftを使用するガイドもご覧ください。

ステップ 2. 以下の画像のようにブロックをドラッグするか、このページの最後でダウンロードできるcdcファイルを開きます。

cc

プログラムをArduino/Seeeduinoにアップロードします。

ヒント

コードのアップロードが完了すると、センサーの角度に応じてLEDの明るさが変化し、角度の値がシリアルモニターに表示されます。

Raspberry Piで遊ぶ (Grove Base Hat for Raspberry Piを使用)

ハードウェア

  • ステップ 1. このプロジェクトで使用するもの:
Raspberry piGrove Base Hat for RasPiGrove - Rotary Angle Sensor
画像説明を入力してください画像説明を入力してください画像説明を入力してください
今すぐ購入今すぐ購入今すぐ購入
  • ステップ 2. Grove Base HatをRaspberryに差し込みます。
  • ステップ 3. ロータリーセンサーをBase HatのポートA0に接続します。
  • ステップ 4. USBケーブルを使用してRaspberry PiをPCに接続します。

注記

ステップ3では、ロータリー角度センサーを任意のアナログポートに接続することができますが、対応するポート番号に合わせてコマンドを変更する必要があります。

ソフトウェア

注意

Raspberry Pi OS >= Bullseyeを使用している場合は、Python3のみでこのコマンドラインを使用する必要があります。

  • ステップ 1. ソフトウェアの設定に従って開発環境を構成します。
  • ステップ 2. grove.pyライブラリをクローンしてソースファイルをダウンロードします。
cd ~
git clone https://github.com/Seeed-Studio/grove.py

  • ステップ 3. 以下のコマンドを実行してコードを動かします。
cd grove.py/grove
python3 grove_rotary_angle_sensor.py 0

以下は grove_rotary_angle_sensor.py のコードです。


import math
import sys
import time
from grove.adc import ADC


class GroveRotaryAngleSensor(ADC):
def __init__(self, channel):
self.channel = channel
self.adc = ADC()

@property
def value(self):
return self.adc.read(self.channel)


Grove = GroveRotaryAngleSensor


def main():
if len(sys.argv) < 2:
print('使用方法: {} adc_channel'.format(sys.argv[0]))
sys.exit(1)

sensor = GroveRotaryAngleSensor(int(sys.argv[1]))

while True:
print('回転値: {}'.format(sensor.value))
time.sleep(.2)


if __name__ == '__main__':
main()

ヒント

すべてが正常に動作すれば、以下の結果が表示されます。


pi@raspberrypi:~/grove.py/grove $ python3 grove_rotary_angle_sensor.py 0
回転値: 932
回転値: 931
回転値: 931
回転値: 931
回転値: 933
回転値: 931
回転値: 742
回転値: 666
回転値: 666
回転値: 549
回転値: 520
回転値: 499
回転値: 430
回転値: 430
回転値: 321
回転値: 286
回転値: 205
回転値: 127
回転値: 88
回転値: 0
回転値: 0
回転値: 0
回転値: 0
回転値: 0
回転値: 0
回転値: 0
^CTraceback (most recent call last):
File "grove_rotary_angle_sensor.py", line 66, in <module>
main()
File "grove_rotary_angle_sensor.py", line 62, in main
time.sleep(.2)
KeyboardInterrupt


このプログラムを終了するには、++ctrl+c++ を押してください。

注記

アナログポートの場合、シルクスクリーンのピン番号は A0, A1 のようになっていますが、コマンドでは 01 を使用します。これはデジタルポートと同じです。そのため、モジュールを正しいポートに接続してください。そうしないとピンの競合が発生する可能性があります。

Raspberry Pi で遊ぶ (GrovePi_Plus を使用)

ハードウェア

  • ステップ 1. 以下のものを準備してください:
Raspberry piGrovePi_PlusGrove-回転角センサーGrove-LED
画像を入力してください画像を入力してください画像を入力してください画像を入力してください
今すぐ購入今すぐ購入今すぐ購入今すぐ購入
  • ステップ 2. GrovePi_Plus を Raspberry に接続します。
  • ステップ 3. Grove-回転角センサーを GrovePi_Plus の A0 ポートに接続します。
  • ステップ 4. Grove-LED を GrovePi_Plus の D5 ポートに接続します。
  • ステップ 5. Raspberry を USB ケーブルで PC に接続します。

ソフトウェア

注意

Raspberry Pi OS >= Bullseye を使用している場合は、Python3 のみでこのコマンドラインを使用してください。

  • ステップ 1. ソフトウェアの設定 に従って開発環境を構成します。
  • ステップ 2. GitHub リポジトリをクローンします。
cd ~
git clone https://github.com/DexterInd/GrovePi.git

  • ステップ 3. 以下のコマンドを実行して音量を監視します。
cd ~/GrovePi/Software/Python
python3 grove_rotary_angle_sensor.py

以下は grove_rotary_angle_sensor.py のコードです。

import time
import grovepi

# Grove 回転角センサーをアナログポート A0 に接続
# SIG,NC,VCC,GND
potentiometer = 0

# LED をデジタルポート D5 に接続
# SIG,NC,VCC,GND
led = 5

grovepi.pinMode(potentiometer,"INPUT")
grovepi.pinMode(led,"OUTPUT")
time.sleep(1)

# ADC の基準電圧は 5V
adc_ref = 5

# Grove インターフェースの Vcc は通常 5V
grove_vcc = 5

# 回転角センサーの仕様に基づき、回転角の最大値は 300 度 (0 から 300)
full_angle = 300

while True:
try:
# ポテンショメータからセンサー値を読み取る
sensor_value = grovepi.analogRead(potentiometer)

# 電圧を計算
voltage = round((float)(sensor_value) * adc_ref / 1023, 2)

# 回転角を度数 (0 から 300) で計算
degrees = round((voltage * full_angle) / grove_vcc, 2)

# 回転角 (0 から 300) から LED の明るさ (0 から 255) を計算
brightness = int(degrees / full_angle * 255)

# LED に PWM 出力を与える
grovepi.analogWrite(led,brightness)

print("sensor_value = %d voltage = %.2f degrees = %.1f brightness = %d" %(sensor_value, voltage, degrees, brightness))
except KeyboardInterrupt:
grovepi.analogWrite(led,0)
break
except IOError:
print ("エラー")

  • ステップ 4. Grove-回転角センサーを調整すると、Grove-LED の明るさが変化するのがわかります。

TI LaunchPad で遊ぶ

ポテンショメータ (回転角センサー) の読み取り

この例では、Grove ポテンショメータモジュールからのアナログ出力を読み取る方法を示します。この例では、いくつかの Grove モジュールを組み合わせて使用します!ポテンショメータのノブを回すことで、Grove 4 デジタルディスプレイにアナログ読み取り値を表示します。

/*
回転角センサー
Grove Base BoosterPack の J16 にあるアナログセンサーを読み取ることでアナログ入力を示します。ポテンショメータのノブの位置に応じて、LaunchPad 上の赤色 LED の速度が変化します。この例では、アナログ読み取り値を Grove 4 デジタルディスプレイに表示します。

回路:
* ポテンショメータをピン 24 (Grove Base BoosterPack の J6) に接続
* ポテンショメータの中央ピンをアナログピンに接続
* 一方のサイドピンをグランドに接続
* もう一方のサイドピンを VCC (3.3V) に接続

* 注意: 電圧の不安定性により、回転角センサーの値は触らなくても実行ごとにわずかに変化します。

作成者: Oliver Wang

この例のコードはパブリックドメインにあります。

https://www.seeedstudio.com/wiki/GROVE_-_Starter_Kit_v1.1b#Grove_-_Rotary_Angle_Sensor
*/

#include "TM1637.h"

/* マクロ定義 */
#define CLK 39 /* 4 デジタルディスプレイのクロックピン */
#define DIO 38 /* 4 デジタルディスプレイのデータピン */
#define ROTARY_ANGLE_P 24 /* 回転角センサーのピン */

/* グローバル変数 */
TM1637 tm1637(CLK, DIO); /* 4 デジタルディスプレイオブジェクト */
int analog_value = 0; /* 回転角センサーからの値を格納する変数 */

int8_t bits[4] = {0}; /* 値の各ビットを格納する配列 */

/* setup() メソッドはスケッチ開始時に 1 回実行されます */
void setup() {

/* 4 デジタルディスプレイを初期化 */
tm1637.init();
tm1637.set(BRIGHT_TYPICAL);

}

/* loop() メソッドは繰り返し実行されます */
void loop() {

analog_value = analogRead(ROTARY_ANGLE_P); /* センサーから値を読み取る */
memset(bits, 0, 4); /* 使用時に配列をリセット */
for(int i = 3; i >= 0; i--) {
/* アナログ値の各ビットを取得 */
bits[i] = analog_value % 10;
analog_value = analog_value / 10;
tm1637.display(i, bits[i]); /* 4 デジタルディスプレイに表示 */
}
delay(100);
}

Grove - Rotary Angle Sensor(P) v1.1 回路図ファイル

Grove-Rotary Angle Sensor v1.2 回路図ファイル

リソース

プロジェクト

Grove-Rotary Angle Sensor(P)を使用してGrove LEDを制御する: Arduino/Genuino 101を使用して、Grove-Rotary Angle Sensor(P)を介してLEDの明るさを制御します。

Rotary Angle Groveモジュール:

技術サポートと製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験をスムーズにするために、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...