Grove - Serial Camera Kit

Grove - Serial Camera Kitは、1つのコントロールボードと2つの交換可能なレンズ(標準レンズと広角レンズ)を含んでいます。このカメラはArduinoを中心とした画像認識プロジェクトに最適です。30万画素はArduinoにとって負担が少なく、リアルタイム画像認識が可能です。このキットには2種類のレンズが付属しており、標準レンズは一般的な写真撮影に、広角レンズは監視プロジェクトに特に適しています。
仕様
-
入力電圧: 5V
-
ピクセル: 300,000
-
解像度: 640480, 320240, 160*120
-
UARTボーレート: 9600~115200
-
通信: RS485およびRS232
-
写真JPEG圧縮、高、中、低グレード選択可能
-
AGC(自動ゲイン制御)
-
自動露出イベント制御
-
自動ホワイトバランス制御
-
焦点調整可能
デモンストレーション
このデモでは、Grove - Serial Camera Kitの使用方法を紹介します。必要なものは、Seeeduino、SD Card Shield、およびGrove - Buttonです。ボタンを押すと写真を撮影し、SDカードに保存します。
以下の手順に従って進めれば、簡単にGrove - Serial Camera Kitを動作させることができます。それでは始めましょう。
ハードウェアのインストール
SD Card Shield V4.0には2つのGroveインターフェースがあるため、Base Shieldは必要ありません。ボタンをI2C Groveに接続し、カメラをUART Groveに接続するだけです。

コードのダウンロードとアップロード
デモコードはGitHubからダウンロードできます。こちらをクリックしてください。
その後、コードをアップロードすると動作します。
写真を撮る
デモコードのアップロードが完了したら、写真を撮る準備が整います。ボタンを押して数秒待つと、写真がSDカードに保存されます。
以下の画像は、私のオフィスの天井を標準レンズで撮影したものです。

レンズの交換
もう1つの広角レンズがありますので、交換方法を紹介します。
まず、ドライバーを用意してください:

次に、レンズの側面のネジを外します:

レンズを回してみてください。ねじ込まれているので取り外せます:

広角レンズを使用して写真を撮影しました。これも私のオフィスの天井です!
以前の天井画像と何か違いが見つかりますか?

焦点の合わせ方
レンズを異なる深さでねじ込むことで、異なる焦点距離を得ることができます。試してみてください。
リソース
プロジェクト
Grove Camera -> PHPoC -> Web Application このプロジェクトでは、Groveカメラからデータを読み取り、WebSocketを介してWebアプリケーションにデータを送信する方法を示します。
技術サポートと製品ディスカッション
私たちの製品を選んでいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。