メインコンテンツまでスキップ

Grove - サーボ

Grove - サーボは、ギアとフィードバックシステムを備えたDCモーターです。これはロボットの駆動機構に使用されます。このモジュールはGroveファンのためのボーナス製品です。3線式サーボをGrove標準コネクタに調整しました。これにより、ジャンパーワイヤーの煩雑さを気にせず、通常のGroveモジュールのようにプラグアンドプレイで使用できます。

もしプロトタイプサーボをお探しの場合は、EMAX 9g ES08A 高感度ミニサーボをご覧ください。同じモデルであり、どちらも高品質で手頃な価格です。

特徴

  • 小型モジュール
  • Grove互換インターフェース
  • 簡単に使用可能

仕様

項目最小典型最大単位
動作電圧4.85.06.0V
トルク1.5/1.8Kg.cm
スピード0.12/0.16s/60°
サイズ32X11.5X24mm
重量8.5g

対応プラットフォーム

ArduinoRaspberry Pi
注意

上記で対応プラットフォームとして記載されているものは、モジュールのソフトウェアまたは理論的な互換性を示しています。ほとんどの場合、Arduinoプラットフォーム用のソフトウェアライブラリまたはコード例のみを提供しています。すべての可能なMCUプラットフォームに対してソフトウェアライブラリやデモコードを提供することはできません。そのため、ユーザー自身でソフトウェアライブラリを作成する必要があります。

はじめに

Arduinoで遊ぶ

ここでは、簡単なデモを通じてこのGrove - Servoの動作を説明します。まず、以下のものを準備する必要があります:

Seeeduino V4Grove - ServoBase Shield
画像説明を入力してください画像説明を入力してください画像説明を入力してください
今すぐ購入今すぐ購入今すぐ購入

サーボには3本のワイヤーがあります:電源、グラウンド、信号。電源ワイヤーは通常赤色で、Arduino/Seeeduinoボードの5Vピンに接続する必要があります。グラウンドワイヤーは通常黒または茶色で、Arduinoボードのグラウンドピンに接続する必要があります。信号ピンは通常黄色、オレンジまたは白色で、ArduinoボードのD5に接続する必要があります。デジタルポートは自由に変更できますが、デモコードの定義でポート番号を同時に変更することを忘れないでください。

  • モジュールをBase ShieldのD5ポートに接続します。
  • Grove-Base ShieldをArduinoに差し込みます。
  • USBケーブルを使用してArduinoをPCに接続します。

ソフトウェア

  • Arduino Servo Libraryを使用して、サーボのシャフトを180度の範囲で前後に動かします。

  • 次のパスでコードを直接開きます:File -> Examples -> Servo -> Sweep

/* Sweep
by BARRAGAN <http://barraganstudio.com>
This example code is in the public domain.

modified 8 Nov 2013
by Scott Fitzgerald
https://arduino.cc/en/Tutorial/Sweep
*/

#include <Servo.h>

Servo myservo; // サーボオブジェクトを作成してサーボを制御
// ほとんどのボードで12個のサーボオブジェクトを作成可能

int pos = 0; // サーボ位置を格納する変数

void setup() {
myservo.attach(5); // ピン5にサーボオブジェクトを接続
}

void loop() {
for (pos = 0; pos <= 180; pos += 1) { // 0度から180度まで移動
// 1度ずつステップ
myservo.write(pos); // 'pos'変数の位置にサーボを移動
delay(15); // サーボが位置に到達するまで15ms待機
}
for (pos = 180; pos >= 0; pos -= 1) { // 180度から0度まで移動
myservo.write(pos); // 'pos'変数の位置にサーボを移動
delay(15); // サーボが位置に到達するまで15ms待機
}
}
  • スケッチをアップロードします。サーボがスイープする様子が確認できます。

Codecraftで遊ぶ

ハードウェア

ステップ1. Grove - ServoをBase ShieldのD5ポートに接続します。

ステップ2. Base ShieldをSeeeduino/Arduinoに差し込みます。

ステップ3. USBケーブルを使用してSeeeduino/ArduinoをPCに接続します。

ソフトウェア

ステップ1. Codecraftを開き、Arduinoサポートを追加し、メインプロシージャを作業エリアにドラッグします。

注記

初めてCodecraftを使用する場合は、Codecraftを使用したArduinoのガイドも参照してください。

ステップ2. 以下の画像のようにブロックをドラッグするか、このページの最後でダウンロード可能なcdcファイルを開きます。

servo

プログラムをArduino/Seeeduinoにアップロードします。

ヒント

コードのアップロードが完了すると、サーボがスイープする様子が確認できます。

Raspberry Piで遊ぶ (Grove Base Hat for Raspberry Piを使用)

ハードウェア

  • ステップ1. このプロジェクトで使用するもの:
Raspberry piGrove Base Hat for RasPiGrove - Servo
画像説明を入力してください画像説明を入力してください画像説明を入力してください
今すぐ購入今すぐ購入今すぐ購入
  • ステップ2. Grove Base HatをRaspberryに差し込みます。
  • ステップ3. Grove - ServoをBase Hatのポート12に接続します。
  • ステップ4. USBケーブルを使用してRaspberry PiをPCに接続します。

注記

ステップ3では、サーボモジュールを任意のGPIOポートに接続できますが、対応するポート番号でコマンドを変更することを忘れないでください。

ソフトウェア

ヒント

Raspberry Pi OS >= Bullseyeを使用している場合は、Python3でのみこのコマンドラインを使用してください。

  • ステップ1. ソフトウェアの設定に従って開発環境を構成します。
  • ステップ2. grove.pyライブラリをクローンしてソースファイルをダウンロードします。
cd ~
git clone https://github.com/Seeed-Studio/grove.py

  • ステップ3. 以下のコマンドを実行してコードを実行します。
cd grove.py/grove
python3 grove_servo.py 12

以下はgrove_servo.pyコードです。


import RPi.GPIO as IO
import sys
import time
from numpy import interp

IO.setwarnings(False)
IO.setmode(IO.BCM)

class GroveServo:
MIN_DEGREE = 0
MAX_DEGREE = 180
INIT_DUTY = 2.5

def __init__(self, channel):
IO.setup(channel,IO.OUT)
self.pwm = IO.PWM(channel,50)
self.pwm.start(GroveServo.INIT_DUTY)

def __del__(self):
self.pwm.stop()

def setAngle(self, angle):
# 角度を0〜180の範囲から25〜125の範囲にマッピング
angle = max(min(angle, GroveServo.MAX_DEGREE), GroveServo.MIN_DEGREE)
tmp = interp(angle, [0, 180], [25, 125])
self.pwm.ChangeDutyCycle(round(tmp/10.0, 1))

Grove = GroveServo

def main():
if len(sys.argv) < 2:
print('Usage: {} servo_channel'.format(sys.argv[0]))
sys.exit(1)

servo = GroveServo(int(sys.argv[1]))

while True:
for x in range(0, 180):
print x, "度"
servo.setAngle(x)
time.sleep(0.05)
for x in range(180, 0, -1):
print x, "度"
servo.setAngle(x)
time.sleep(0.05)

if __name__ == '__main__':
main()


ヒント

すべてが正常に動作すれば、サーボがスイープする様子を見ることができます。


pi@raspberrypi:~/grove.py/grove $ python3 grove_servo.py 12
0 degree
1 degree
2 degree
3 degree
4 degree
5 degree
6 degree
7 degree
8 degree
9 degree
10 degree
11 degree
12 degree
13 degree
14 degree
15 degree
16 degree
17 degree
18 degree
19 degree
20 degree
21 degree
^CTraceback (most recent call last):
File "grove_servo.py", line 81, in <module>
main()
File "grove_servo.py", line 74, in main
time.sleep(0.05)
KeyboardInterrupt


このプログラムを終了するには、++ctrl+c++ を押すだけです。

リソース

プロジェクト

サーボモーター Grove モジュール:

技術サポート & 製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...