メインコンテンツまでスキップ

Grove - ソリッドステートリレー V2

コイルを使用する代わりに、パッケージ化されたソリッドステートリレー(SSR)は、サイリスタやトランジスタなどのパワー半導体デバイスを使用しており、機械式リレーよりもはるかに高速なスイッチング速度を提供します。Grove - ソリッドステートリレー V2は、高品質なG3MC202Pモジュールをベースにしており、5VDCで最大240VACを制御することができます。Groveインターフェースを利用することで、ArduinoとSSRを非常に簡単に使用することができます。

異なる用途に応じて、一連のソリッドステートリレーをご用意しています。

Grove - ソリッドステートリレー V2

Grove - 2チャンネルソリッドステートリレー

Grove - 4チャンネルソリッドステートリレー

Grove - 8チャンネルソリッドステートリレー

バージョン

製品バージョン変更点リリース日
Grove - ソリッドステートリレー V2初版2018年8月

特徴

  • 機械式リレーに対する利点:

    • ソリッドステートリレーは、電気機械式リレーと比較してはるかに高速なスイッチング速度を持ち、摩耗する物理的な接点がありません
    • 完全に静音の動作
    • 物理的な接点がないため、スパークが発生せず、爆発性環境での使用が可能で、スイッチング中にスパークが発生しないことが重要です
    • 可動部品がなく、接点が摩耗したり炭素が蓄積したりしないため、何度も作動しても寿命が延びます
    • PCB、端子、ヒートシンクを一体化したモノブロック構造のコンパクトで薄型のSSRは、機械式リレーよりもはるかに小型で、より多くのチャンネルを統合可能
  • 欠点:

    • クローズ時に高い抵抗(熱を発生)と電気ノイズの増加
    • オープン時に低い抵抗と逆漏れ電流
    • AC負荷でのみ動作

仕様

項目
動作入力電圧4~6V
定格入力電圧5V
定格負荷電圧100~240 VAC 50/60 Hz
負荷電圧範囲75~264 VAC 50/60 Hz
負荷電流0.1~2 A
漏れ電流最大1.5 mA(200 VAC時)
絶縁抵抗最小1,000 MΩ(500 VDC時)
動作時間負荷電源サイクルの1/2 + 最大1 ms
リリース時間負荷電源サイクルの1/2 + 最大1 ms
保存温度-30°C~100°C(結露や氷結なし)
動作温度-30°C~80°C(結露や氷結なし)
動作湿度45%~85%RH
入力インターフェースデジタル
出力ポートDIPメスブルー2ピン
ゼロクロス対応
認証UL / CSA
サイズ長さ: 40mm 幅: 20mm 高さ: 23mm
重量8.2g
パッケージサイズ長さ: 120mm 幅: 65mm 高さ: 52mm
総重量132g
注記

漏れ電流に注意してください。1.5mAは低電力LEDを駆動するのに十分な強さがあるため、リレーがオフのときでもLEDが微かに光る場合があります。

応用例

  • 低遅延のスイッチングが必要な操作、例:ステージライトの制御
  • 高い安定性が必要なデバイス、例:医療機器、交通信号
  • 防爆、防腐、耐湿が必要な状況、例:石炭産業、化学産業

ハードウェア概要

ピンマップ

回路図

K1 はリレーモジュールです。INT+INT- の間に 5V の電圧が加えられると、リレーがオンになります。その結果、LOAD1LOAD2 に接続されます。NPN トランジスタ Q1(BC817-40)を使用して、INT+INT- の間の電圧を制御します。

CTR は Arduino や他のボードからの制御信号です。10k の抵抗 R2 によってプルダウンされています。信号がない場合、Q1 の「ゲート」(ポート 1)は 0V となり、Q1 はオフになります。そのため、K1 もオフになります。CTR が 5V になると、Q1 がオンになります。K1 の INT- はシステムの GND に接続され、INT+INT- の間に 5V が加わるため、K1 がオンになり、LOAD1LOAD2 に接続されます。

注記

このセクションでは回路図の一部のみを示しています。完全なドキュメントについては Resources を参照してください。

対応プラットフォーム

ArduinoRaspberry Pi
注記

上記で対応プラットフォームとして挙げられているものは、モジュールのソフトウェアまたは理論的な互換性を示しています。ほとんどの場合、Arduino プラットフォーム向けのソフトウェアライブラリやコード例のみを提供しています。すべての可能な MCU プラットフォーム向けにソフトウェアライブラリやデモコードを提供することはできません。そのため、ユーザー自身でソフトウェアライブラリを作成する必要があります。

はじめに

Arduinoで遊ぶ

ハードウェア

必要な材料

Seeeduino V4.2Base ShieldGrove - Solid State Relay V2
画像をここに挿入画像をここに挿入画像をここに挿入
今すぐ購入今すぐ購入今すぐ購入
注記

1 USBケーブルを優しく差し込んでください。そうしないとポートが損傷する可能性があります。内部に4本の線があるUSBケーブルを使用してください。2本線のケーブルではデータを転送できません。お持ちのケーブルが適切かどうかわからない場合は、こちらをクリックして購入できます。

2 Groveモジュールを購入すると、各モジュールにGroveケーブルが付属しています。Groveケーブルを紛失した場合は、こちらをクリックして購入できます。

  • ステップ 1. Grove - Solid State RelayをGrove-Base ShieldのポートD7に接続します。

  • ステップ 2. ワイヤーを1本切断し、一端をLOAD1に、もう一端をLOAD2に接続します。

  • ステップ 3. LOAD1を電源に接続し、LOAD2をファンに接続します。

  • ステップ 4. Grove - Base ShieldをSeeeduinoに差し込みます。

  • ステップ 5. Micro-USBケーブルを使用してSeeeduinoをPCに接続します。

ソフトウェア

注記

Arduinoを初めて使用する場合は、開始する前にArduinoの使い方をご覧になることを強くお勧めします。

  • ステップ 1. Arduino IDEを開き、新しいファイルを作成します。以下のコードをArduino IDEの新しいスケッチにコピーするには、コードブロックの右上隅にあるアイコン をクリックするだけです。
#include <Arduino.h>
uint8_t pin = 7;
void setup() {
pinMode(pin, OUTPUT);}
void loop() {
digitalWrite(pin, HIGH);
delay(5000);
digitalWrite(pin, LOW);
delay(5000);
}
  • ステップ 2. デモをアップロードします。コードのアップロード方法がわからない場合は、コードのアップロード方法を確認してください。
ヒント

オンボードLEDが交互に点灯および消灯し、ファンが交互にオンおよびオフになるのが確認できます。

オンライン回路図ビューア

リソース

プロジェクト

こちらはこの製品の紹介ビデオです。簡単なデモが含まれており、試してみることができます。

技術サポート & 製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しております。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...