メインコンテンツまでスキップ

Grove - UART Wifi V2

画像説明をここに入力

Grove - UART WiFi は、広く普及している ESP8285 IoT SoC を搭載したシリアルトランシーバーモジュールです。統合された TCP/IP プロトコルスタックにより、このモジュールを使用すると、わずかなコードでマイクロコントローラーが WiFi ネットワークとやり取りできます。各 ESP8285 モジュールには AT コマンドセットファームウェアがプリプログラムされており、簡単なテキストコマンドを送信してデバイスを制御できます。この SoC は、統合された WEP、WPA/WPA2、TKIP、AES、および WAPI エンジンを備え、DHCP を使用したアクセスポイントとして機能し、既存の WiFi ネットワークに参加し、MAC および IP アドレスを設定可能です。

バージョン​

パラメータV1.0V2.0
製品リリース日2016年6月24日2018年3月26日
WiFi チップESP8266ESP8285
アンテナタイプ外部内蔵
LED3つのLED - 電源/WiFi/ATコマンド2つのLED - 電源/WiFi
ボタン1つのボタン: 短押しでリセット、長押しでUARTブートモードに入る2つのボタンでそれぞれの機能を実現

注記

ESP8266 と ESP8285 の違いは何かと疑問に思うかもしれません。ESP8285 は ESP8266 のアップデート版で、1MB の内蔵フラッシュが追加されています。それ以外はほとんど同じです。

特徴​

  • Grove 4ピンコネクタ (RX, TX, VCC, GND)
  • 802.11 b/g/n プロトコル (2.4GHz)
  • WiFi Direct (P2P)、ソフトAP
  • 3つのモードをサポート: AP、STA、および AP+STA 共存モード
  • 統合された TCP/IP プロトコルスタック
  • LwIP (軽量 IP)
  • 統合された低消費電力 32ビット CPU はアプリケーションプロセッサとして再プログラム可能
  • 統合された温度センサー
  • シリアル UART インターフェース
  • マルチキュー QoS 管理
  • < 2ms でパケットをウェイクアップして送信
  • 金属シールド
  • 内蔵セラミックアンテナ
  • リセットスイッチ
ヒント

Grove モジュールの詳細については、Grove System を参照してください。

仕様​

  • 入力電圧: 3V / 5V
  • ボーレート: 115200
  • ESP8285 ESP-06 SoC ベース
  • AT ファームウェア: esp_iot_sdk_v1.1.0
    • ESP8285 の WiFi 状態 LED に WiFi LED を登録
  • AT コマンドセット
  • SDIO 1.1/2.0、SPI、UART
  • 5つの電力状態: OFF、DEEP_SLEEP、SLEEP、WAKEUP、ON
  • スタンバイ時の消費電力 < 1.0mW (DTIM=3)
  • 統合された TR スイッチ、バラン、LNA、パワーアンプ、およびマッチングネットワーク
  • 統合された PLL、レギュレータ、DCXO、および電源管理ユニット
  • 802.11b モードでの出力電力 +19.5dBm
  • 電源オフ時のリーク電流 < 10uA
  • CCMP (CBC-MAC、カウンターモード)、TKIP (MIC、RC4)、WAPI (SMS4)、WEP (RC4)、CRC 用のハードウェアアクセラレータ
  • WPA/WPA2 PSK、および WPS ドライバ
  • A-MPDU & A-MSDU 集約 & 0.4ms ガードインターバル
  • 寸法: 25.43mm x 20.35mm

超低消費電力技術

ESP8285 は、特許取得済みの電力管理技術を使用して、不要な機能を削減し、スリープパターンを調整することで、非常に低いエネルギー消費を実現するよう設計されています。5つの電力状態があります:

  • OFF
  • DEEP_SLEEP - リアルタイムクロックは動作しますが、チップの他の部分はすべて閉じられます
  • SLEEP - 消費電力は 12uA 未満で、リアルタイムクロックとウォッチドッグのみが動作します。MAC、ホスト、RTC、または外部割り込みでウェイクアップします。
  • WAKEUP - システムがスリープ状態からオン状態に移行中。水晶発振器と PLL が有効になります。
  • ON - 消費電力は 1.0mW 未満 (DTIM = 3) または 0.5mW (DTIM = 10)。

リアルタイムクロックは、指定された期間内に ESP8285 をウェイクアップするようにプログラムできます。

DTIM 期間が長いほど、デバイスはより長くスリープできるため、デバイスが節約できる電力が増加します。

モバイルアプリケーションやウェアラブル電子機器の電力要件を満たすために、全体的な消費電力を削減するため、PA 出力電力はファームウェアでカスタマイズ可能です。

アプリケーションアイデア​

  • ホームオートメーション
  • センサーネットワーク
  • メッシュネットワーキング
  • ウェアラブル電子機器
  • ベビーモニター
  • ネットワークカメラ
  • 産業用ワイヤレス制御
  • WiFiビーコン
  • スマート電源プラグ
  • 位置情報対応アプリケーション

はじめに​

このセクションの後、Grove - UART WiFiを数ステップで動作させることができます。

Arduinoで遊ぶ​

注記

Arduinoを初めて使用する場合は、開始する前にArduinoの始め方をご覧になることを強くお勧めします。

必要な材料​

Seeeduino LiteGrove-OLEDGrove-UART Wifi
enter image description hereenter image description here
今すぐ購入今すぐ購入今すぐ購入
注記

1 USBケーブルを優しく差し込んでください。そうしないとポートが損傷する可能性があります。内部に4本のワイヤーがあるUSBケーブルを使用してください。2本のワイヤーしかないケーブルではデータを転送できません。使用しているケーブルが不明な場合は、こちらをクリックして購入できます。

2 各Groveモジュールには購入時にGroveケーブルが付属しています。Groveケーブルを紛失した場合は、こちらをクリックして購入できます。

ハードウェア​

  • ステップ1. Grove-UART WifiをSeeeduino LiteのSERIALポートに接続します。

  • ステップ2. Grove-OLEDをSeeeduino LiteのI2Cポートに接続します。

  • ステップ3. Seeeduino LiteをMicro-USBケーブルを使用してPCに接続します。

ソフトウェア​

// Grove - UART WiFiのテスト
// APをスキャンしてGrove - OLED 0.96'に表示
// Loovee @ 2015-7-28

#include <Wire.h>
#include <SeeedOLED.h>

char ap_buf[30][16];
int ap_cnt = 0;

void setup()
{
Serial1.begin(115200);

delay(3000);
Wire.begin();
SeeedOled.init(); // SEEED OLEDディスプレイを初期化

SeeedOled.clearDisplay(); // 画面をクリアし、開始位置を左上隅に設定
SeeedOled.setNormalDisplay(); // ディスプレイを通常モード(非反転モード)に設定
SeeedOled.setPageMode(); // アドレッシングモードをページモードに設定
}

void loop()
{
ap_cnt = 0;
SeeedOled.clearDisplay();
SeeedOled.setTextXY(3,0);
SeeedOled.putString("Wifi Scan...");

cmd_send("AT+CWLAP");
wait_result();

display_ap();
delay(5000);
}

// コマンドを送信
void cmd_send(char *cmd)
{
if(NULL == cmd)return;
Serial1.println(cmd);
}

// APスキャンの結果を待つ
// +CWLAP:(3,"360WiFi-UZ",-81,"08:57:00:01:61:ec",1)
void wait_result()
{
while(1)
{
LOOP1:
char c1=0;
if(Serial1.available()>=2)
{
c1 = Serial1.read();
if(c1 == 'O' && 'K' == Serial1.read())return; // OKは終了を意味する
}

if('('==c1)
{
while(Serial1.available()<3);
Serial1.read();
Serial1.read();
Serial1.read();

int d = 0;
while(1)
{
if(Serial1.available() && '"' == Serial1.read()); // "を見つける
{
while(1)
{
if(Serial1.available())
{
char c = Serial1.read();
ap_buf[ap_cnt][d++] = c;
if(c == '"' || d==16)
{
ap_buf[ap_cnt][d-1] = '\0';
ap_cnt++;
goto LOOP1;
}
}
}
}
}
}
}
}

// 表示
void display_ap()
{
char strtmp[16];
sprintf(strtmp, "get %d ap", ap_cnt);

SeeedOled.clearDisplay(); // クリア
SeeedOled.setTextXY(3,3); // カーソルをXページ目、Y列目に設定
SeeedOled.putString(strtmp); // 文字列を表示

delay(2000);

int cnt = ap_cnt;
int offset = 0;
while(1)
{
SeeedOled.clearDisplay();
if(cnt>=8)
{
for(int i=0; i<8; i++)
{
SeeedOled.setTextXY(i,0); // カーソルをXページ目、Y列目に設定
SeeedOled.putString(ap_buf[8*offset+i]); // 文字列を表示
}
cnt-=8;
offset++;
}
else
{
for(int i=0; i<cnt; i++)
{
SeeedOled.setTextXY(i,0); // カーソルをXページ目、Y列目に設定
SeeedOled.putString(ap_buf[8*offset+i]); // 文字列を表示
}

return;
}

delay(2000);
}
}
  • ステップ4. デモをアップロードします。コードのアップロード方法がわからない場合は、コードのアップロード方法を確認してください。

その後、OLEDに周囲のWiFiアクセスポイントが表示されます。

enter image description here

ファームウェア更新​

モジュールボードには工場設定用のファームウェアが書き込まれていますが、必要に応じて他のファームウェアを書き込むことができます。こちらをクリックして、工場設定ファームウェアのソースコードをダウンロードしてください。

必要な材料​

  • ファームウェア更新にはUSB-シリアルコンバータが必要です。どこで入手するかわからない場合は、UartSBee V5を選択してください。
  • Grove-Jump変換ケーブルが必要で、販売も行っています。
  • マイクロUSBケーブル(タイプAからタイプC)が必要です。

ハードウェア​

ステップ 1. Grove-Jump変換ケーブルの片方をGrove - Uart WifiのGroveソケットに接続し、もう片方をUartSBee V5に接続します。以下の図のように接続してください。

ステップ 2. 次に、以下の図のようにケーブルを接続します。

画像を入力してください

ソフトウェア​

ステップ 1. 書き込みツールとファームウェアをダウンロードします。

ステップ 2. 赤色のLEDインジケータが点灯するまでボタンを押し続けます。これにより、ファームウェアの書き込み準備が完了します。

ステップ 3. FLASH DOWNLOAD TOOLSファイル内の実行可能ファイルをダブルクリックして起動し、以下の手順で設定を行います。

画像を入力してください

1. ダウンロードしたファームウェアのBinファイルから希望するファイルを選択します。

2. SpiAutoSetチェックボックスを選択します。

3. COMポートとBAUDRATEを選択します。

4. STARTボタンをクリックします。

  • ファームウェア書き込みプロセス中に進行バーが表示されます。

画像を入力してください

  • 最終的にファームウェアの書き込みが完了します。

画像を入力してください

ATコマンド​

ATコマンドのクイックスタート​

ハードウェア​

必要な材料とハードウェア接続はファームウェア更新と同じです。

次にソフトウェア部分に進みます。

ソフトウェア​

任意のシリアルツールを使用できますが、ここではArduinoを使用します。また、USB-シリアルコンバータがPCに接続されていることを確認してください。

ステップ 1. Arduino IDEを開き、ツールをクリックして対応するポートを選択します。

ステップ 2. 右上のボタンをクリックしてArduinoのシリアルモニタを開きます。

ステップ 3. 以下の画像のようにシリアルモニタを設定します。特に:2- Both NL & CRを選択し、3- ボーレートを115200に設定します。

ステップ 4. 1- コマンドラインに必要なATコマンドを入力し、4- 送信ボタンをクリックします。上記の画像のように返答情報が表示されます。

基本ATコマンド​

コマンド説明
ATAT起動テスト
AT+RSTモジュールを再起動
AT+GMRバージョン情報を表示
AT+GSLPディープスリープモードに入る
ATEATコマンドエコーの有効化/無効化
AT+RESTORE工場出荷時設定にリセット
AT+UARTUART設定(廃止予定)
AT+UART_CUR現在のUART設定(Flashに保存されない)
AT+UART_DEFデフォルトのUART設定(Flashに保存される)
AT+SLEEPスリープモード
AT+RFPOWERRF送信電力を設定
AT+RFVDDVDD33に応じたRF送信電力を設定

WiFi ATコマンド​

コマンド説明
AT+CWMODEWiFiモード(廃止予定)
AT+CWMODE_CUR現在のWiFiモード(Flashに保存されない)
AT+CWMODE_DEFデフォルトのWiFiモード(Flashに保存される)
AT+CWJAPAPに接続(廃止予定)
AT+CWJAP_CUR現在のAP接続(Flashに保存されない)
AT+CWJAP_DEFデフォルトのAP接続(Flashに保存される)
AT+CWLAP利用可能なAPをリスト表示
AT+CWQAPAPから切断
AT+CWSAPソフトAPを設定(廃止予定)
AT+CWSAP_CUR現在のソフトAPを設定(Flashに保存されない)
AT+CWSAP_DEFデフォルトのソフトAPを設定(Flashに保存される)
AT+CWLIFソフトAPに接続されているステーションをリスト表示
AT+CWDHCPDHCPの有効化/無効化(廃止予定)
AT+CWDHCP_CUR現在のDHCPの有効化/無効化(Flashに保存されない)
AT+CWDHCP_DEFデフォルトのDHCPの有効化/無効化(Flashに保存される)
AT+CWAUTOCONN電源オン時に自動的にAPに接続
AT+CIPSTAMACステーションMACアドレスを設定(廃止予定)
AT+CIPSTAMAC_CURステーションMACアドレスを設定(Flashに保存されない)
AT+CIPSTAMAC_DEFステーションMACアドレスを設定(Flashに保存される)
AT+CIPAPMACソフトAPのMACアドレスを設定(廃止予定)
AT+CIPAPMAC_CURソフトAPのMACアドレスを設定(Flashに保存されない)
AT+CIPAPMAC_DEFソフトAPのMACアドレスを設定(Flashに保存される)
AT+CIPSTAステーションIPアドレスを設定(廃止予定)
AT+CIPSTA_CURステーションIPアドレスを設定(Flashに保存されない)
AT+CIPSTA_DEFステーションIPアドレスを設定(Flashに保存される)
AT+CIPAPソフトAPのIPアドレスを設定(廃止予定)
AT+CIPAP_CURソフトAPのIPアドレスを設定(Flashに保存されない)
AT+CIPAP_DEFソフトAPのIPアドレスを設定(Flashに保存される)
AT+CWSTARTSMARTスマート設定を開始
AT+CWSTOPSMARTスマート設定を停止

TCP/IP ATコマンド​

コマンド説明
AT+CIPSTATUS接続ステータスを取得
AT+CIPSTARTTCP接続を確立またはUDPポートを登録
AT+CIPSENDデータを送信
AT+CIPSENDEXデータを送信、または"\0"が検出された場合に送信
AT+CIPSENDBUFTCP送信バッファにデータを書き込む
AT+CIPBUFRESETセグメントIDカウントをリセット
AT+CIPBUFSTATUSTCP送信バッファのステータスを確認
AT+CIPCHECKSEQ特定のセグメントが送信されたかどうかを確認
AT+CIPCLOSETCP/UDP接続を閉じる
AT+CIFSRローカルIPアドレスを取得
AT+CIPMUX複数接続モードを設定
AT+CIPSERVERサーバーとして構成
AT+CIPMODE送信モードを設定
AT+SAVETRANSLINK透過的な送信リンクをFlashに保存
AT+CIPSTOESP8266がTCPサーバーとして動作する際のタイムアウトを設定
AT+CIUPDATEネットワーク経由でファームウェアをアップグレード
AT+PINGIPアドレスまたはホスト名をPing

回路図オンラインビューア​

リソース​

技術サポートと製品ディスカッション​

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しております。異なる好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...