メインコンテンツまでスキップ

Grove - UV センサー

Grove – UV センサーは、入射する紫外線(UV)放射の強度を検出するために使用されます。この形式の電磁放射は、可視放射よりも波長が短いです。Grove - UV センサーは、200nm~400nmの広いスペクトル範囲を持つセンサー GUVA-S12D をベースにしています。このモジュールは、UV 強度に応じて変化する電気信号を出力し、今日ビーチに行くのが良いかどうかを判断する手助けをします。

特徴

  • 高い安定性
  • 優れた感度
  • 低消費電力
  • ショットキー型フォトダイオードセンサー
  • 広い応答範囲
  • Grove インターフェース
ヒント

Grove モジュールの詳細については、Grove System を参照してください。

仕様

項目最小典型値最大単位
動作電圧3.05.05.1VDC
電流0.31mA
出力電圧mV
応答波長240~370nm
動作温度-30~85

対応プラットフォーム

ArduinoRaspberry Pi
注意

上記でサポートされていると記載されているプラットフォームは、モジュールのソフトウェアまたは理論的な互換性を示しています。ほとんどの場合、Arduino プラットフォーム用のソフトウェアライブラリまたはコード例のみを提供しています。すべての可能な MCU プラットフォームに対してソフトウェアライブラリやデモコードを提供することはできません。そのため、ユーザーは独自のソフトウェアライブラリを作成する必要があります。

応用例

  • UV センサーは、製薬、自動車、ロボット工学など、さまざまな用途で使用されています。
  • UV センサーは、印刷業界での溶剤処理や染色プロセスにも使用されています。
  • また、化学産業では、化学物質の製造、保管、輸送に UV センサーが使用されています。

UV センサーの理論は次の通りです:日光の下では、UV 指数と光電流は線形の関係にあります。

Grove - UV センサーでは、光電流を Arduino/Seeeduino で収集される対応する電圧値に変換しています。出力電圧と UV 指数は線形です:

照度強度 = 307 * Vsig

Vsig は Grove インターフェースの SIG ピンから測定された電圧値(単位:V)です。
照度強度の単位:mW/m2(波長範囲 240nm~370nm の UV 光の強度の合計)

注記

UV 指数値を計算するには、US EPA を参照してください。このセンサーの測定値を EPA 標準の UV 指数に変換することは難しいですが、おおよその推定は可能です。

UV 指数 = 照度強度 / 200

はじめに

注記

この章は、Win10 と Arduino IDE 1.6.9 を基にしています。

この Grove - UV センサーがどのように動作するかを簡単なデモを通じて説明します。まず、以下のものを準備する必要があります:

Seeeduino V4Grove - UV センサーベースシールド
今すぐ購入今すぐ購入今すぐ購入

接続

Groveシリーズモジュールの利点により、はんだ付けやブレッドボードを作成する必要はありません。必要なのは、モジュールをBase Shieldの正しいポートに接続することだけです。このデモでは、1つのGroveモジュールのみを使用します。

  • Grove UVセンサーをGrove - Base ShieldのA0ポートに接続します。
  • Grove - Base ShieldをArduino/Seeeduinoに差し込み、USBケーブルを使用してPCに接続します。
  • デモコードは以下の通りです。

スケッチをArduinoにアップロードし、シリアルポートを開いてデータを監視します

// Victorによる修正
// UVインデックスを直接計算する
void setup(){

Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
int sensorValue;
long sum=0;
for(int i=0;i<1024;i++)// 1024回の読み取りを累積
{
sensorValue=analogRead(A0);
sum=sensorValue+sum;
delay(2);
}
long meanVal = sum/1024; // 平均値を取得
Serial.print("現在のUVインデックスは:");
Serial.print((meanVal*1000/4.3-83)/21);// 回路図ファイルに記載されたUVインデックスの詳細な計算式を使用
Serial.print("\n");
delay(20);

}

リソース

技術サポートと製品ディスカッション

産業用センサーへのアップグレード

SenseCAP S2110コントローラーおよびS2100データロガーを使用することで、Groveを簡単にLoRaWAN®センサーに変えることができます。Seeedはプロトタイピングを支援するだけでなく、SenseCAPシリーズの堅牢な産業用センサーを使用してプロジェクトを拡張する可能性も提供します。

IP66ハウジング、Bluetooth設定、グローバルLoRaWAN®ネットワークとの互換性、内蔵19Ahバッテリー、そしてアプリからの強力なサポートにより、SenseCAP S210xは産業用途に最適な選択肢です。このシリーズには、土壌水分、空気温度と湿度、光強度、CO2、EC、8-in-1気象ステーション用のセンサーが含まれています。次の成功する産業プロジェクトに最新のSenseCAP S210xをお試しください。

Loading Comments...