メインコンテンツまでスキップ

Grove - 超音波レンジャー

pir

この Grove - 超音波レンジャーは、40kHzで動作する非接触型距離測定モジュールです。信号ピンを介して10uS以上のパルストリガー信号を提供すると、Grove_Ultrasonic_Ranger は40kHzのサイクルレベルを8サイクル発信し、エコーを検出します。エコー信号のパルス幅は測定された距離に比例します。以下の式で距離を計算できます:距離 = エコー信号のハイタイム * 音速 (340M/S) / 2。Grove_Ultrasonic_Ranger のトリガー信号とエコー信号は1つのSIGピンを共有します。

警告

Grove-Ultrasonic-Ranger をホットプラグしないでください。センサーが損傷する可能性があります。測定エリアは0.5平方メートル以上で滑らかである必要があります。

バージョン

製品バージョン変更点リリース日
Grove-Ultrasonic ranger V1.0初期バージョン2012年3月
Grove-Ultrasonic ranger V2.0以下の変更により低電圧メインボードでの電力安定性を向上: 1. コンデンサC14を追加 2. レイアウトを再設計してより整然としたものに 3. 3.3V電圧システムと互換性を持たせる2017年7月

仕様

パラメータ値/範囲
動作電圧3.2~5.2V
動作電流8mA
超音波周波数40kHz
測定範囲2-350cm
分解能1cm
出力PWM
サイズ50mm X 25mm X 16mm
重量13g
測定角度15度
動作温度-10~60度C
トリガー信号10uS TTL
エコー信号TTL
ヒント

Groveモジュールの詳細については、Grove System を参照してください。

対応プラットフォーム

ArduinoRaspberryArduPy
注記

上記で対応可能と記載されているプラットフォームは、モジュールのソフトウェアまたは理論的な互換性を示しています。ほとんどの場合、Arduinoプラットフォーム向けのソフトウェアライブラリやコード例のみを提供しています。すべての可能なMCUプラットフォーム向けにソフトウェアライブラリやデモコードを提供することはできません。そのため、ユーザー自身でソフトウェアライブラリを作成する必要があります。

はじめに

注記

Arduinoを初めて使用する場合は、開始する前にArduinoの使い方を必ずご覧ください。

Arduinoで遊ぶ

ハードウェア

  • ステップ 1. 以下のものを準備してください:
Seeeduino V4.2Base ShieldGrove - Ultrasonic Ranger
画像説明画像説明画像説明
今すぐ購入今すぐ購入今すぐ購入
  • ステップ 2. Ultrasonic RangerをGrove-Base ShieldのポートD7に接続します。

  • ステップ 3. Grove - Base ShieldをSeeeduinoに差し込みます。

  • ステップ 4. USBケーブルを使用してSeeeduinoをPCに接続します。

注記

Grove Base Shieldがない場合は、以下のようにGrove_Ultrasonic_RangerをSeeeduinoに直接接続することもできます。

SeeeduinoGrove-Ultrasonic Ranger
5V
GND
未接続
D7黄色

ソフトウェア

#include "Ultrasonic.h"

Ultrasonic ultrasonic(7);
void setup()
{
Serial.begin(9600);
}
void loop()
{
long RangeInInches;
long RangeInCentimeters;

Serial.println("前方の障害物までの距離は: ");
RangeInInches = ultrasonic.MeasureInInches();
Serial.print(RangeInInches);//0~157インチ
Serial.println(" インチ");
delay(250);

RangeInCentimeters = ultrasonic.MeasureInCentimeters(); // 2つの測定間隔を保つ必要があります
Serial.print(RangeInCentimeters);//0~400cm
Serial.println(" cm");
delay(250);
}
  • ステップ 4. ターミナルに以下のように距離が表示されます。
前方の障害物までの距離は:
2 インチ
6 cm
前方の障害物までの距離は:
2 インチ
6 cm
前方の障害物までの距離は:
2 インチ
6 cm

Codecraftで遊ぶ

ハードウェア

ステップ 1. Grove - Ultrasonic RangerをBase ShieldのポートD7に接続します。

ステップ 2. Base ShieldをSeeeduino/Arduinoに差し込みます。

ステップ 3. USBケーブルを使用してSeeeduino/ArduinoをPCに接続します。

ソフトウェア

ステップ 1. Codecraftを開き、Arduinoサポートを追加し、メインプロシージャを作業エリアにドラッグします。

注記

Codecraftを初めて使用する場合は、ArduinoでのCodecraftの使い方も参照してください。

ステップ 2. 以下の画像のようにブロックをドラッグするか、このページの最後でダウンロードできるcdcファイルを開きます。

cc

プログラムをArduino/Seeeduinoにアップロードします。

success

コードのアップロードが完了すると、Serial Monitorに距離が表示されます。

Raspberry Piで遊ぶ (Grove Base Hat for Raspberry Piを使用)

ハードウェア

  • ステップ 1. このプロジェクトで使用するもの:
Raspberry piGrove Base Hat for RasPiGrove - Ultrasonic Ranger
画像説明画像説明画像説明
今すぐ購入今すぐ購入今すぐ購入
  • ステップ 2. Grove Base HatをRaspberryに差し込みます。

  • ステップ 3. Grove - Ultrasonic RangerをBase HatのポートD5に接続します。

  • ステップ 4. USBケーブルを使用してRaspberry PiをPCに接続します。

注記

ステップ3では、超音波レンジャーを任意のGPIOポートに接続できますが、対応するポート番号でコマンドを変更する必要があります。

ソフトウェア

注記

Raspberry Pi OS >= Bullseyeを使用している場合は、Python3のみで以下のコマンドラインを使用してください。

  • ステップ 1. ソフトウェアの設定に従って開発環境を構成します。

  • ステップ 2. grove.pyライブラリをクローンしてソースファイルをダウンロードします。

cd ~
git clone https://github.com/Seeed-Studio/grove.py
  • ステップ 3. 以下のコマンドを実行してコードを実行します。
cd grove.py/grove
python3 grove_ultrasonic_ranger.py 5 6

以下はgrove_ultrasonic_ranger.pyのコードです。

import sys
import time
from grove.gpio import GPIO

usleep = lambda x: time.sleep(x / 1000000.0)

_TIMEOUT1 = 1000
_TIMEOUT2 = 10000

class GroveUltrasonicRanger(object):
def __init__(self, pin):
self.dio =GPIO(pin)

def _get_distance(self):
self.dio.dir(GPIO.OUT)
self.dio.write(0)
usleep(2)
self.dio.write(1)
usleep(10)
self.dio.write(0)

self.dio.dir(GPIO.IN)

t0 = time.time()
count = 0
while count < _TIMEOUT1:
if self.dio.read():
break
count += 1
if count >= _TIMEOUT1:
return None

t1 = time.time()
count = 0
while count < _TIMEOUT2:
if not self.dio.read():
break
count += 1
if count >= _TIMEOUT2:
return None

t2 = time.time()

dt = int((t1 - t0) * 1000000)
if dt > 530:
return None

distance = ((t2 - t1) * 1000000 / 29 / 2) # cm

return distance

def get_distance(self):
while True:
dist = self._get_distance()
if dist:
return dist

Grove = GroveUltrasonicRanger

def main():
if len(sys.argv) < 2:
print('使用法: {} pin_number'.format(sys.argv[0]))
sys.exit(1)

sonar = GroveUltrasonicRanger(int(sys.argv[1]))

print('距離を検出中...')
while True:
print('{} cm'.format(sonar.get_distance()))
time.sleep(1)

if __name__ == '__main__':
main()
success

すべてが正常に動作すれば、以下の結果が表示されるはずです。


pi@raspberrypi:~/grove.py/grove $ python3 grove_ultrasonic_ranger.py 5 6
距離を検出中...
121.757901948 cm
246.894770655 cm
2.60205104433 cm
0.205533257846 cm
0.657706425108 cm
247.433267791 cm
122.485489681 cm
^CTraceback (most recent call last):
File "grove_ultrasonic_ranger.py", line 110, in <module>
main()
File "grove_ultrasonic_ranger.py", line 107, in main
time.sleep(1)
KeyboardInterrupt

このプログラムを終了するには、++ctrl+c++ を押すだけです。

Raspberry Pi で遊ぶ (GrovePi_Plus を使用)

ハードウェア

  • ステップ 1. 以下のものを準備してください:
Raspberry PiGrovePi_PlusGrove - Ultrasonic Ranger
画像説明を入力してください画像説明を入力してください画像説明を入力してください
今すぐ購入今すぐ購入今すぐ購入
  • ステップ 2. GrovePi_Plus を Raspberry Pi に接続します。

  • ステップ 3. Grove-Ultrasonic Ranger を GrovePi_Plus の D4 ポートに接続します。

  • ステップ 4. Raspberry Pi を USB ケーブルを介して PC に接続します。

ソフトウェア

注記

Raspberry Pi OS >= Bullseye を使用している場合は、Python3 のみでこのコマンドラインを使用する必要があります。

  • ステップ 1. Setting Software に従って開発環境を構成します。

  • ステップ 2. Github リポジトリをクローンします。

cd ~
git clone https://github.com/DexterInd/GrovePi.git

  • ステップ 3. 以下のコマンドを実行して、超音波距離センサーを使用して距離を測定します。
cd ~/GrovePi/Software/Python
python3 grove_ultrasonic.py

以下は grove_ultrasonic.py のコードです。

# GrovePi + Grove Ultrasonic Ranger

from grovepi import *

# Grove Ultrasonic Ranger をデジタルポート D4 に接続
# SIG,NC,VCC,GND

ultrasonic_ranger = 4

while True:
try:
# 超音波センサーから距離値を読み取る
print ultrasonicRead(ultrasonic_ranger)

except TypeError:
print "エラー"
except IOError:
print "エラー"
  • ステップ 4. 以下のようにターミナルに距離が表示されます。
pi@raspberrypi:~/GrovePi/Software/Python $ python3 grove_ultrasonic.py
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

Wio Terminal (ArduPy) で遊ぶ

ハードウェア

  • ステップ 1. 以下のものを準備してください:
Wio TerminalGrove - Ultrasonic Ranger
画像説明を入力してください画像説明を入力してください
今すぐ購入今すぐ購入
  • ステップ 2. Grove - Ultrasonic Ranger を Wio Terminal の D0 ポートに接続します。

  • ステップ 3. Wio Terminal を USB Type-C ケーブルを介して PC に接続します。

ソフトウェア

  • ステップ 1. ArduPy Getting Started に従って Wio Terminal 上で ArduPy 開発環境を構成します。

  • ステップ 2. 以下のコマンドを使用して、ArduPy ファームウェアに超音波センサー ArduPy ライブラリが含まれていることを確認します。詳細については こちら を参照してください。

aip install Seeed-Studio/seeed-ardupy-ultrasonic-sensor
aip build
aip flash
  • ステップ 3. 以下のコードをコピーして ArduPy-ultrasonic.py として保存します:
from arduino import grove_ultra_ranger
from machine import LCD
from machine import Sprite
import time

Ultrasonic = grove_ultra_ranger(0)
lcd = LCD()
spr = Sprite(lcd) # バッファを作成

def main():
spr.createSprite(320, 240)
while True:
spr.setTextSize(2)
spr.fillSprite(spr.color.BLACK)
spr.setTextColor(lcd.color.RED)
spr.drawString("Ultrasonic Sensor", 55, 10)
spr.drawFastHLine(40, 35, 240, lcd.color.DARKGREY)
spr.setTextColor(lcd.color.WHITE)
spr.drawString("- Centimeters: ", 20, 50)
spr.drawString("- Inches: ", 20, 80)
spr.drawNumber(Ultrasonic.cm, 200,50)
time.sleep_ms(50) # データを再読み取りするために必要
spr.drawNumber(Ultrasonic.inch, 130,80)
spr.pushSprite(0,0)
time.sleep_ms(500)

print("前方の障害物までの距離は:", Ultrasonic.cm, 'センチメートル')
print("前方の障害物までの距離は:", Ultrasonic.inch, 'インチ')

if __name__ == "__main__":
main()
  • ステップ 4. ArduPy-ultrasonic.py をわかりやすい場所に保存します。以下のコマンドを実行し、<YourPythonFilePath>ArduPy-ultrasonic.py の保存場所に置き換えてください。
aip shell -n -c "runfile <YourPythonFilePath>"
# 例:
# aip shell -n -c "runfile /Users/ansonhe/Desktop/ArduPy-ultrasonic.py"
  • ステップ 5. 以下のようにターミナルに距離が表示され、Wio Terminal の LCD 画面にも表示されます。
ansonhe@Ansons-Macbook-Pro ~:aip shell -n -c "runfile /Users/ansonhe/Desktop/ArduPy-ultrasonic.py"
Positional argument (/dev/cu.usbmodem1413101) takes precedence over --open.
Connected to ardupy
前方の障害物までの距離は: 3 センチメートル
前方の障害物までの距離は: 1 インチ
前方の障害物までの距離は: 7 センチメートル
前方の障害物までの距離は: 2 インチ
前方の障害物までの距離は: 6 センチメートル
前方の障害物までの距離は: 2 インチ
前方の障害物までの距離は: 6 センチメートル
前方の障害物までの距離は: 2 インチ
前方の障害物までの距離は: 4 センチメートル
前方の障害物までの距離は: 1 インチ
前方の障害物までの距離は: 7 センチメートル
前方の障害物までの距離は: 2 インチ

よくある質問 (FAQs)

Q1: Grove-Ultrasonicセンサーはどのように動作しますか?

  • A1: 信号ピンを通じて10uS以上のパルストリガー信号を提供すると、Grove_Ultrasonic_Rangerは40kHzのサイクルレベルを8サイクル発信し、エコーを検出します。エコー信号のパルス幅は測定された距離に比例します。以下がその計算式です:
    距離 = エコー信号のハイタイム × 音速 (340M/S) / 2

Q2: Grove-Ultrasonicセンサーは、他の超音波センサーのTrigピンとEchoピンに比べて、なぜ1つの信号ピンしかないのですか?

  • A2: Grove_Ultrasonic_RangerのTrig信号とEcho信号は、MCUを介して1つのSIGピンを共有しています。

Q3: 複数の超音波センサーを1つのArduinoに接続できますか?

  • A3: はい、可能です。以下はその例です。1つのセンサーをD2に、もう1つをD3に接続します。
#include "Ultrasonic.h"

Ultrasonic ultrasonic1(2);
Ultrasonic ultrasonic2(3);
void setup()
{
Serial.begin(9600);
}
void loop()
{
long RangeInCentimeters1;
long RangeInCentimeters2;

RangeInCentimeters1 = ultrasonic1.MeasureInCentimeters(); // 2つの測定間に間隔を設ける必要があります
Serial.print(RangeInCentimeters1); // 0~400cm
Serial.println(" cm");

RangeInCentimeters2 = ultrasonic2.MeasureInCentimeters(); // 2つの測定間に間隔を設ける必要があります
Serial.print(RangeInCentimeters2); // 0~400cm
Serial.println(" cm");

delay(250);
}

リソース

プロジェクト

Seeedの新オフィスで階段をハッキング: オフィスの階段をインタラクティブなインスタレーションに変え、訪問者に「STAFF ONLY」というメッセージを伝えるクールな方法を実現。

技術サポートと製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品をご利用いただく際に、できる限りスムーズな体験を提供するため、さまざまなサポートを提供しております。お客様の好みやニーズに合わせた複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...