メインコンテンツまでスキップ

Photon用Grove Base Shield

特徴


  • Groveインターフェース対応

  • 低コストで大量のGroveモジュールに接続可能

  • I2C、UARTポート統合

アプリケーションアイデア


  • スマートルーターなどのコンパクトなIoTアプリケーション

仕様


項目仕様
Groveポート3つのデジタルポート
2つのアナログポート
2つのI2Cポート
1つのUARTポート
寸法53 × 53 mm
重量18g

ハードウェア概要


部品リスト

部品名数量
Photon用Grove Base Shield1個

はじめに


注意: このケースでは一般的な開発環境を示します。

ブザーを鳴らす

  1. こちらを参照してデバイス(PCまたはMac)に接続してください。

!!!注意

  1. 特にWindows 10ユーザーにはnode.js v4.2.3 LTSを選択することをお勧めします。

  2. particle setupコマンドを実行した後にもう1つのステップが必要になる場合があります。それは、Windows 10で特に、名前にPhotonを含むWi-Fiアクセスポイントにデバイス(PCまたはMac)を接続することです。

  3. プロジェクトにはWeb IDEを使用してください。アカウントでログインし、デバイスを選択します(左列の2番目のアイコンをクリック)。

:::注意 インターネット接続があまり良くない場合は、Particle Devを使用するよりもWeb IDEを選択してコードをコンパイルまたはPhotonにフラッシュすることをお勧めします。 ::: 3. 以下のように接続してください:

  1. 次に、以下のコードをWeb IDEにコピーして、左列の最初のアイコン(稲妻のようなアイコン)をクリックしてPhotonにフラッシュしてください。

:::注意 コードは_filename.ino_という名前のタブにのみコピーしてください。 :::

/*
ブザーを鳴らす
デジタルピンD4を使用
このサンプルコードはパブリックドメインです。
作成者: xiaohe
*/
int led1 = D4; //D4を出力として設定

void setup() {
pinMode(led1, OUTPUT);
}

void loop() {
// ブザーを有効化
digitalWrite(led1, HIGH);

// 1秒間オンにします...
delay(1000);

// 次にオフにします...
digitalWrite(led1, LOW);

// 1秒間待機...
delay(1000);

// これを繰り返します!
}

オンライン回路図ビューア

リソース


技術サポートと製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...