メインコンテンツまでスキップ

Grove Indoor Environment Kit for Edison

Grove Indoor Environment Kit for Edisonは、Intel EdisonとArduino Breakout Boardを使用して完全な屋内環境アプリケーションを簡単に作成できるキットです。Base Shield V2を使用することで、開発者は最大11種類のGroveセンサーやアクチュエータを迅速に接続できます。私たちはクールなデモコードを提供しており、これらのセンサーやアクチュエータをプログラミング経験がなくても非常に簡単に操作できます。

キットに含まれるもの


Edison Arduino IDEのインストール


Intel Edison公式サイトを参照してください: Edison Getting Started Guide

  1. Edison Arduino IDEをダウンロードします。(注: お使いのOSを選択してください。)

  2. ダウンロードした.zip形式のEdison Arduino IDEが保存されているフォルダに移動します。

  3. .7zファイルを右クリックし、「7-zip」を選択して、「“arduino-…”に展開」を選択します。

  1. 作成されたフォルダをクリックして進み、「arduino.exe」ファイルが表示されるまで進みます。このファイルをダブルクリックすると、以下のウィンドウが開きます。

必要なドライバのインストール


  1. FTDI ドライバ をダウンロードします。

  2. ダウンロードした「CDM...」という名前の .exe ファイルを右クリックし、「管理者として実行」を選択します。

  1. 「Extract」をクリックします。

  1. 「Next」をクリックします。

  2. 以下の画面が表示されたら「Finish」をクリックします。

  1. 必要な RNDIS、CDC、および DFU ドライバをインストールするために Intel Edison ドライバ をダウンロードします。

  2. .exe ファイルをダブルクリックしてインストールを開始します。

ハードウェア接続


26AWG の Grove ケーブルを使用して、以下の接続を行います:

Grove モジュール接続先
温度&湿度センサーI2C
土壌湿度センサーA1
光センサーA2
UV センサーA3
PIR モーションセンサーD7
エンコーダーD2
ボタンUART(D1)
LCD RGB バックライトI2C
リレーD5
サーボD6
ブザーD4

サンプルの実行


  1. Grove_Indoor_Environment_Demo のウェブサイトを開き、プロジェクト全体をダウンロードします。

  1. Tools > Serial Port をクリックし、Intel Edison が接続されている Com # を選択します。

  1. Sketch>Import Library…>Add Library をクリックし、ステップ 1 でダウンロードしたライブラリをインポートします。

  2. File>Examples> Grove_Indoor_Environment_Demo をクリックし、デモを選択して upload アイコンをクリックします。

  1. Serial Monitor を開くと、センサーの情報が表示されます:

  1. エンコーダーを回して、LCD にセンサー値を確認します。

  1. “Send TextBox” に以下のコマンドを入力して、センサーやアクチュエーターを操作できます:

set [sensor][condition:>, < or =][ threshold],[actuator]=[action]

説明
set temp>40, relay=1温度が 40℃ を超えた場合、リレーが開きます。
set temp>40, sleep=1温度が 40℃ を超えた場合、何もしません。
set humi>60, buzzer=1湿度が 60% を超えた場合、ブザーが鳴ります。
set light>600, servo=90光強度が 600 を超えた場合、サーボが 90° 回転します。
set uv>80, relay=0UV 強度が 80 を超えた場合、リレーが閉じます。
set pir=1, buzzer=1人を検知した場合、ブザーが鳴ります。
set ms>40, relay=1土壌湿度が 40 を超えた場合、リレーが開きます。
set ssid=name, psw=passwordWiFi の SSID とパスワードを設定します。シリアルモニターまたは LCD に表示される IP アドレスをブラウザで開きます。デフォルトのポートは 88 です。例:192.168.1.101:88

注意:

  • コマンドは「/n」で終了する必要があるため、シリアルモニターで “NewLine” を選択してください。

  • アクチュエーターは 1 つのセンサーによってのみ制御されます。あるセンサーがアクチュエーターを制御したい場合、他のセンサーがそのアクチュエーターを制御している場合は、そのセンサーをスリープ状態に設定する必要があります。

  1. WiFi 接続。シリアルモニターを開き、SSID とパスワードを設定します(以下参照)。LCD またはシリアルモニターでローカル IP を確認します。同じネットワークに接続されたデバイスでブラウザを開き、上記の IP アドレスにアクセスすると、センサー値を確認できます。

注意:ウェブサーバーにアクセスする際、ポート番号(88)を追加する必要があります。例:172.20.10.2:88。

リソース


技術サポート & 製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!お客様が弊社製品をスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートをご提供しております。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...