メインコンテンツまでスキップ

Grove IoT Starter Kits Powered by AWS

画像をここに入力

Amazon Web Service (AWS) に対応した Grove IoT スターターキットは、IoT をより簡単にするために設計された 4 種類のキットです。各キットには、クラウドに接続可能な開発プラットフォーム(メインボード)と一連の Grove モジュールが含まれています。これらの Grove モジュールは、AWS IoT に興味のある方に必要なセンサーやアクチュエータを提供します。

注意: AWS IoT とキットに付属する開発ボードには多くの機能があります。以下のチュートリアルでは、開発プラットフォームを AWS IoT に接続するための基本的な手順を説明します。選択した開発プラットフォームやその使い慣れた度合いに基づいて、4 つのキットのいずれかを選んでください。

特徴

  • 箱から出してすぐに使える、プラグアンドプレイの Grove モジュール。ブレッドボードやはんだ付け作業は不要です。

  • AWS のサービスおよび AWS の実践に完全準拠。

  • 開発者やメーカー向けのステップバイステップのチュートリアルで、迅速なプロトタイピングを支援。

AWS IoT とキットに慣れる

  1. AWS IoT の仕組み開始方法 について学び、理解してください。

  2. AWS IoT を試すために AWS アカウント に登録してください(まだ登録していない場合)。

  3. キットに付属する開発プラットフォームについて学び、理解してください。メインボードのドキュメントへのリンクはキットのユーザーマニュアルに記載されています。以下の個別キットセクションを参照してください。

  4. キットのドキュメントには、AWS に接続するための開発ボードのセットアップ方法が記載されています。この指示に従って、ボードに必要なソフトウェアやファームウェアをダウンロードしてください。

  5. Grove モジュールをメインボードと組み合わせて使用する可能性を探ってください。各 Grove モジュールのドキュメントへのリンクはキットのドキュメントに記載されています。

Seeeduino Cloud と AWS に対応した Grove IoT スターターキット

画像をここに入力

[Seeeduino Cloud](/ja/Sensor/Seeeduino Series/Seeeduino_Cloud "Seeeduino Cloud") は、Dragino WiFi IoT モジュール HE と ATmega32u4 をベースにしたマイクロコントローラボードです。HE は、オープンソースの OpenWrt システムを内蔵した高性能で低コストの 150M、2.4G WiFi モジュールです。Seeeduino Cloud は Arduino Yun 互換のボードでもあります。Grove IoT スターターキットには、AWS クラウドコンピューティングを使用してアイデアを具体的なアプリケーションに変えるために最も頻繁に使用されるセンサーとアクチュエータが含まれています。

ユーザーマニュアル については、以下をご覧ください: Seeeduino Cloud と AWS に対応した Grove IoT スターターキット

画像をここに入力

部品リスト:

ボード/部品 数量 ドキュメント
Seeeduino Cloud 開発ボード 1
ベースシールド 1
Grove - LCD RGB バックライト 1
Grove - リレー 1
Grove - ブザー 1
Grove - サウンドセンサー 1
Grove - タッチセンサー 1
Grove - 回転角センサー 1
Grove - 温度センサー
Grove - LED 1
Grove - 光センサー 1
Grove – ボタン 1
DIP LED 青-青 1
DIP LED 緑-緑 1
DIP LED 赤-赤 1
ミニサーボ 1
Micro USB ケーブル - 48cm 1

Intel® Edison と Grove IoT スターターキット Powered by AWS

メイン記事: Intel Edison

画像をここに挿入

Intel Edison モジュールは、エキスパートメーカー、起業家、産業用IoT企業向けに設計されており、完全なオープンソースのハードウェアおよびソフトウェア開発環境を提供することで、プロトタイピングを容易にします。Wi-FiおよびBLE 4.0接続をサポートしています。このキットには、選りすぐりの11個のGroveセンサーとアクチュエータが含まれており、屋内環境の追跡やスマートホームアプリケーションの作成に使用できます。

画像をここに挿入

_ユーザーマニュアル_については、Intel® Edison と Grove IoT スターターキット Powered by AWS のWikiページをご覧ください。

部品リスト

ボード/部品 数量 ドキュメント
Intel® Edison for Arduino 1
Base Shield 1
Grove - Temperature&Humidity Sensor (High-Accuracy & Mini) 1
Grove - Moisture Sensor 1
Grove - Light Sensor 1
Grove - UV Sensor 1
Grove - PIR Motion Sensor 1
Grove - Encoder 1
Grove - Button 1
Grove - LCD RGB Backlight 1
Grove - Relay 1
Grove - Servo 1
Grove - Buzzer 1
USBケーブル; 480mm-ブラック 1
USBウォール電源 1

Beagle Bone Green と Grove IoT スターターキット Powered by AWS

画像をここに挿入

メイン記事: BeagleBone Green

BeagleBone Green (BBG) は、BeagleBoard.org と Seeed Studio の共同開発による製品です。オープンソースハードウェア設計の BeagleBone Black を基にしており、2つのGroveコネクタが追加されています。このキットには新しいBBG、10個のGroveモジュール、およびそれらを迅速に接続するためのステップバイステップのチュートリアルが含まれています。

画像をここに挿入

_ユーザーマニュアル_については、Beagle Bone Green と Grove IoT スターターキット Powered by AWS のWikiページをご覧ください。

部品リスト

ボード/部品 数量 ドキュメント
BeagleBone Green 1
Grove - I2C ADC 1
Grove - I2C Hub 1
Grove - Relay 1
Grove - Buzzer 1
Grove - OLED Display 0.96' 1
Grove - Button 1
Grove - Temperature Sensor 1
Grove - Sound Sensor 1
Grove - 3-Axis Digital Accelerometer(±16g) 1
Grove - Chainable RGB LED 1
Micro USBケーブル - 48cm 1

LinkIt One と Grove IoT スターターキット(AWS 対応)

enter image description here

メイン記事: LinkIt ONE

LinkIt ONE 開発ボードは、ウェアラブルデバイスや IoT デバイスのプロトタイピング向けのオープンソースで高性能な開発ボードです。このボードは MT2502 (ARM7EJ-S™ MCU) をベースにしており、GSM、GPRS、Wi-Fi、Bluetooth BR/EDR/BLE、GPS、オーディオコーデック、SDカードコネクタを単一の開発ボードに統合しています。このキットを使用すると、スマートシティ、輸送、物流に関連する通信を含むクラウドコンピューティング接続プロジェクトを構築できます。

enter image description here

_ユーザーマニュアル_については、以下のリンクをご覧ください:
LinkIT One と Grove IoT スターターキット(AWS 対応)の Wiki ページ

部品リスト

ボード/部品 数量 ドキュメント
LinkIt ONE 1
Base Shield 1
Grove - 3-Axis Digital Accelerometer(±16g) 1
Grove - Light Sensor 1
Grove LED Bar v2.0 1
Grove - Moisture Sensor 1
Grove - Touch Sensor 1
Grove - Temperature Sensor 1
Grove - OLED Display 1.12’’ 1
Grove - Loudness Sensor 1
Micro USB ケーブル - 48cm 1

リソース

技術サポートと製品ディスカッション

私たちの製品をお選びいただきありがとうございます!製品をご利用いただく際に、できる限りスムーズな体験を提供するために、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...