メインコンテンツまでスキップ

Grove - Wio-E5

LoRaWAN®は、LoRa Alliance®からライセンスを受けて使用される商標です。
LoRa®マークは、Semtech Corporationまたはその子会社の商標です。

Grove Wio-E5について詳しく説明する前に、まずWio-E5について簡単に理解しましょう。

Wio-E5は、ARM Cortex M4超低消費電力MCUとLoRa® RFラジオSX126xを1つのチップに統合したSTM32WLE5JCを搭載しています。このモジュールは、EU868およびUS915周波数でLoRa®およびLoRaWAN®プロトコルをサポートし、(G)FSK、BPSK、(G)MSK、およびLoRa®変調にも対応しています。また、FCC、CE、IC、Telecの認証を取得しています(Wio-E5の詳細については、Wio-E5 wikiを参照してください)。

Grove Wio-E5は、この超低消費電力のWio-E5を組み込んでいます。オンボードのGroveコネクタにより、簡単にプラグアンドプレイで統合でき、開発ボードに超長距離伝送の強力な機能を提供します。

旧バージョンであるRFM95超長距離トランシーバーモジュールを搭載したGrove - Long Range 868MHzのアップグレード版として、Grove LoRa-E5はWio-E5 STM32WLE5JCモジュールを組み込み、LoRaWAN®プロトコルをサポートする高性能で使いやすい無線LoRa®モジュールです。

Wio-E5とRFM95チップのさらなる比較:

Grove - Wio-E5を開発ボードに接続することで、UART接続を介してATコマンドを使用してWio-E5を簡単に操作および制御できます。Grove Wio-E5は、IoTデバイスの開発、テスト、長距離・超低消費電力のIoTシナリオ(例:スマート農業、スマートオフィス、スマート産業)に最適な選択肢となるでしょう。工業規格に基づいて設計されており、動作温度範囲は-40℃〜85℃、高感度は-116.5 dBmから-136 dBm、出力電力は10 dBmから22 dBmです。

特徴

  • Wio-E5 (STM32WLE5JC) 搭載
  • EU868/US915周波数帯域でLoRaWAN®プロトコルをサポート
  • 最大10kmの超長距離送信範囲(理想的な条件下での値)
  • UART接続を介したATコマンドによる簡単な制御
  • プラグアンドプレイのGroveインターフェースによる迅速なプロトタイピング
  • 超低消費電力と高性能

ハードウェア概要

  1. Wio-E5 STM32WLE5JC (データシート)

  2. MHF IPEXコネクタ

  3. ワイヤアンテナ

  4. Groveコネクタ

  5. LEDインジケータ

仕様

部品リスト:
Grove - Wio-E5 PCBA *1
Groveユニバーサルケーブル *1
一般的なパラメータ
電圧供給:3.3V - 5V
電力出力:3.3Vで最大+20 dBm
動作周波数868/915MHz
プロトコルLoRaWAN®
感度-116.5dBm ~ -136dBm
変調方式LoRa®, (G)FSK, (G)MSK, BPSK
電流スリープモードでわずか60uA
サイズ20*40mm
動作温度-40℃ ~ 85℃

アプリケーション

  • LoRaWAN®センサーノードおよび任意のワイヤレス通信アプリケーションに対応
  • IoTデバイスのテストと開発

アプリケーションノート

ノート 1. 工場出荷時のATファームウェア

Wio-E5シリーズには組み込みのATコマンドファームウェアが搭載されており、LoRaWAN® Class A/B/Cプロトコルと幅広い周波数プラン(EU868/US915/AU915/AS923/KR920/IN865)をサポートしています。このATコマンドファームウェアを使用することで、開発者は簡単かつ迅速にプロトタイプやアプリケーションを構築できます。

ATコマンドファームウェアにはDFU用のブートローダーとATアプリケーションが含まれています。"PB13/SPI_SCK/BOOT"ピンは、Wio-E5がブートローダーに留まるかATアプリケーションにジャンプするかを制御するために使用されます。PB13がHIGHの場合、モジュールはリセット後にATアプリケーションにジャンプし、デフォルトのボーレートは9600です。PB13がLOWの場合(Wio-E5 Dev BoardまたはWio-E5 miniの"Boot"ボタンを押す)、モジュールはブートローダーに留まり、ボーレート115200で毎秒1回"C"文字を送信し続けます。

注意
  • 工場出荷時のATファームウェアはRDP(Read Protection)レベル1でプログラムされています。開発者はSTM32Cube Programmerを使用してまずRDPを解除する必要があります。RDPをレベル0に戻すとフラッシュメモリが全消去され、工場出荷時のATファームウェアは再び復元できなくなることに注意してください。
  • Wio-E5モジュールの"PB13/SPI_SCK/BOOT"ピンは通常のGPIOであり、MCUの"BOOT0"ピンではありません。この"PB13/SPI_SCK/BOOT"ピンは工場出荷時のATファームウェアのブートローダーで使用され、APPにジャンプするかブートローダーに留まるか(DFU用)を決定します。実際の"BOOT0"ピンはモジュールにピンアウトされていないため、低消費電力アプリケーションを開発する際には注意が必要です。

ノート 2. クロック構成

2.1 HSE

  • 32MHz TCXO
  • TCXO電源供給: PB0-VDD_TCXO

2.2 LSE

  • 32.768KHzクリスタルオシレーター

ノート 3. RFスイッチ

Wio-E5モジュールはRFO_HPを通じてのみ送信します:

  • 受信: PA4=1, PA5=0
  • 送信(高出力、SMPSモード): PA4=0, PA5=1

ノート 4. 一般的なワークフローガイド - Grove LoRa E5の構成と使用

Grove LoRa E5には組み込みのLoRaWANファームウェアが搭載されており、ATサーバーを提供します(LoRa-E5 ATコマンド仕様を参照してください)。

ハードコードされていないデバイスと同様に、必要に応じてすべてのEUIおよびAPIキーを定義できます。このワークフローの詳細については、SenseCAP Indicator Application LoRaWANを参照してください。

あなたの製品(XIAO [任意のマイクロコントローラー] + Grove E5)の典型的なワークフローは以下の通りです:

  1. デバイスをLoRaWANネットワークサーバーに登録して、EUIとキーの資格情報を取得します。
  2. LoRa E5デバイスを構成して、EUIおよびその他のパラメータを設定します。
  3. 使用開始: メッセージを送受信します。注意: 利用可能なLoRaWANゲートウェイの範囲内である必要があります。

Arduinoプロジェクトの場合、デバイスを構成するためにこのライブラリ(リポジトリ)を推奨します:andresoliva/LoRa-E5

LNS(LoRaWANネットワークサーバー)が正しく設定されていることを確認し、資格情報とLoRaパラメータが一致していることを検証してください。

例とデモ

  1. Grove - Wio-E5 P2P 例 純粋なUART機能を使用して2つのWio-E5デバイス間で通信
  2. Grove - Wio-E5 TTN デモ Wio-E5を介してTTN LoRaWANネットワークにアクセス
  3. Grove - Wio-E5 Helium デモ Grove - Wio-E5モジュールとSeeeduino XIAOモジュールを使用してHelium IoTネットワークに接続
  4. Grove - Wio-E5 Arduino Uno R4と使用するデモ
  5. Grove - Wio-E5 XIAO ESP32S3と使用するデモ
  6. Wio-E5とXIAO ESP32S3を使用してPlatformIO(Arduino)でLoRaWANネットワークにアクセス 実践ガイド。PlatformIOを使用してArduino互換ボードとWio-E5を統合し、効率的なLoRaWAN接続を実現する詳細な手順を提供。

リソース

データシート:

認証:

関連SDK:

✨ コントリビュータープロジェクト

  • Seeed Studioの友人Andresに感謝します。彼は複数の例を提供するGrove - Wio-e5ライブラリを構築しました。このライブラリはArduino Nano 33 BLE SenseのようなArduinoボードに適しており、さらにXIAO ESP32S3 Senseとも互換性があります。
  • これにより、ユーザーはSeedStudio LoRaモジュールGrove - Wio-E5との簡単で明確かつ安全なやり取りが可能になり、LoRaの初歩を学ぶ人々の教育ツールとして、また低消費電力プロジェクトでこのモジュールを使用したい人々のための準備として役立つことを期待しています。

技術サポートと製品ディスカッション

弊社の製品をお選びいただきありがとうございます!お客様が弊社製品をスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートをご提供しております。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...