メインコンテンツまでスキップ

Grove - NFC Tag は、高度に統合された近距離無線通信タグモジュールです。このモジュールは I2C インターフェースを備えており、M24LR64E-R を基盤としています。M24LR64E-R は 64 ビットのユニーク識別子と 64-Kbit EEPROM を持っています。Grove - NFC Tag は独立した PCB アンテナを備えており、使用するエンクロージャから簡単に伸ばすことができるため、プロジェクトの外観デザインにより多くの余地を残します。

仕様

  • 動作電圧: 5V または 3V3
  • 動作電流: <1mA
  • 有効範囲: <2cm
  • 13.56MHz での非接触通信に対応
  • ISO 15693 および ISO 18000-3 モード 1 に準拠
  • 64 ビットユニーク識別子 (UID)
  • ブロックの読み取り & 書き込み (32 ビットブロック)
  • Grove I2C インターフェース
ヒント

Grove モジュールの詳細については Grove System を参照してください。

対応プラットフォーム​

ArduinoRaspberry Pi
注意

上記で対応プラットフォームとして記載されているものは、モジュールのソフトウェアまたは理論的な互換性を示しています。ほとんどの場合、Arduino プラットフォーム向けのソフトウェアライブラリやコード例のみを提供しています。すべての可能な MCU プラットフォーム向けにソフトウェアライブラリやデモコードを提供することはできません。そのため、ユーザーは独自のソフトウェアライブラリを作成する必要があります。

使用方法

モバイルからの読み取り/書き込み​

  1. NfcV-reader for Android をダウンロードしてインストールします。
  2. モバイルから読み取り/書き込みが可能です。

LED の制御​

  1. ハードウェアのインストール

  1. NfcV-reader for Android をダウンロードしてインストールします。
  2. NFC Tag Lib をダウンロードし、NFC_Tag_M24LR6E に名前を変更して Arduino のライブラリに追加します。
  3. Arduino IDE を開きます。すでに開いている場合は再起動してください。
  4. Arduino IDE のメニューで、File -> Example -> NFC_Tag_M24LR6E -> ledControl をクリックします。
  5. これで、スマートフォンから LED を制御できるようになります。
 
#include "NfcTag.h"
#include <Wire.h>
 
NfcTag nfcTag;
int led = 5;
bool flag = false;
bool preFlag = false;
void setup(){
Serial.begin(9600);
pinMode(led,OUTPUT);
nfcTag.init();
}
 
void loop(){
flag = nfcTag.readByte(EEPROM_I2C_LENGTH-1) == 0xff?true:false;
if(flag != preFlag){
Serial.println("get remote NFC control signal!");
if(flag == true){
Serial.println("led will light up!");
digitalWrite(led,HIGH);
}else{
Serial.println("led will turn dark!");
digitalWrite(led,LOW);
}
preFlag = flag;
}
delay(5*1000);
}

回路図オンラインビューア​

リソース​

技術サポートと製品ディスカッション​

弊社の製品をお選びいただきありがとうございます!お客様が弊社製品をスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しております。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...