メインコンテンツまでスキップ

Grove Speech Recognizer Kit for Arduino

Grove Speech Recognizer Kit for Arduinoは、スマートホームのプロトタイプ用に設計されており、音声認識や赤外線エミッターなどの基本的な家庭要素を含んでいます。このキットを使用することで、音声認識の機能や応用を迅速に学ぶことができます。ガイドラインにはいくつかの一般的なデモが示されており、例えば「音楽を再生して」という音声コマンドで音楽を再生したり、対応するコマンドに従ってライトをオンにすることができます。

パーツリスト


  1. Grove - Speech Recognizer SKU:101020232

  2. Grove - MP3 v2.0

  3. Grove – RTC

  4. Base Shield

  5. Grove - Infrared Receiver

  6. Grove - Infrared Emitter

応用例


テレビをオンにする方法

時々、テレビやエアコンなどを音声で操作したいことがあります。これらのデバイスは赤外線リモコンで操作されるため、まず赤外線リモコンの各ボタンのコードを知る必要があります。その後、そのコードをプログラムに組み込みます。最終的に、音声でボタンコードをトリガーし、赤外線リモコンのようにデバイスを操作することができます。

このデモを作成する前に、以下の必要なコンポーネントを準備してください:

  • Grove - Infrared Receiver

  • Grove - Infrared Emitter

  • Grove - Speech Recognizer

  • Base Shield

  • Arduino UNO

  • 赤外線リモコン

Grove - Infrared Receiverを使用して赤外線リモコンのコードを取得する

必要なライブラリをGitHubからダウンロードしてください:IRSendRevライブラリのパスに注意してください: .../arduino/libraries

  • 次に、"recv"の例ファイルを開きます:File --> Sketchbook --> libraries --> IRSendRev --> recv。

  • プログラムをArduino UNOにアップロードします。

  • Base ShieldをArduino UNOに接続し、Grove - ReceiverをBase ShieldのD2ポートに接続します。

const int pinRecv = 2;

また、ピンの定義を変更することで別のポートを使用することもできます。

  • Arduino UNOのモニターを開きます。

任意の赤外線リモコンのボタンを押すと、そのボタンの詳細な情報コードが表示されます。以下のようになります:

押したいボタンの詳細情報を書き留めます。以下はボタンの情報です:

+------------------------------------------------------+
LEN = 9
START_H: 179 START_L: 88
DATA_H: 11 DATA_L: 33

DATA_LEN = 4
DATA: 0x80 0x7E 0x10 0xEF
DATA: 128 126 16 239
+------------------------------------------------------+

IRSendプログラムを修正する

次に、ボタンの情報コードを使用します。

  • "send"の例ファイルを開きます:File --> Sketchbook --> libraries --> IRSendRev --> send。

  • プログラムをArduino UNOにアップロードします。

  • Base ShieldをArduino UNOに接続し、Grove - ReceiverをBase ShieldのD3ポートに接続します。

まず、ボタンのデフォルト情報を修正する必要があります:

unsigned char dtaSend[20];

void dtaInit()
{
............
}

以前に書き留めた情報に従ってこれらの情報を修正します:

unsigned char dtaSend[20];

void dtaInit()
{
dtaSend[BIT_LEN] = 9; // 送信する必要があるすべてのデータ
dtaSend[BIT_START_H] = 179; // ボタンの論理的な高い持続時間
dtaSend[BIT_START_L] = 88; // ボタンの論理的な低い持続時間
dtaSend[BIT_DATA_H] = 11; // 通信における論理的な「長い」持続時間
dtaSend[BIT_DATA_L] = 33; // 通信における論理的な「短い」持続時間

dtaSend[BIT_DATA_LEN] = 4; // 送信されるデータの数。他の数値の場合、dtaSend[BIT_DATA+x]を増減する必要があります。

dtaSend[BIT_DATA+0] = 128; // 送信されるデータ
dtaSend[BIT_DATA+1] = 126;
dtaSend[BIT_DATA+2] = 16;
dtaSend[BIT_DATA+3] = 239;
//dtaSend[BIT_DATA+4] = 192;
//dtaSend[BIT_DATA+5] = 63;
}

以下のように観察できます:

DATA_LEN = 4

したがって、これらの2行をメモまたは削除することができます。

   //dtaSend[BIT_DATA+4]     = 192;
//dtaSend[BIT_DATA+5] = 63;

もちろん、多くのボタンを定義することもできます:

#include <IRSendRev.h>

#define BIT_LEN 0
#define BIT_START_H 1
#define BIT_START_L 2
#define BIT_DATA_H 3
#define BIT_DATA_L 4
#define BIT_DATA_LEN 5
#define BIT_DATA 6

const int ir_freq = 38;

unsigned char OpenTV[20];
unsigned char CloseTV[20];
unsigned char IncreaseTemp[20];
unsigned char DecreaseTemp[20];

void OpenTVInit()
{
OpenTV[BIT_LEN] = 11;
OpenTV[BIT_START_H] = 179;
/*............ omit ............*/
}

void CloseTVInit()
{
CloseTV[BIT_LEN] = 11;
CloseTV[BIT_START_H] = 179;
/*............ omit ............*/
}

void IncreaseTempInit()
{
IncreaseTemp[BIT_LEN] = 11;
IncreaseTemp[BIT_START_H] = 179;
/*............ omit ............*/
}

void DecreaseTempInit()
{
DecreaseTemp[BIT_LEN] = 11;
DecreaseTemp[BIT_START_H] = 179;
/*............ omit ............*/
}

void setup()
{
OpenTVInit();
CloseTVInit();
IncreaseTempInit();
DecreaseTempInit();
}

void loop()
{
IR.Send(OpenTV, 38);
delay(200);
IR.Send(CloseTV, 38);
delay(200);
IR.Send(IncreaseTemp, 38);
delay(200);
IR.Send(DecreaseTemp, 38);

delay(2000);
}

IRSendプログラムに音声認識機能を追加する

  • 音声認識機能を単独で使用するのは非常に簡単です。まずはそのWikiをご覧ください。

以下の表に基づいて必要なボタンを選択できます。Grove - Speech Recognizerの返り値の表をご参照ください。以下は返り値の表です:

コマンド返り値
ライトを点ける1
ライトを消す2
音楽を再生3
一時停止4
次へ5
前へ6
上へ7
下へ8
テレビを点ける9
テレビを消す10
温度を上げる11
温度を下げる12
時間を教えて13
ドアを開ける14
ドアを閉める15
左へ16
右へ17
停止18
開始19
モード120
モード221
進む22

以下の例では、2つのコマンド「テレビを点ける」と「テレビを消す」を使用します。

  • 読み取った後、音声認識プログラムをIRSendプログラムに組み込むことができます。以下は完成したプログラムです:
#include <IRSendRev.h>
#include <SoftwareSerial.h>

/*======== IRタイプ ========*/

#define BIT_LEN 0
#define BIT_START_H 1
#define BIT_START_L 2
#define BIT_DATA_H 3
#define BIT_DATA_L 4
#define BIT_DATA_LEN 5
#define BIT_DATA 6
const int ir_freq = 38; // 38k

/* ======== 送信するIRボタンの数を設定 ========*/

unsigned char OpenTV[20];
unsigned char CloseTV[20];


/*========= 音声認識のピンを選択 ==========*/

#define SOFTSERIAL_RX_PIN 5
#define SOFTSERIAL_TX_PIN 6

SoftwareSerial speech(SOFTSERIAL_RX_PIN,SOFTSERIAL_TX_PIN);


/* ======= IRデータの書き方 ========*/
/* ==== IR受信機を使用してこれらのデータを取得可能 ==== */

void OpenTVInit()
{
OpenTV[BIT_LEN] = 9; // 送信する全データ
OpenTV[BIT_START_H] = 180; // "OpenTV"の論理ハイの持続時間
OpenTV[BIT_START_L] = 88; // "OpenTV"の論理ローの持続時間
OpenTV[BIT_DATA_H] = 11; // 通信中の論理"長い"持続時間
OpenTV[BIT_DATA_L] = 33; // 通信中の論理"短い"持続時間

OpenTV[BIT_DATA_LEN] = 4; // 送信するデータの数。異なる場合はdtaSend[BIT_DATA+x]を増減する必要があります。

OpenTV[BIT_DATA+0] = 50; // 送信するデータ
OpenTV[BIT_DATA+1] = 166;
OpenTV[BIT_DATA+2] = 80;
OpenTV[BIT_DATA+3] = 175;
}

void CloseTVInit()
{
CloseTV[BIT_LEN] = 9; // 送信する全データ
CloseTV[BIT_START_H] = 178; // "CloseTV"の論理ハイの持続時間
CloseTV[BIT_START_L] = 89; // "CloseTV"の論理ローの持続時間
CloseTV[BIT_DATA_H] = 10; // 通信中の論理"長い"持続時間
CloseTV[BIT_DATA_L] = 33; // 通信中の論理"短い"持続時間

CloseTV[BIT_DATA_LEN] = 4; // 送信するデータの数。異なる場合はdtaSend[BIT_DATA+x]を増減する必要があります。

CloseTV[BIT_DATA+0] = 50; // 送信するデータ
CloseTV[BIT_DATA+1] = 166;
CloseTV[BIT_DATA+2] = 168;
CloseTV[BIT_DATA+3] = 87;
}


void setup()
{
OpenTVInit();
CloseTVInit();
Serial.begin(9600);
speech.begin(9600);
speech.listen();
}

void loop()
{
int a=0;

if(speech.available())
{
a = speech.read(); // 音声認識機から返り値を読み取る
switch (a)
{
case 9: // もし(返り値)なら(IRデータを送信)
IR.Send(OpenTV, 38);
delay(1000);
break;
case 10:
IR.Send(CloseTV, 38);
delay(1000);
break;
default:
break;
}
}
}

音楽を制御する方法

音声認識機能のコマンドを見ると、「音楽を再生」「一時停止」「停止」「前へ」「次へ」など、音楽に関連する多くのコマンドがあります。では、この音声音楽ボックスを作りましょう!

必要なライブラリをGitHubからダウンロードしてください: Grove_Serial_MP3_Player_V2.0; ライブラリ、Grove - MP3 v2.0ライブラリのパスに注意してください:.../arduino/libraries

Grove - MP3 v2に関する便利な関数

Grove - MP3にはいくつかの便利な基本関数があります:

PlayPause();    // 音楽を一時停止
PlayResume(); // 音楽を再開
PlayNext(); // 次の曲
PlayPrevious(); // 前の曲
PlayLoop(); // 全曲をループ再生
SetVolume(uint8_t volume); // 音量を設定。デフォルト値は"0x0E"、範囲は0x00から0x1E。
IncreaseVolume(); // 音量を上げる
DecreaseVolume(); // 音量を下げる

しかし、注意が必要な特殊な関数もあります:

  • SelectPlayerDevice(uint8_t device)。デフォルトのデバイス値は0x02で、SDカードをプレイヤーデバイスとして選択します。
SelectPlayerDevice(0x02);
  • SpecifyMusicPlay(uint16_t index)。名前で曲を再生します。
曲の名前に注意してください。以下の形式のように設定できます:

この関数を使用して「005」という曲を再生できます:
SpecifyMusicPlay(5);
  • SpecifyfolderPlay(uint8_t folder, uint8_t index); // 指定したフォルダ内の名前で曲を再生します
さらに、新しいフォルダで音楽を再生する場合、前述の機能が便利です。

注記

フォルダのインデックス範囲は01-99です。そのため、フォルダ名は01から99までの任意の数字になります。1から9の数字については、フォルダ名を01-09として追加する必要があります。

例えば、フォルダ「01」の中の「005」を再生したい場合、以下のようにします:

SpecifyfolderPlay(1,5);
  • その他の注意点:

各曲には再生時間があります。そのため、曲を1つずつ指定して再生したい場合、以下の2つの方法から選べます:

delay(length of time);  // 曲が再生されるまでの時間を遅延させる

while(QueryPlayStatus() != 0); // 戻り値: 0: 再生終了; 1: 再生中

通常、後者の方法を使用します。例えば:


SpecifyMusicPlay(1);
while(QueryPlayStatus() != 0);
SpecifyMusicPlay(2);
while(QueryPlayStatus() != 0);
SpecifyMusicPlay(3);
while(QueryPlayStatus() != 0);

統合プログラム

では、Speech RecognizerとGrove - MP3を統合してみましょう。以下のデモでは、音楽の再生、音楽の一時停止、再開、次の曲、前の曲といったMP3のいくつかの機能を制御できます。

  • プログラムをコピーしてArduino UNOにアップロードしてください。

  • Base ShieldをArduino UNOに接続し、Grove - MP3 v2をBase ShieldのD2ポートに接続してください。

# include <SoftwareSerial.h>

# include <MP3Player_KT403A.h>

/****** MP3のピンを定義 ******/
SoftwareSerial mp3(2, 3);

/****** Speech Recognizerのピンを定義 ******/

# define SOFTSERIAL_RX_PIN 5

# define SOFTSERIAL_TX_PIN 6

SoftwareSerial speech(SOFTSERIAL_RX_PIN,SOFTSERIAL_TX_PIN);

void setup()
{
mp3.begin(9600);
speech.begin(9600);
Serial.begin(9600);
delay(100);

SelectPlayerDevice(0x02); // SDカードをプレイヤーデバイスとして選択
SetVolume(0x15); // 音量を設定、範囲は0x00から0x1E
}

void loop()
{
int a=0;
if(speech.available())
{
a = speech.read(); // Speech Recognizerからの戻り値を読み取る
switch (a)
{
case 3: // 音声コマンド: 音楽を再生
SpecifyMusicPlay(1); // MP3: "001"を再生
break;
case 4: // 音声コマンド: 一時停止
PlayPause(); // MP3: 音楽を一時停止
break;
case 19: // 音声コマンド: 再開
PlayResume(); // MP3: 音楽を再開
break;
case 5: // 音声コマンド: 次の曲
PlayNext(); // MP3: 次の曲を再生
break;
case 6: // 音声コマンド: 前の曲
PlayPrevious(); // MP3: 前の曲を再生
break;
default:
break;
}

delay(1000);
}
}

リアルタイム放送の方法

Grove - MP3を使用してリアルタイム放送を行ったことはありますか?Speech Recognizer、Grove - MP3、Grove - RTCを使用して試してみましょう。

リアルタイムの調整

必要なライブラリをGitHubからダウンロードしてください:RTC_DS1307;library, Grove - RTC; ライブラリのパスに注意してください: .../arduino/libraries

  • "SetTimeAndDisplay"のサンプルファイルを開きます:File --> Sketchbook --> libraries --> RTC_DS1307 --> SetTimeAndDisplay。

  • Base ShieldをArduino UNOに接続し、Grove - RTCをBase ShieldのI2Cポートに接続します。

  • RTCの正しい時刻を設定します。

clock.fillByYMD(2016,1,19);//2016年1月19日
clock.fillByHMS(15,28,30);//15:28:30
clock.fillDayOfWeek(Mon);//月曜日
  • 修正したプログラムをArduino UNOにアップロードします。

テキスト読み上げ

ご存知の通り、時間を放送する際には60個の数字(0〜59)があります。また、MP3が時間を放送する前にいくつかの単語を追加することができます(例: "It's")。そのため、SDカードに61個の音声ファイルを追加する必要があります。

ただし、SDカードについて注意すべき点があります:
  • SDカードの形式:FAT32。

  • 曲を削除する前にSDカードをフォーマットしてください。曲を追加する場合は何もする必要はありません。

  • 再生の順序は、SDカードに曲を追加した順序に依存します。したがって、特定の順序で曲を再生したい場合は、SDカードにその順序で曲を追加する必要があります。

ちなみに、61個の音声ファイルをフォルダにまとめましたので、こちらからダウンロードしてSDカードにコピーしてください。もちろん、最初にSDカードをフォーマットする必要があるかもしれません。

音声ファイル名 SDカード内のファイル番号 音声テキスト
000 1番目 0
001 2番目 1
... ... ...
059 60番目 59
060 61番目 It's

統合プログラムとリアルタイム放送

  • Base ShieldをArduino UNOに接続します。Grove - MP3 v2をBase ShieldのD2ポートに接続します。Grove - Speech RecognizerをBase ShieldのD5ポートに接続します。Grove - RTCをBase ShieldのI2Cポートに接続します。

  • 以下のコードをArduino IDEの新しいスケッチにコピーし、Arduino UNOにプログラムをアップロードします。

  • 「HiCell, What's the time」と言うと、MP3がリアルタイムを放送します。


# include <Wire.h>

# include "DS1307.h"

# include <SoftwareSerial.h>

# include <MP3Player_KT403A.h>

/******* MP3のピンを定義 ******/
SoftwareSerial mp3(2, 3);

/******* Speech Recognizerのピンを定義 ******/

# define SOFTSERIAL_RX_PIN 5

# define SOFTSERIAL_TX_PIN 6

SoftwareSerial speech(SOFTSERIAL_RX_PIN,SOFTSERIAL_TX_PIN);

/******* DS1307クラスのオブジェクトを定義 ******/
DS1307 clock;//DS1307クラスのオブジェクトを定義

void setup ()
{
mp3.begin(9600);
speech.begin(9600);
clock.begin();
Serial.begin(9600);
delay(100);

SelectPlayerDevice(0x02); // SDカードをプレイヤーデバイスとして選択
SetVolume(0x15); // 音量を設定、範囲は0x00から0x1E
}

void loop ()
{
int a=0;
speech.listen(); // Speech Recognizerのソフトウェアポートからデータ受信を開始
if(speech.available())
{
a = speech.read(); // Speech Recognizerからの戻り値を読み取る
if(a==13)
{
clock.getTime(); // Grove - RTCからリアルタイムを取得
int b=1+clock.hour; // 時間データを取得; "0"の音声ファイルが1番目のため、名前の番号に1を加える必要がある
int c=1+clock.minute; // 分データを取得; "0"の音声ファイルが1番目のため、名前の番号に1を加える必要がある

mp3.listen(); // Grove - MP3のソフトウェアポートからデータ受信を開始
SpecifyMusicPlay(61); // "It's"の音声はSDカードフォルダ内の61番目の曲
while(QueryPlayStatus() != 0); // 前の曲が再生終了する前に次の曲を再生
SpecifyMusicPlay(b); // SDカードフォルダ内の"b"番目の曲を再生
while(QueryPlayStatus() != 0);
SpecifyMusicPlay(c); // SDカードフォルダ内の"c"番目の曲を再生
while(QueryPlayStatus() != 0);
}
}
delay(1000);
}

リソース


技術サポートと製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品をご利用いただく際にスムーズな体験を提供するため、さまざまなサポートを提供しております。異なる好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...