メインコンテンツまでスキップ

Grove Starter Kit for Wio LTE

Grove Starter Kit for Wio LTEは、Wio LTEボードを使い始めるためのシンプルでコスト効率の良い選択肢です。Groveは、簡素化と迅速なプロトタイピングに最適化されたオープンソースのすぐに使えるツールセットです。Wio LTEボードには6つのGroveインターフェースが統合されており、今回は拡張ボードが不要で、モジュールを接続してすぐに使用できます。現在150種類以上の異なるGroveモジュールがあり、Groveに慣れていない場合、このキットは間違いなく完璧な選択肢です。

このキットには、私たちが厳選した7つのGroveモジュールが含まれています。環境光、温度、湿度を監視できるライトセンサーと温湿度センサー、動作データを検出できるデジタル加速度センサー、リレーのようなアクチュエータ、ボタンやブザーのようなデジタル入力&出力があります。これらはシンプルですが、学習と迅速なプロトタイピングに必要な機能をすべて備えています。

特徴

  • Javascript[Espruino]対応

  • Arduino IDE対応

  • プラグ&プレイモジュール

  • セルラーIoTプロジェクト向け設計

ハードウェア概要

このセクションでは、このキットに含まれるすべての部品を一覧表示し、各機能モジュールに関する詳細情報へのリンクを提供します。

部品リスト

アイテム数量学習リンク
Grove - 3-Axis Digital Accelerometer(±16g)1Wiki
Grove - Relay1Wiki
Grove - Light Sensor v1.21Wiki
Grove - Temp&humidity1Wiki
Grove - Buzzer1Wiki
Grove - Button(P)1Wiki
Grove - Servo1Wiki

始め方

Arduinoの基本

Arduinoを初めて使用する場合、いくつかの基本的な知識を知っておく必要があります。Arduinoを迅速かつ効果的に始めるためのドキュメントを用意しています。https://www.arduino.cc/en/Tutorial/Foundationsを訪問してください。

Arduinoスケッチ(各モジュールの基本例)

Windowsユーザーの場合、LEDを点滅させる方法をhttps://www.arduino.cc/en/Guide/Windowsで確認できます。他のバージョン(Mac OSやLinuxのバリエーション)はhttps://www.arduino.cc/en/Guide/HomePageで確認できます。その後、Seeedstudio Groveシステムに慣れる必要があります。次に、このキット専用に設計された実践的なクイズをいくつか行うことができます。クイズのスケッチをhttps://github.com/Seeed-Studio/Sketchbook_Starter_Kit_for_Arduinoからダウンロードしてください。

技術サポートと製品ディスカッション

技術的な問題がある場合は、フォーラムに問題を投稿してください。
私たちの製品を選んでいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...