Arduino & Genuino 101 用 Grove スターターキット

Grove システムは、プロセッサをセンサーやモーターなどのさまざまなトランスデューサ、拡張ボード、リボンケーブルのような Grove ワイヤーを通じて現実世界に接続するために設計されています。Grove システムを使用すると、これまでのように複雑で過剰な接続に悩まされることはありません。はんだ付けツール、ブレッドボード、ジャンパーワイヤーは必要ありません。ベースシールド拡張ボードと Grove ケーブルを使用して、多くのトランスデューサを開発ボードに接続するだけです。Grove システムは、特に初心者にとってプロジェクト開発プロセスを加速するのに非常に役立ちます。
注意:ここに記載されているすべての内容は Genuino 101 にも適用されます。
バージョントラッカー
| 製品バージョン | リリース日 | サポート状況 | 備考 |
| Arduino 101 用 Grove スターターキット (v1.0 現行バージョン) | 2016年4月 | サポート中 | なし |
特徴
-
Grove ポートインターフェースにより、初心者の時間を節約し、難易度を軽減
-
すべての機能モジュールは学習において基本的かつ重要なもの
-
キットとしてのオーバーヘッド削減
-
興味深く段階的なデモ
対応プラットフォーム
| プラットフォーム | Seeeduino/Arduino | Raspberry Pi | LinkIt One | Beaglebone | LinkIt ONE |
| サポート状況 | サポート中。ただし、Base Shield は Arduino/Seeeduino プラットフォームにのみ適用されます。 | ||||
ハードウェア概要
このセクションでは、このキットの主要な部品をリストし、各機能モジュールに関する詳細情報へのリンクを提供します。

部品リスト
| 部品名 | 数量 | 詳細情報へのリンク |
|---|---|---|
| Grove - ロータリーアングルセンサー (P) | 1個 | https://www.seeedstudio.com/wiki/Grove_-_Rotary_Angle_Sensor |
| Grove - ボタン | 1個 | https://www.seeedstudio.com/wiki/Grove_-_Button |
| Grove - タッチセンサー | 1個 | https://www.seeedstudio.com/wiki/Grove_-_Touch_Sensor |
| Grove LED | 1個 | https://www.seeedstudio.com/depot/s/GROVE%2520LED.html?search_in_description=0 |
| Grove - ブザー | 1個 | https://www.seeedstudio.com/wiki/Grove_-_Buzzer |
| Grove - サウンドセンサー | 1個 | https://www.seeedstudio.com/wiki/Grove_-_Sound_Sensor |
| Grove - ライトセンサー | 1個 | https://www.seeedstudio.com/wiki/Grove_-_Light_Sensor_v1.2 |
| Grove - 温度センサー | 1個 | https://www.seeedstudio.com/wiki/Grove_-_Temperature_Sensor |
| Grove - リレー | 1個 | https://www.seeedstudio.com/wiki/Grove_-_Relay |
| Grove - サーボ | 1個 | https://www.seeedstudio.com/wiki/Grove_-_Servo |
| Grove - LCD RGB バックライト | 1個 | https://www.seeedstudio.com/wiki/Grove_-_LCD_RGB_Backlight |
| Base Shield V2.0 | 1個 | https://www.seeedstudio.com/wiki/Base_Shield_v2 |
| ユーザーマニュアル (印刷版) | 1冊 | https://www.seeedstudio.com/wiki/images/2/2e/Grove_Starter_Kit_arduino_101_manual%28printed_version%29_s.pdf |
はじめに
Arduino の基礎
Arduino を初めて扱う場合、いくつかの基本的な知識を知っておく必要があります。Arduino を迅速かつ効果的に始めるためのドキュメントを用意しました。以下のリンクからアクセスできます:https://www.arduino.cc/en/Tutorial/Foundations。
Arduino スケッチ(各モジュールの基本例)
LED を点滅させることができた後(Windows ユーザーの場合、以下のリンクで確認できます:https://www.arduino.cc/en/Guide/Windows。Mac OS や Linux のバージョンについては https://www.arduino.cc/en/Guide/HomePage を参照してください)、Seeedstudio Grove システムに慣れる必要があります。https://www.seeedstudio.com/wiki/Grove_System を訪問してください。そして、このキット専用に設計された実践的なクイズをいくつか試してみることができます。クイズのスケッチは以下からダウンロードできます:https://github.com/Seeed-Studio/Sketchbook_Starter_Kit_for_Arduino。
プロジェクト
Arduino101 BLE Autonomous Rover: Arduino101 BLE Rover をセンサーで拡張し、自律走行を実現します。
Arduino 101 BLE Rover: Arduino 101 を使用してローバーを改造し、Bluetooth Low Energy (BLE) ラジオと 6 軸慣性計測ユニット (IMU) を組み込みます。
技術サポート & 製品ディスカッション
弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。