メインコンテンツまでスキップ

Grove - Wio-E5 LoRa P2P Example

IoTプロジェクトにおいて、シンプルで柔軟性があり、コスト効率の良いソリューションをお探しですか?LoRa P2Pを試してみてください。

LoRaは低消費電力のワイヤレス変調技術であり、デバイスが長距離で通信を行う際に最小限のエネルギー消費で済むようにします。「P2P」とは「ポイント・ツー・ポイント」を意味し、デバイスが基地局やルーターなどの中間ネットワークインフラを必要とせずに直接通信できることを指します。

LoRa P2Pを活用することで、長距離通信と低消費電力が求められる環境でIoTデバイス同士が直接通信することが可能になります。

以下は、Grove Wio-E5とSeeed Studio XIAO SAMD21を使用してLoRaポイント・ツー・ポイント通信アプリケーションを構築する例です。

準備

初めてSeeed Studio XIAO SAMD21を使用する場合は、このwikiを参照してください。

Arduinoを初めて使用する場合は、こちらからArduinoの旅を始めてください。

ハードウェアの接続

以下の画像のように、Wio-E5モジュールをUARTソケットに直接接続できます。

point to point transmission with grove wio e5

ライブラリのダウンロード

このデモではu8g2ライブラリをインストールする必要があります。ライブラリをダウンロードしてインストールしてください(Arduinoライブラリのインストール方法)。

サンプルコードのダウンロード

以下のコードをArduino IDEにコピーしてアップロードしてください。 1つはマスターとして使用し、コード内のNODE_SLAVEマクロ定義をコメントアウトする必要があります。もう1つはスレーブとして使用し、NODE_SLAVEマクロ定義をオンにする必要があります。

# include <Arduino.h>
# include <U8x8lib.h>

// #define NODE_SLAVE

U8X8_SSD1306_128X64_NONAME_HW_I2C u8x8(/*reset=*/U8X8_PIN_NONE);
// U8X8_SSD1306_128X64_NONAME_SW_I2C u8x8(/*clock=*/ SCL, /*data=*/ SDA, /*reset=*/ U8X8_PIN_NONE); // OLEDs without Reset of the Display

static char recv_buf[512];
static bool is_exist = false;

static int at_send_check_response(char *p_ack, int timeout_ms, char*p_cmd, ...)
{
int ch = 0;
int index = 0;
int startMillis = 0;
va_list args;
memset(recv_buf, 0, sizeof(recv_buf));
va_start(args, p_cmd);
Serial1.printf(p_cmd, args);
Serial.printf(p_cmd, args);
va_end(args);
delay(200);
startMillis = millis();

if (p_ack == NULL)
{
return 0;
}

do
{
while (Serial1.available() > 0)
{
ch = Serial1.read();
recv_buf[index++] = ch;
Serial.print((char)ch);
delay(2);
}

if (strstr(recv_buf, p_ack) != NULL)
{
return 1;
}

} while (millis() - startMillis < timeout_ms);
return 0;
}

static int recv_prase(void)
{
char ch;
int index = 0;
memset(recv_buf, 0, sizeof(recv_buf));
while (Serial1.available() > 0)
{
ch = Serial1.read();
recv_buf[index++] = ch;
Serial.print((char)ch);
delay(2);
}

if (index)
{
char *p_start = NULL;
char data[32] = {
0,
};
int rssi = 0;
int snr = 0;

p_start = strstr(recv_buf, "+TEST: RX \"5345454544");
if (p_start)
{
p_start = strstr(recv_buf, "5345454544");
if (p_start && (1 == sscanf(p_start, "5345454544%s", data)))
{
data[4] = 0;
u8x8.setCursor(0, 4);
u8x8.print(" ");
u8x8.setCursor(2, 4);
u8x8.print("RX: 0x");
u8x8.print(data);
Serial.print(data);
Serial.print("\r\n");
}

p_start = strstr(recv_buf, "RSSI:");
if (p_start && (1 == sscanf(p_start, "RSSI:%d,", &rssi)))
{
u8x8.setCursor(0, 6);
u8x8.print(" ");
u8x8.setCursor(2, 6);
u8x8.print("rssi:");
u8x8.print(rssi);
}
p_start = strstr(recv_buf, "SNR:");
if (p_start && (1 == sscanf(p_start, "SNR:%d", &snr)))
{
u8x8.setCursor(0, 7);
u8x8.print(" ");
u8x8.setCursor(2, 7);
u8x8.print("snr :");
u8x8.print(snr);
}
return 1;
}
}
return 0;
}

static int node_recv(uint32_t timeout_ms)
{
at_send_check_response("+TEST: RXLRPKT", 1000, "AT+TEST=RXLRPKT\r\n");
int startMillis = millis();
do
{
if (recv_prase())
{
return 1;
}
} while (millis() - startMillis < timeout_ms);
return 0;
}

static int node_send(void)
{
static uint16_t count = 0;
int ret = 0;
char data[32];
char cmd[128];

memset(data, 0, sizeof(data));
sprintf(data, "%04X", count);
sprintf(cmd, "AT+TEST=TXLRPKT,\"5345454544%s\"\r\n", data);

u8x8.setCursor(0, 3);
u8x8.print(" ");
u8x8.setCursor(2, 3);
u8x8.print("TX: 0x");
u8x8.print(data);

ret = at_send_check_response("TX DONE", 2000, cmd);
if (ret == 1)
{

count++;
Serial.print("送信成功!\r\n");
}
else
{
Serial.print("送信失敗!\r\n");
}
return ret;
}

static void node_recv_then_send(uint32_t timeout)
{
int ret = 0;
ret = node_recv(timeout);
delay(100);
if (!ret)
{
Serial.print("\r\n");
return;
}
node_send();
Serial.print("\r\n");
}

static void node_send_then_recv(uint32_t timeout)
{
int ret = 0;
ret = node_send();
if (!ret)
{
Serial.print("\r\n");
return;
}
if (!node_recv(timeout))
{
Serial.print("受信タイムアウト!\r\n");
}
Serial.print("\r\n");
}

void setup(void)
{

u8x8.begin();
u8x8.setFlipMode(1);
u8x8.setFont(u8x8_font_chroma48medium8_r);

Serial.begin(115200);
// while (!Serial);

Serial1.begin(9600);
Serial.print("ピンポン通信!\r\n");
u8x8.setCursor(0, 0);

if (at_send_check_response("+AT: OK", 100, "AT\r\n"))
{
is_exist = true;
at_send_check_response("+MODE: TEST", 1000, "AT+MODE=TEST\r\n");
at_send_check_response("+TEST: RFCFG", 1000, "AT+TEST=RFCFG,866,SF12,125,12,15,14,ON,OFF,OFF\r\n");
delay(200);
# ifdef NODE_SLAVE
u8x8.setCursor(5, 0);
u8x8.print("スレーブ");
# else
u8x8.setCursor(5, 0);
u8x8.print("マスター");
# endif
}
else
{
is_exist = false;
Serial.print("E5モジュールが見つかりません。\r\n");
u8x8.setCursor(0, 1);
u8x8.print("E5未検出!");
}
}

void loop(void)
{
if (is_exist)
{
# ifdef NODE_SLAVE
node_recv_then_send(2000);
# else
node_send_then_recv(2000);
delay(3000);
# endif
}
}

レビュー結果

リソース

データシート:

認証:

関連SDK:

技術サポートと製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...