メインコンテンツまでスキップ

Grove - Wio-E5 TTN デモ

はじめに

The Things Network は、低コストで次の IoT アプリケーションを構築するためのオープンツールセットを備えた、グローバルでオープンな LoRaWAN ネットワークを提供します。最大限のセキュリティを特徴とし、スケール可能な設計です。堅牢なエンドツーエンド暗号化を通じて、世界中の多くの国々にまたがる安全で協力的な IoT ネットワークが構築されています。現在、数千のゲートウェイが運用され、数百万人にカバレッジを提供しています。

準備

ここでは、TTN (The Things Network) と Grove - Wio-E5 モジュールを介して Seeeduino XIAO モジュールを接続する方法を示すデモを紹介します。これらのモジュールは環境から温度と湿度のパラメータを収集し、それらを TTN に送信することができます。Seeeduino Xiao の点滅する LED ライトは、TTN クラウドに接続する温度と湿度センサーの状態を示します。

注意

使用しているエンドノード、ゲートウェイ、および TTN 設定間で周波数帯域の一貫性を確保してください。この指示に従ってください。 このデモで適用される周波数プランは EU868 です。

必要なハードウェア

Seeeduino XIAOGrove - Wio-E5Seeeduino XIAO 拡張ボードGrove - 温度 & 湿度センサー (DHT11)

pir

pir

pir

pir

注記

Seeeduino XIAO を初めて使用する場合は、Seeeduino XIAO の wiki を参照してください。 Arduino を初めて使用する場合は、Arduino のウェブサイト が Arduino の旅を始めるための素晴らしいリソースです。

ハードウェア接続

  • ステップ 1. Wio-E5 モジュールを "UART" スロットに直接接続します。

  • ステップ 2. DH11 を "A0/D0" ソケットに挿入します。

  • ステップ 3. コードをダウンロードします。ソフトウェア部分を参照してください。

ソフトウェア準備

注記

Arduino を初めて使用する場合は、Arduino の使い方 を開始する前に必ずご覧ください。 Arduino ライブラリのインストール方法 の詳細についてはクリックしてください。

ライブラリのダウンロード

ソフトウェアコード

例をダウンロードし、コードを Arduino IDE にコピーしてアップロードしてください。

# include <Arduino.h>
# include <U8x8lib.h>
# include "DHT.h"

# define DHTPIN 0 // 接続しているピン番号

// 使用しているタイプをコメント解除してください!
# define DHTTYPE DHT11 // DHT 11
// #define DHTTYPE DHT22 // DHT 22 (AM2302)
//#define DHTTYPE DHT21 // DHT 21 (AM2301)

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

U8X8_SSD1306_128X64_NONAME_HW_I2C u8x8(/*reset=*/U8X8_PIN_NONE);
// U8X8_SSD1306_128X64_NONAME_SW_I2C u8x8(/*clock=*/ SCL, /*data=*/ SDA, /*reset=*/ U8X8_PIN_NONE); // リセットなしの OLED ディスプレイ

static char recv_buf[512];
static bool is_exist = false;
static bool is_join = false;
static int led = 0;

static int at_send_check_response(char *p_ack, int timeout_ms, char*p_cmd, ...)
{
int ch;
int num = 0;
int index = 0;
int startMillis = 0;
va_list args;
memset(recv_buf, 0, sizeof(recv_buf));
va_start(args, p_cmd);
Serial1.printf(p_cmd, args);
Serial.printf(p_cmd, args);
va_end(args);
delay(200);
startMillis = millis();

if (p_ack == NULL)
{
return 0;
}

do
{
while (Serial1.available() > 0)
{
ch = Serial1.read();
recv_buf[index++] = ch;
Serial.print((char)ch);
delay(2);
}

if (strstr(recv_buf, p_ack) != NULL)
{
return 1;
}

} while (millis() - startMillis < timeout_ms);
return 0;
}

static void recv_prase(char *p_msg)
{
if (p_msg == NULL)
{
return;
}
char*p_start = NULL;
int data = 0;
int rssi = 0;
int snr = 0;

p_start = strstr(p_msg, "RX");
if (p_start && (1 == sscanf(p_start, "RX: \"%d\"\r\n", &data)))
{
Serial.println(data);
u8x8.setCursor(2, 4);
u8x8.print("led :");
led = !!data;
u8x8.print(led);
if (led)
{
digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
}
else
{
digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
}
}

p_start = strstr(p_msg, "RSSI");
if (p_start && (1 == sscanf(p_start, "RSSI %d,", &rssi)))
{
u8x8.setCursor(0, 6);
u8x8.print(" ");
u8x8.setCursor(2, 6);
u8x8.print("rssi:");
u8x8.print(rssi);
}
p_start = strstr(p_msg, "SNR");
if (p_start && (1 == sscanf(p_start, "SNR %d", &snr)))
{
u8x8.setCursor(0, 7);
u8x8.print(" ");
u8x8.setCursor(2, 7);
u8x8.print("snr :");
u8x8.print(snr);
}
}

void setup(void)
{
u8x8.begin();
u8x8.setFlipMode(1);
u8x8.setFont(u8x8_font_chroma48medium8_r);

Serial.begin(115200);
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);

Serial1.begin(9600);
Serial.print("E5 LORAWAN TEST\r\n");
u8x8.setCursor(0, 0);

if (at_send_check_response("+AT: OK", 100, "AT\r\n"))
{
is_exist = true;
at_send_check_response("+ID: AppEui", 1000, "AT+ID\r\n");
at_send_check_response("+MODE: LWOTAA", 1000, "AT+MODE=LWOTAA\r\n");
at_send_check_response("+DR: EU868", 1000, "AT+DR=EU868\r\n");
at_send_check_response("+CH: NUM", 1000, "AT+CH=NUM,0-2\r\n");
at_send_check_response("+KEY: APPKEY", 1000, "AT+KEY=APPKEY,\"2B7E151628AED2A6ABF7158809CF4F3C\"\r\n");
at_send_check_response("+CLASS: C", 1000, "AT+CLASS=A\r\n");
at_send_check_response("+PORT: 8", 1000, "AT+PORT=8\r\n");
delay(200);
u8x8.setCursor(5, 0);
u8x8.print("LoRaWAN");
is_join = true;
}
else
{
is_exist = false;
Serial.print("E5 モジュールが見つかりません。\r\n");
u8x8.setCursor(0, 1);
u8x8.print("E5 が見つかりません!");
}

dht.begin();

u8x8.setCursor(0, 2);
u8x8.setCursor(2, 2);
u8x8.print("temp:");

u8x8.setCursor(2, 3);
u8x8.print("humi:");

u8x8.setCursor(2, 4);
u8x8.print("led :");
u8x8.print(led);
}

void loop(void)
{
float temp = 0;
float humi = 0;

temp = dht.readTemperature();
humi = dht.readHumidity();

Serial.print("湿度: ");
Serial.print(humi);
Serial.print(" %\t");
Serial.print("温度: ");
Serial.print(temp);
Serial.println(" *C");

u8x8.setCursor(0, 2);
u8x8.print(" ");
u8x8.setCursor(2, 2);
u8x8.print("temp:");
u8x8.print(temp);
u8x8.setCursor(2, 3);
u8x8.print("humi:");
u8x8.print(humi);

if (is_exist)
{
int ret = 0;
if (is_join)
{

ret = at_send_check_response("+JOIN: Network joined", 12000, "AT+JOIN\r\n");
if (ret)
{
is_join = false;
}
else
{
at_send_check_response("+ID: AppEui", 1000, "AT+ID\r\n");
Serial.print("JOIN に失敗しました!\r\n\r\n");
delay(5000);
}
}
else
{
char cmd[128];
sprintf(cmd, "AT+CMSGHEX=\"%04X%04X\"\r\n", (int)temp, (int)humi);
ret = at_send_check_response("Done", 5000, cmd);
if (ret)
{
recv_prase(recv_buf);
}
else
{
Serial.print("送信に失敗しました!\r\n\r\n");
}
delay(5000);
}
}
else
{
delay(1000);
}
}

TTNコンソール設定手順

  • ステップ1. The Things Network のウェブサイトにアクセスし、新しいアカウントを登録してください。

  • ステップ2. ログイン後、プロフィールをクリックして Console を選択してください。

pir

  • ステップ3. クラスターを選択して、デバイスやゲートウェイを追加する作業を開始してください。

pir

  • ステップ4. Go to applications をクリックしてください。

pir

  • ステップ5. + Add application をクリックしてください。

pir

  • ステップ6. Application ID を入力し、Create application をクリックしてください。

pir

注意: Application nameDescription は必須項目ではありません。Application name を空白のままにすると、デフォルトで Application ID と同じ名前が使用されます。

以下は新しく作成されたアプリケーションです。

pir

  • ステップ7: Payload formatters > Uplink に移動し、Formatter TypeJavascript に選択し、以下の Formatter parameter を入力してください。

pir

function Decoder(bytes, port) {

var decoded = {};
if (port === 8) {
decoded.temp = bytes[0] <<8 | bytes[1];
decoded.humi = bytes[2] <<8 | bytes[3];
}

return decoded;
}
  • ステップ8: 以前説明したように、ArduinoコードをSeeeduino XIAO にアップロードし、シリアルモニターを開いて以下の出力を確認してください。
Humidity: 50%       Temperature: 25.00 *C
AT+JOIN
+JOIN: Start
+JOIN: NORMAL
+JOIN: Join failed
+JOIN: Done
AT+ID
+ID: DevAddr, 24:40:00:7C
+ID: DevEui, 2C:F7:F1:20:24:90:03:63
+ID: AppEui, 80:00:00:00:00:00:00:07
+JOIN: Join failed

上記で生成された DevEuiAppEUi をメモしてください。

  • ステップ9: 作成したアプリケーションの Overview ページに戻り、+ Add end device をクリックしてください。

pir

pir

  • ステップ10. Manually をクリックして、登録資格情報を手動で入力してください。

pir

  • ステップ11. 地域に応じた Frequency plan を選択してください。また、このデバイスを接続するゲートウェイと同じ周波数を使用することを確認してください。MAC V1.0.2LoRaWAN® version として選択し、PHY V1.0.2 REV BRegional Parameters version として選択してください。これらの設定は Wio-E5 のLoRaWAN®スタックに基づいています。

pir

  • ステップ12. ステップ8 で取得した情報を DevEUIAppEUI フィールドにコピー&ペーストしてください。End device ID フィールドは DevEUI を入力すると自動的に埋められます。AppKey フィールドには次の値を使用してください: 2B7E151628AED2A6ABF7158809CF4F3C。

pir

最後に Register end device をクリックしてください。

  • ステップ13. TTNコンソールで LoRaWAN® ゲートウェイを登録してください。詳細な手順は こちら を参照してください。

すべての設定が完了した後、シリアルモニターに以下の出力が表示された場合、Seeeduino XIAO がTTNに正常に接続され、温度と湿度センサーのデータを送信していることを意味します。

pir

  • ステップ14. アプリケーションページに戻り、End devices に移動して、作成したデバイスを選択し、Live data をクリックしてください。

pir

ここで、リアルタイムで温度と湿度センサーのデータが表示されます!

  • ステップ15. Messaging > Downlink に移動し、Payload01 を入力して Schedule downlink をクリックし、Seeeduino XIAO の 内蔵黄色LEDオン にしてください。

pir

  • ステップ16. Payload00 を送信して、内蔵黄色LEDオフ にしてください。

リソース

データシート:

認証:

関連SDK:

技術サポート & 製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!お客様が弊社製品をスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートをご提供しております。異なる好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...