メインコンテンツまでスキップ

Arduinoライブラリのインストール方法

注記

このチュートリアルはArduino 1.6.9を基にしています。

ここでは、Arduinoライブラリのインストール方法を説明します。ほとんどすべてのライブラリはGithubに保存されていることに注意してください。製品がライブラリを必要とする場合、Arduinoライブラリを提供します。例えば、Grove - Buttonのような簡単な製品にはライブラリを書く必要がありません。

ライブラリのダウンロード​

Arduinoライブラリをダウンロードする方法は2つあります。

1.製品ページからダウンロード​

通常、製品がライブラリを必要とする場合、以下のようなライブラリダウンロードボタンバーが表示されます:

画像説明を入力してください

ボタンをクリックしてダウンロードを開始します。数秒後にパッケージが取得できます。

2.Githubからダウンロード​

Githubページからダウンロードする必要がある場合は、Clone or download > Download ZIPボタンをクリックしてライブラリパッケージを取得します。

画像説明を入力してください

ライブラリの追加​

Arduino IDEにライブラリを追加する方法も2つあります。

1.ZIPライブラリを追加​

ZIPライブラリをダウンロードしたら、Arduino IDEを開き、Sketch > Include Library > Add .ZIP Libraryをクリックします。

画像説明を入力してください

ダウンロードしたZIPファイルを選択し、ライブラリが正しくインストールされると、通知ウィンドウにLibrary added to your librariesと表示されます。これでライブラリが正常にインストールされたことを意味します。

2.ライブラリフォルダを手動で追加​

ZIPライブラリを正しく追加できない場合があります。これは、ZIPライブラリのルートフォルダに.cppまたは.hファイルが欠けているため、Arduinoが認識できない場合です。この場合、ZIPファイルを解凍し、ライブラリフォルダを以下のパスにコピーします:...\Arduino\libraries。....**はArduinoを設定したパスです。私の場合はD:\Workwork\Software\Arduino\libraries**です。

確認​

次に、ライブラリが正しくインストールされているか確認しましょう。

ライブラリを正常に追加すると、Exampleにデモが表示されます。この場合、File > Example > OLED_Display_96x96-master > OLED_Hello_Worldをクリックして例を開き、Verifyボタンをクリックします。エラーがなければ、ライブラリが完全にインストールされたことになります。おめでとうございます!

画像説明を入力してください

技術サポートと製品ディスカッション​

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...