メインコンテンツまでスキップ

ライブラリの使用方法と作成方法

Arduinoの人気は、多くの優れた使いやすいライブラリに大きく依存しています。Arduinoライブラリはオブジェクト指向のC++クラスライブラリを使用しており、ライブラリの実装詳細を知らなくても簡単に使用できます。

Arduinoライブラリは次のパスにあります:\arduino-1.0.5\libraries。そして、その中にはいくつかのデモが含まれた例があり、ライブラリの理解と使用を助けてくれます。
ライブラリを使用するのは非常に簡単です。ここではライブラリの作成方法を紹介します。

では始めましょう。ここでは簡単な計算ライブラリを作成します。以下の関数を含みます:

int sum(int a, int b);
int minus(int a, int b);

はい、とてもシンプルです。最初の関数は2つの数値の合計を返し、2番目の関数は差を返します。
まず、Calcという名前のフォルダを作成します。これがライブラリの名前にもなります。
次に、Calc.hファイルを作成し、以下の内容を記述します:

#ifndef __CALC_H__
#define __CALC_H__

class Calc{
public:
int sum(int a, int b); // 合計を返す
int minus(int a, int b); // 差を返す
};
#endif
Calc.cpp
#include "Calc.h"

int Calc::sum(int a, int b)
{
return (a+b);
}

int minus(int a, int b)
{
return (a-b);
}

ライブラリの使用方法をユーザーに理解してもらうために、examplesフォルダを作成します。そして、cale_testという名前のデモを作成し、以下のコードを記述します:

// calcライブラリのデモ
#include <Calc.h>

void setup()
{
Serial.begin(9600);

Serial.print("10+15 = ");
Serial.println(calc.sum(10, 15));
Serial.print("100-19 = ");
Serial.println(calc.minus(100, 19));

Serial.println("Calcライブラリのテスト終了!");
}

void loop()
{

}

Arduino IDEを使用すると、一部のライブラリ関数が赤色で表示されることがありますが、他のものはそうではありません。明らかに、関数名やヘッダーファイル名、いくつかのマクロ定義を赤色で表示させると、コードがより美しく見え、エラーの確認が容易になります。
このライブラリを赤色で表示させるためには、Calcフォルダにkeyboards.txtファイルを追加する必要があります。keyboards.txtの内容は以下の通りです:

#######################################
# Calc用の構文カラーリングマップ
#######################################

#######################################
# データ型 (KEYWORD1)
#######################################
Calc KEYWORD1
calc KEYWORD1

#######################################
# メソッドと関数 (KEYWORD2)
#######################################
sum KEYWORD2
minus KEYWORD2

#######################################
# 定数 (LITERAL1)
#######################################

ご覧の通り、クラス名やファイル名はKEYWORD1の前に記述し、関数名はKEYWORD2の前に記述します。LITERAL1はマクロ定義の名前を強調表示するために使用されますが、このライブラリには関係ないため空白です。名前とKEYWORD1の間にはタブが1つだけあり、スペースはありません。

これでCalcライブラリが完成し、正常に動作します。ライブラリを試してみたいが、入力するのが面倒、またはコピーするのが面倒な場合は、私のGitHubからダウンロードできます:https://github.com/loovee/Calc

リソース

PDFファイルをダウンロード

技術サポートと製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。お客様の好みやニーズに応じた複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...