メインコンテンツまでスキップ

Wio Terminal 光センサー

このセクションでは、センサーの動作原理、Wio Terminal を使用してセンサーデータを取得する方法、および Wio Terminal と Grove - Wio-E5 を使用してデータを送信する方法について詳しく説明します。

産業用センサーへのアップグレードが可能

SenseCAP S2110 コントローラーS2100 データロガー を使用することで、Grove を簡単に LoRaWAN® センサーに変えることができます。Seeed はプロトタイピングを支援するだけでなく、SenseCAP シリーズの堅牢な産業用センサーを使用してプロジェクトを拡張する可能性も提供します。

IP66 ハウジング、Bluetooth 設定、グローバル LoRaWAN® ネットワークとの互換性、内蔵 19 Ah バッテリー、そしてアプリからの強力なサポートにより、SenseCAP S210x は産業用途に最適な選択肢となります。このシリーズには、土壌水分、空気温度と湿度、光強度、CO2、EC、そして 8-in-1 気象ステーション用のセンサーが含まれています。次の産業プロジェクトで最新の SenseCAP S210x をお試しください。

SenseCAP 産業用センサー
S2100
データロガー
S2101
空気温度 & 湿度
S2102
S2103
空気温度 & 湿度 & CO2
S2104
土壌水分 & 温度
S2105
土壌水分 & 温度 & EC
S2110
LoRaWAN® コントローラー
S2120
8-in-1 気象ステーション

センサーの動作原理

このセクションでは、Wio Terminalに内蔵されている光センサーの使用方法を学びます。

光センサーは、光電素子を検出素子として使用するセンサーです。まず、測定された光の変化を光信号の変化に変換し、その後、光電素子を使用して光信号を電気信号に変換します。光センサーは通常、光源、光学経路、光電素子の3つの部分で構成されています。

光センサーの使用に関する詳細情報はこちらを参照してください。

必要な材料

Wio TerminalGrove - Wio-E5

事前準備

接続

このルーチンでは、Grove - Wio-E5を使用して近くのLoRa®ゲートウェイに接続する必要があります。Wio Terminalの右側のGroveポートをソフトシリアルポートとして構成し、ATコマンドを受信します。

注記

なぜ左側のGroveポートを使用しないのか?

左側のGroveインターフェースはIIC対応であり、ほとんどのセンサーにIICインターフェースを使用するため、保持する方が良い解決策です。

ソフトウェア準備

ステップ 1. Arduinoソフトウェアをインストールする必要があります。

ステップ 2. Arduinoアプリケーションを起動します。

ステップ 3. Arduino IDEにWio Terminalを追加します。

Arduino IDEを開き、File > Preferencesをクリックし、以下のURLを追加のボードマネージャURLにコピーします:

https://files.seeedstudio.com/arduino/package_seeeduino_boards_index.json

Tools > Board > Board Managerをクリックし、ボードマネージャでWio Terminalを検索します。

ステップ 4. ボードとポートを選択する

Arduino IDEのTools > Boardメニューで、Arduinoに対応するエントリを選択します。Wio Terminalを選択します。

Tools -> PortメニューからWio Terminalボードのシリアルデバイスを選択します。これは通常COM3以上(COM1とCOM2は通常ハードウェアシリアルポートに予約されています)です。確認するには、Wio Terminalボードを切断してメニューを再度開き、消えるエントリがArduinoボードであるはずです。ボードを再接続してそのシリアルポートを選択します。

ヒント

Macユーザーの場合、/dev/cu.usbmodem141401のようなものになります。

スケッチをアップロードできない場合、主にArduino IDEがWio Terminalをブートローダーモードに移行できなかったことが原因です。(MCUが停止しているか、プログラムがUSBを処理している場合)対策として、Wio Terminalを手動でブートローダーモードにする必要があります。

ステップ 5. Grove - Wio-E5ライブラリをダウンロードする

Disk91_LoRaE5リポジトリにアクセスし、リポジトリ全体をローカルドライブにダウンロードします。

ステップ 6. Arduino IDEにライブラリを追加する

次に、3軸デジタル加速度計ライブラリをArduino IDEにインストールします。Arduino IDEを開き、sketch -> Include Library -> Add .ZIP Libraryをクリックし、先ほどダウンロードしたDisk91_LoRaE5ファイルを選択します。

Wio Terminal の内蔵光センサーの値を取得する

このリポジトリでは、Wio Terminal のコンポーネントとして内蔵光センサーを使用する方法を示しています。光センサーはアナログインターフェースを使用しており、そのピンを読み取ることで周囲の光センサー値を簡単に取得できます。

void setup() {
pinMode(WIO_LIGHT, INPUT);
Serial.begin(115200);
}

void loop() {
int light = analogRead(WIO_LIGHT);
Serial.print("光の値: ");
Serial.println(light);
delay(200);
}
注記

WIO_LIGHT は内蔵光センサーのピンです。光センサーは A13 に接続されています。

光センサーは Wio Terminal の背面、microSDカードスロットのすぐ上にあります。

Arduino IDE のシリアルモニターを開き、ボーレートを 115200 に設定して結果を観察してください。

Grove - Wio-E5 を介してデータを送信する

Grove - Wio-E5 の以前のコードを組み合わせて、LoRa® ネットワークに接続します。ATコマンドを使用することで、光センサーの値を LoRa® ネットワークに送信することが可能です。

前述のコードからわかるように、光センサー値は8ビット未満の整数データとして取得されます。

この方法では、ATコマンドを介して送信するデータの内容、サイズ、形式を決定します。十分な大きさの配列を設定し、送信する必要のある文字列を配列に格納し、最後に send_sync() 関数を使用して配列を送信します。

上記のアイデアの擬似コードは以下のようになります。

......
int light = analogRead(WIO_LIGHT); // Wio Terminal の光センサー値を取得

static uint8_t data[2] = { 0x00 }; // センサー値を格納する data[] 配列

data_decord(light, data);

if ( lorae5.send_sync( // センサー値を送信
8, // LoRaWan ポート
data, // データ配列
sizeof(data), // データのサイズ
false, // ACK を期待しない
7, // スプレッドファクター
14 // 送信出力 (dBm)
)
)
......

残りの作業は、begin() 関数を使用して Grove - Wio-E5 を初期化し、setup() 関数を使用して Grove - Wio-E5 のトリプレット情報を設定することです。send_sync() 関数を使用してデータメッセージを送信するとき、同時に LoRaWAN® に参加を試みます。一度成功すると、データが送信され、信号強度やアドレスなどの情報が返されます。

完全なコード例は こちら にあります。

ヒント

この時点ではまだ Helium/TTN の設定が完了していないため、コードをアップロードして結果を確認することはお勧めしません。この段階でコードをアップロードすると、「Join failed」という結果が得られます。Connecting to Helium または Connecting to TTN の章を完了してから、このコードをアップロードして完全なデータ送信プロセスを完了することをお勧めします。

光センサーの動作とデータ形式を体験し理解したら、次のステップである LoRaWAN® への参加に進んでください。

Helium セクション

pir

Helium の紹介

この章では、Helium コンソールの操作を紹介し、Helium コンソールの第一印象を得ることができます。

章にジャンプ >

pir

Helium への接続

このセクションでは、センサーデータを Helium に正常にアップロードして表示できるようにするための設定方法を説明します。

章にジャンプ >
TTN セクション

pir

TTN の紹介

この章では、TTN コンソールの操作を紹介し、TTN コンソールの第一印象を得ることができます。

章にジャンプ >

pir

TTN への接続

このセクションでは、センサーデータを TTN に正常にアップロードして表示できるようにするための設定方法を説明します。

章にジャンプ >

技術サポートと製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!お客様が弊社製品をスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートをご提供しております。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルをご用意しています。

声明

  • LoRa® マークは Semtech Corporation またはその子会社の商標です。
  • LoRaWAN® は LoRa Alliance® からライセンスを受けて使用されているマークです。
Loading Comments...