メインコンテンツまでスキップ

L76K GNSSモジュールとSeeedStudio XIAOをUbidotsに接続してマップ上で位置経路追跡を行う

pir

はじめに

SeeedStudio XIAO用L76K GNSSモジュールの使用開始の後、L76K GNSSモジュールを使用してオブジェクトの位置を特定し、マップ上で軌跡を表示したいと思うかもしれません。この目的のために、SeeedStudio XIAO開発ボードとUbidots IoTデータプラットフォームを組み合わせることで実現できます。

Ubidotsは、完全な本格的なIoTアプリケーションを自分で構築する時間やエネルギーがないエンジニアや開発者向けのローコードIoT開発プラットフォームです。デバイスフレンドリーなAPIからエンドユーザー向けのクリーンなUIまで、Ubidotsは、カスタマイズされたソリューションを開発・維持するための高価なエンジニアチームを雇うことなく、より早く市場に投入するための必須の構成要素を提供します。

機能

  • Wi-Fi接続時にリアルタイム位置データ(緯度と経度)をアップロード
  • マップ上で位置点によって接続された経路を表示

使用開始

ステップ1:Ubidotsトークンの取得

まず、ブラウザでhttps://ubidots.com を開き、アカウントにサインアップします。メールを確認し、Ubidotsコンソールにログインします。

pir

角にあるアバターをクリック - "My Profile"、下にスクロールして緯度と経度の精度のために"Decimal places"を2から6に変更します。

pir

次に左側の"API Credentials"に移動し、後で使用するためにトークン(API Keyではありません)をコピーします。

pir

ステップ2:XIAOにコードをアップロード

SeeedStudio XIAO開発ボード(ここでは例としてSeeedStudio XIAO ESP32S3を使用)、L76K GNSSモジュール、GNSSアンテナ、Wi-Fiアンテナをすべて接続し、コンピューターにリンクします。

警告

モジュールの取り付け方向に特に注意してください。逆に差し込まないでください。そうしないとモジュールやXIAOを焼損する可能性があります。

次に、Arduino IDEを起動しましょう。ライブラリマネージャーでEspSoftwareSerialTinyGPSPlusライブラリを追加することを忘れずに、Ubidots ESP32 Libraryをダウンロードして追加してください。

対応するボードとポートを選択し、以下のコードを貼り付けます:

#include <SoftwareSerial.h>
#include <TinyGPSPlus.h>
#include <WiFi.h>
#include <Ubidots.h>

static const int RXPin = D7, TXPin = D6;
static const uint32_t GPSBaud = 9600;
const char WIFI_SSID[] = "INPUT YOUR WIFI NAME HERE";
const char WIFI_PASS[] = "INPUT YOUR WIFI PASSWORD HERE";
const char UBIDOTS_TOKEN[] = "INPUT YOUR UBIDOTS TOKEN HERE";

SoftwareSerial MySerial(RXPin, TXPin);
TinyGPSPlus gps;
Ubidots ubidots(UBIDOTS_TOKEN, UBI_UDP);
double lat;
double lng;

void setup() {
Serial.begin(115200);
MySerial.begin(GPSBaud);
ubidots.setDebug(true); // For observing Ubidots uploading log. You can also change it to "false" for a more simplified serial monitor.
Serial.println("\nTinyGPSPlus library version: " + String(TinyGPSPlus::libraryVersion()));

WiFi.mode(WIFI_STA);
WiFi.disconnect();
while (WiFi.status() != 3) {
WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASS);
Serial.println(WiFi.status());
delay(5000);
}

/*
WL_NO_SHIELD = 255, // For compatibility with WiFi Shield library
WL_IDLE_STATUS = 0,
WL_NO_SSID_AVAIL = 1,
WL_SCAN_COMPLETED = 2,
WL_CONNECTED = 3,
WL_CONNECT_FAILED = 4,
WL_CONNECTION_LOST = 5,
WL_DISCONNECTED = 6
*/

Serial.println("WiFi is connected!");
}

void loop() {
while (MySerial.available() > 0) {
if (gps.encode(MySerial.read())) {
getLocation();
sendToUbidots();
delay(10 * 1000); // Change the parameter here to modify the interval of getting and uploading location.
}
}

if (millis() > 5000 && gps.charsProcessed() < 10) {
Serial.println("No GPS detected, please check wiring.");
}
}

void getLocation() {
if (gps.location.isValid()) {
lat = gps.location.lat();
lng = gps.location.lng();

Serial.print("Location: ");
Serial.print(gps.location.lat(), 6);
Serial.print(", ");
Serial.print(gps.location.lng(), 6);
Serial.println();
} else {
Serial.println("Unable to get location currently");
}
}

void sendToUbidots() {
if (lat != 0 && lng != 0) {
char charLat[20];
char charLng[20];
sprintf(charLat, "%.6lf", lat);
sprintf(charLng, "%.6lf", lng);

ubidots.addContext("lat", charLat);
ubidots.addContext("lng", charLng);
char* context = (char*)malloc(sizeof(char) * 60);
ubidots.getContext(context);
ubidots.add("position", 1, context);

if (ubidots.send()) {
Serial.println("Values sent");
} else {
Serial.println("Values not sent");
}
free(context);
}
}

ボードにアップロードすると、すぐにシリアルモニターで次のような出力が表示されます:

pir

上の画像に示すように、Wi-Fiネットワークに接続し、衛星から位置情報を取得するまでに時間がかかるのは正常です。これらのエラー出力が数分間続く場合は、USB-Cポートの横にある小さな「R」ボタンでXIAOボードを再起動してみてください。

ヒント

L76K GNSSモジュールは屋外で使用するため、障害物のない開けた場所に設置してください。そうでないと位置情報が取得できない場合があります。

ステップ3:マップにデータを表示する

これでL76K GNSSモジュールとSeeedStudio XIAOがGNSSから位置を取得し、緯度と経度の情報をUbidotsに送信しています。Ubidotsに戻って確認してみましょう。https://industrial.ubidots.com/app/devices にアクセスすると、トークンを通じて新しいデータを送信したため、Ubidotsによって自動的に作成された新しい「デバイス」があります。デバイス名をクリックすると、このデバイスの位置がアップロードしたデータとして自動的に設定されていることがわかります。

pir

次に、トラックを表示するマップを作成しましょう。上部の「Data」-「Dashboards」に移動し、「Demo Dashboard」の横にあるハンバーガーメニューボタンを押して、新しいダッシュボードを「CREATE」します。このような設定に変更するか、独自のニーズに合わせてカスタマイズできます。新しいダッシュボードを「SAVE」することを忘れないでください。

pir

新しいダッシュボードで「Add new widget」を押し、下にスクロールして「Map」を見つけます。「ADD MARKER GROUP」で、先ほど確認したデバイスを設定すると、マップが表示されます。カーソルをマップの右下角に移動して、より大きくリサイズします。

pir

pir

やりました!位置ポイントで結ばれたパスが目の前に表示されています!

pir

ヒント

L76K GNSSモジュールが移動せずに固定位置にとどまっている場合、マップにはパスではなく点のみが表示されます。

参考リンク

技術サポート & 製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただき、ありがとうございます!お客様の製品体験を可能な限りスムーズにするため、さまざまなサポートを提供いたします。異なる好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...