メインコンテンツまでスキップ

LAN_Communications

1. LANサーバーの設定

このプロジェクトでは、サーバーとメイン制御ボードが同じローカルエリアネットワーク内で動作する必要があります。原理としては、1台のPCをサーバーとして設定し、メイン制御ボードをローカルエリアネットワークを介してサーバーに接続し、PCとボードが固定ポートを通じて通信します。 まず、ネットワークデバッグアシスタント(このプロジェクトではNet Assistantネットワークデバッグアシスタントソフトウェア)をダウンロードしてインストールしてください。 インストールが成功した場合、ソフトウェアを開き、左上の「TCP Server」を選択して「Protocol」を設定し、その後「Local host addr」と「Local host port」を設定します。すべて完了したら、「Open」をクリックしてサーバーに入ります。

image.png

2. MicroPythonプログラムのデバッグ

以下のコードをコードエディタに入力してください:

import network
import usocket
from machine import Pin, I2C, ADC, UART, SPI, PWM
from time import sleep

N1 = network.WLAN_SPI(network.STA_IF)
N1.active(True)

print("APIリスト:")
dir(N1)

print("WiFiリスト:")
lis = N1.scan()
for q in lis:
print(q)

N1.connect("CHCK","depot0510")
if N1.isconnected():
print(" IP ゲートウェイ ネットマスク MAC SSID")
print(N1.ifconfig())
s=usocket.socket()
addr=('192.168.9.243',9999)
s.connect(addr)
s.send('こんにちは! Wio RP2040')

17行目(WiFiの名前とパスワード)と22行目(コンピュータサーバーのIPアドレスとポート番号)を記入してください。その後、プログラムを実行すると、ネットワークデバッグアシスタントのデータログにメイン制御ボードから送信されたメッセージが表示されるはずです。

image.png


ネットワーク機能を持つプログラムを実行した後に他のコードを実行したい場合は、メイン制御ボードの「RUN」ボタンをクリックして再起動してください。再起動後、メイン制御ボードは他のプログラムを実行することができます。


技術サポートと製品に関する議論

技術的な問題がある場合は、フォーラムに問題を提出してください。 弊社の製品を選んでいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...