メインコンテンツまでスキップ

LightView 201k デジタルディスプレイモジュール

LightView 201k デジタルディスプレイのスタートガイド
このガイドでは、LightView 201k デジタルディスプレイをカメラシールドと接続して簡単に始める方法を説明します。

  1. 必要な材料
  • Seeeduino V3.0
  • カメラシールド
  • LightView 201k デジタルディスプレイ
  1. 接続方法

  1. – 明るさ+
  2. – 明るさ-
  3. – GND
  4. – AV-
  5. – AV+
  6. – GND
  7. – VCC (3.9~5V)

4本のラインを接続する必要があります。

  1. 4 AV- => カメラシールドの V_OUT- (2ピンヘッダーをはんだ付けする必要があります)

  2. 5 AV+ => カメラシールドの V_OUT+ (2ピンヘッダーをはんだ付けする必要があります)

  3. 6 GND => Arduino の GND

  4. 7 VCC => Arduino の 5V

最終的な組み立ては以下のようになります:

  1. 動作原理
    このディスプレイはAV入力のみを必要とします。カメラシールドはAV信号を生成するために使用されます。Seeeduinoにコードをアップロードする必要はありません。Seeeduinoが行う唯一のことは、カメラシールドに電力を供給することです。AV信号の出力は、カメラシールドで使用されているVC0706チップセットの組み込み機能です。言い換えれば、Seeeduinoとカメラシールドが必要ない場合もあります。必要なのはAV信号です。このディスプレイをAV信号を出力できる任意のTVボックスに接続することができます。また、GoProのAV出力に接続することも可能です。それだけです。

技術サポートと製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品をご利用いただく際にスムーズな体験を提供するため、さまざまなサポートを用意しています。お客様の好みやニーズに応じた複数のコミュニケーションチャネルをご利用いただけます。

Loading Comments...