メインコンテンツまでスキップ

光センサーとLEDバー

このデモでは、光センサーの使用方法を紹介します。光の強度を示すために、LEDバーが必要です。

必要なハードウェア:

  • Arduino

  • 光センサー

  • LEDバー

回路:

光センサーの出力はアナログ信号なので、SeeeduinoのA0に接続します。

LEDバーは10個のIOが必要です。接続方法については、LEDバーを参照してください。

コード:

Arduino IDEを開き、[ファイル] -> [スケッチブック] -> [light_sensor]をクリックします。

analogRead()を使用して光センサーの値を読み取ることができます。この値は光の強度を示します。光が強くなると、値が大きくなります。

データをより滑らかにするために、簡単なフィルタリングが必要です。値を32回読み取り、その平均値を取ります。

技術サポートと製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品をスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しています。お客様の好みやニーズに応じた複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...