メインコンテンツまでスキップ

LinkItの紹介


note

MediaTek Labsの閉鎖により、関連リンクはすべて無効になっています。関連ファイルをダウンロードする必要がある場合は、以下のリンクで検索してください:https://github.com/MediaTek-Labs

LinkItファミリーで最初に知っておくべき製品はLinkIt Oneです。これはLinkItプラットフォームが何をしているのかをよく定義しているからです。LinkIt Oneは、地球上で最も機能が豊富なボードの1つであるに違いありません。この開発ボードには、ARM7 EJ-S™、GSM、GPRS、Wi-Fi、Bluetooth BR/EDR/BLE、GPS、オーディオコーデック、SDカードコネクタが1つに統合されています。これがLinkIt Oneと呼ばれる理由が理解できるでしょう。これらすべての機能に加えて、LinkIt ONEは互換性が豊富で拡張性が高いボードでもあります。MediaTek LinkIt SDK(Arduino用)を使用してLinkIt ONEを利用することで、アイデアを簡単に実用的なプロトタイプに変え、Seeedの製品化およびアジャイル製造サービスを通じてそれを現実のものにすることができます。

LinkIt ONEの後、LinkIt Smart 7688とLinkIt Smart 7688 Duoをリリースしました。これらは、スマートホームやオフィス向けのリッチアプリケーションIoTデバイスのプロトタイピング専用に設計されています。プロトタイピングをさらに便利にするために、LinkIt Smart 7688およびLinkIt Smart 7688 Duo用のArduino BreakoutやLinkIt Smart 7688 V2.0用のBreakoutなどもリリースしました。LinkItファミリーにはますます多くのボードが加わっており、これらのボードの使い方に関するチュートリアルは新しいSeeed Wikiで見つけることができます。ハッキングを楽しんでください!

製品リスト

--

以下は、Seeed WiKiで見つけることができるLinkItボードのリストです。このリストは随時更新されます。

私たちの製品を選んでいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるように、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するために、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...