メインコンテンツまでスキップ

LinkIt ONE チュートリアル - Webページで温度を取得

私たちが行うこと

LinkIt OneはWi-Fi通信機能を備えています。LinkIt Oneを使用していくつかのデータを収集しました。このデバイスをインターネットAPとして使用し、Webサーバーを提供することでデータアクセスをサポートします。対応するIPアドレスにアクセスすることで、ブラウザを使用してデータを取得できます。次のステップでは、回路を接続し、温度センサーからデータを取得します。その後、Wi-Fiアンテナを装備し、ネットワークに接続します。ネットワークを選択し、3つのパラメータ(ネットワーク名(WiFi_AP)、アクセスパスワード(WIFI_PASSWORD)、ルーターの伝送モード(LWIFI_OPEN、LWIFI_WPA、LWIFI_WEPのいずれか))を入力してください。最後に、コードをLinkIt Oneにアップロードします。ネットワーク対応の端末を使用してブラウザを開き、IPアドレスを入力すると温度データを取得できます。(DHCPルーターアクセスを介して割り当てられたIPアドレスにアクセスします)

必要なもの

  • LinkIt One x 1

  • ブレイクボード x 1

  • 抵抗 330Ω x 1

  • Wi-Fiアンテナ x 1

回路図

接続

コード

以下のボタンをクリックして、キット用のコードをダウンロードしてください:

ファイルを解凍して、Arduino IDEのExamplesフォルダに保存してください。

デモコードにアクセスするには、以下を開きます:

File -> Examples -> Starter Kit for LinkIt -> Basic -> L10_Web_Temp

注意:プログラムを開始するには、シリアルモニターを開いて何かを入力する必要があります。

トラブルシューティング

  • アンテナが動作しない?

    • アンテナ接続が安定しているか確認してください。(アンテナソケットは背面にあり、「Wi-Fi/BT ANT」と記されています)
  • IPアドレスはどこにありますか?

    • まずシリアルモードを調整します(DEBUG -> MODE)。シリアルポートを通じてクエリを実行できます。コンパイラの右上隅にある拡大アイコンをクリックしてください。割り当てられたIPアドレスを標準的にクエリします。(この手順を実行するには、Tools -> Port -> COMXを変更してください)

改善方法

リアルタイムでデータを変更したいですか?Webポートを通じて光感度値の変化を監視します。

デモコードにアクセスするには、以下を開きます:

File -> Examples -> Starter Kit for LinkIt -> Extend_Lesson -> L10_Web_Temp_Advanced

さらなるアイデア

Webを使用してLinkIt Oneを制御したい場合、ハードウェアの動作をどのように制御できますか?

参考

技術サポートと製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。お客様の好みやニーズに応じた複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...