メインコンテンツまでスキップ

LinkIt ONE チュートリアル - Hello World

何をするのか

前のセクションでは、電子部品を使ってLEDを制御する方法について理解しましたが、今回はソフトウェアを使ってLEDを自動制御するトリックを試してみましょう。このセクションで提供されているコードをアップロードするだけです。このコードは、最初にLEDを点灯させ、3秒後に消灯するように設計されています。それでは、LinkItボードを使い始めましょう。

必要なもの

  • LinkIt One x 1

  • ブレークボード x 1

  • 抵抗 330Ω, 1kΩ x 1

  • 5mm LED x 1

  • トランジスタ(2N3904)x 1

回路図

接続

コード

以下のボタンをクリックして、キット用のコードをダウンロードしてください:

ダウンロードしたファイルをArduino IDEのExamplesフォルダに解凍してください。

デモコードにアクセスするには、以下を開きます:

File -> Examples -> Starter Kit for LinkIt -> Basic -> L2_Control_LED

const int pinLED = 3;                      // LEDはD13に接続

void setup()
{
pinMode(pinLED, OUTPUT); // D13をOUTPUTに設定
}

void loop()
{
digitalWrite(pinLED, HIGH); // LEDを点灯
delay(3000);
digitalWrite(pinLED, LOW); // LEDを消灯
delay(100);
}

トラブルシューティング

  • コードのアップロードに問題がありますか?

    • この場合、転送ポートの選択が間違っている可能性があります。"Tools> Serial port>"で修正してください。
  • プロセスを停止できませんか?

    • コードが無限ループで実行されている場合に発生します。このプロセスを終了するには、ボードから電源を切断してください。

改善する方法

前のセクションでは、コンデンサを使用してLEDの明るさを徐々に増加させ、徐々に減少させました。今回はコンデンサを使用せず、コードを変更するだけで同じことを行います。

デモコードを開くには:

File -> Examples -> Starter Kit for LinkIt -> Extend_Lesson –> L2_Breath_LED

さらなるアイデア

コードを変更してLEDの周波数をどのように変えることができますか?

参考

技術サポートと製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品をスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しています。お客様の好みやニーズに応じた複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...