メインコンテンツまでスキップ

LinkIt ONE チュートリアル - SMSでLEDを制御

何をするのか

このセクションでは、いくつかのクールな機能を実現します。LinkIt Oneの際立った特徴は、通信モジュールが統合されていることです。GSM通信モジュールを使用してメッセージを送信し、スイッチ状態をLEDの変更に反映させます。これは非常にエキサイティングです。まずアンテナを接続し、次にLinkIt OneのスロットにSIMカードを挿入します。その後、回路図に従って回路を接続します。GSM対応の携帯電話を使用して、メッセージ内容を「ON」または「OFF」と編集し、指定された番号(SIM番号)に送信します。これでLEDのスイッチ状態を制御でき、グローバル同期が可能になります。

必要なもの

  • LinkIt One x 1

  • ブレークボード x 1

  • 抵抗 1kΩ, 330Ω x 1

  • トランジスタ(2N3904) x 1

  • GIS ANT x 1

回路図

接続

コード

以下のボタンをクリックして、キット用のコードをダウンロードしてください:

ファイルをArduino IDEのExamplesフォルダに解凍してください。

デモコードにアクセスするには以下を開きます:

File -> Examples -> Starter Kit for LinkIt -> Basic -> L9_SMS_Light

  • アンテナが動作しない場合?

    • アンテナ接続が安定しているか確認してください。(アンテナソケットは背面にあり、GSM-ANTと記されています)
  • メッセージを送信しても応答がない場合?

    • SIMカードはロック解除されたバージョンが必要です。(つまり、どの電話機にも制限されないSIMカード)

改善する方法

GSMモジュール通信機能を完璧にします。短時間で動作させたい場合、コードをどのように修正すればよいでしょうか?60秒の時間を設定します(ON60形式で送信)。メッセージを送信して、到着後1分で自動的に消灯するように設定します。

デモコードにアクセスするには以下を開きます:

File -> Examples -> Starter Kit for LinkIt -> Extend_Lesson –> L10_SMS_Light_Advanced

さらにアイデアを広げる

Bluetooth、GPS、Wi-Fi機能モジュールを使用して、新しい遊び方を試してみませんか?

参考

技術サポートと製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...