メインコンテンツまでスキップ

Linkstar ガイド

Linkstar の使い方

Seeed Studio による Linkstar アプリケーション

以下は、Linkstar ルーターを使用して実施できる魅力的なプロジェクトのいくつかです。

Home Assistant を中心としたスマートホームハブの構築未来のホームエンターテイメント:LinkStar-H68K ルーターと Plex サーバー
この記事では、Seeed Studio の LinkStar H68K 上で Home Assistant をセットアップする方法をガイドします。ソフトルーティングシステムの制限にもかかわらず、ESPHome 環境を展開する例を示します。LinkStar-H68K ルーターと Plex メディアサーバーを使用して、未来のホームエンターテイメントを探求しましょう。このガイドでは、自宅で独自のメディアサーバーを作成する手順を説明します。
Web 開発の効率化:Linkstar と WordPress の完璧な組み合わせ管理の主導権を握る:LinkStar、Grocy、BookStack を使用したオフィス管理のセルフホストソリューション
このガイドでは、Docker を使用して WordPress をインストールするプロセスをナビゲートし、WordPress ダッシュボードにアクセスする方法を学びます。このウィキでは、LinkStar ルーターによって強化されたセルフホスト型オフィスサーバーで Grocy と BookStack を統合する方法を紹介します。効率的で整理された運用を実現する魅力的なソリューションを提供します。

コミュニティによるLinkstarアプリケーション

安全なリモートアクセス: LinkStar + Tailscale VPNLinkstarルーターにAdblockを統合して広告なしのブラウジングを実現
クレジット: Kasun Thushara
LinkStarルーターとTailscale VPNの強力な組み合わせで、安全なリモートアクセスを体験してください。
クレジット: Kasun Thushara
このプロジェクトでは、LinkstarルーターにAdblockをインストールして設定する手順をステップバイステップで紹介します。

✨ コントリビュータープロジェクト

  • このページを更新するためのタスクリストがあり、コントリビュータープロジェクトの一環として分類されています。私たちはユーザー体験を向上させ、Wikiプラットフォームの開発を通じてより良いサポートを提供することに専念しています。
  • このページへの貢献は私たちにとって非常に重要です!皆様の意見を大切にしており、アイデアの生成にご協力いただけると幸いです。

技術サポートと製品ディスカッション

私たちの製品を選んでいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...