メインコンテンツまでスキップ

LoNet 808 - Mini GSM/GPRS Plus GPS Breakout

このボードは最新のSIMCOM SIM808 GSM/GPSモジュールを基にしており、セルラーGSMおよびGPRSデータとGPS技術による衛星ナビゲーションを提供します。

ボードはスリープモードで超低消費電力を特徴としており、プロジェクトに非常に長い待機時間をもたらします。さらに、LiPoバッテリーで使用可能なオンボードバッテリー充電回路を備えています。

GPS受信機は非常に感度が高く、22の追跡チャネルと66の取得チャネルを備えており、屋内位置特定のための補助GPS(A-GPS)もサポートしています。ボードはUART経由でATコマンドによって制御され、3.3Vおよび5Vの論理レベルをサポートします。ミニGPSおよびGSMアンテナが付属していますが、バッテリーはオプションです。

このボードは2G(3GまたはLTEではない)GSMネットワークを使用します。

特徴


  • クワッドバンド 850/900/1800/1900MHz

  • GPRSマルチスロットクラス12接続性: 最大85.6kbps(ダウンロード/アップロード)

  • GPRSモバイルステーションクラスB

  • ATコマンドによる制御(3GPP TS 27.007, 27.005およびSIMCOM拡張ATコマンド)

  • リチウムイオンバッテリーの充電制御をサポート

  • リアルタイムクロックをサポート

  • 電源電圧範囲 3.4V ~ 4.4V

  • 統合GPS/CNSSおよびA-GPSをサポート

  • 3.0Vから5.0Vの論理レベルをサポート

  • 低消費電力、スリープモードで1mA

  • GPS NMEAプロトコルをサポート

  • コンパクトサイズ 27mm x 46mm x 10mm

  • 標準SIMカード対応

GPS仕様


  • 受信チャネル: 22追跡 / 66取得

  • 粗取得コード: GPS L1

  • 追跡感度: -165dBm

  • コールドスタート時間: 30秒(標準)

  • ホットスタート時間: 1秒(標準)

  • ウォームスタート時間: 28秒(標準)

  • 水平位置精度: < 2.5m CEP

  • 消費電力 - 取得時: 42mA

  • 消費電力 - 継続追跡時: 24mA

  • 更新レート: 5Hz

インターフェース


① 電源ボタン: モジュールのハード電源スイッチです。モジュールが電源オンの場合、ボタンを2秒間押すことでモジュールをオンまたはオフにできます。

② リチウムイオンバッテリー: モジュールの電源供給で、入力電圧は3.4Vから4.4Vです。JST-2.0mmコネクタを使用しており、3.7V Li-Poバッテリーへの接続が便利です。

③ MicroUSB: リチウムイオンバッテリーの充電インターフェースで、入力電圧範囲は5Vから7Vです。

④ GSMアンテナ: uFL GSMアンテナコネクタで、GSM信号を受信するためにGSMアンテナを接続します。

⑤ GPSアンテナ: uFL GPSアンテナコネクタです。パッシブまたはアクティブGPSアンテナを接続できます。アクティブGPSアンテナは2.8Vで動作します。

⑥ ネットワークインジケータ: 赤色LEDで、モジュールがネットワークに接続している状態を示します。

⑦ ステータスインジケータ: 緑色LEDで、モジュールがオンかどうかを示します。モジュールが動作中の場合に点灯します。

⑧ ブレークアウトピン: 詳細はピン定義を参照してください。

⑨ SIMカードホルダー: 標準SIMカード用のSIMカードホルダーです。

⑩ 電源供給ピン: 電源のはんだ付けおよびテストに使用されます。

ピン定義

名前I/O説明備考
BATI/0電源入力 / 出力3.4V - 4.4V DC
GNDI/0電源グラウンド / 論理グラウンド
VIOI論理レベル参照2.8V - 5.0V DC
DTRIスリープモード制御ピンスリープモード時にプルアップ
PWRO電源スイッチ2秒間アクティブロー
RIOイベント / メッセージピン
TXDOデータ送信SIM808からのUART出力
RXDIデータ受信SIM808へのUART入力
RSTIリセットピンアクティブロー

インジケータLED

インジケータLEDステータス動作
動作ステータス(緑色)オフSIM808が動作していない
オンSIM808が動作中
ネットワークステータス(赤色)オフSIM808が動作していない
64msオン / 800msオフSIM808がネットワークに登録されていない
64msオン / 3000msオフSIM808がネットワークに登録されている
64msオン / 300msオフPPP GPRS通信が確立されている

アクセサリー


アンテナのほかに、LoNet 808 を使用する際に以下のアクセサリーが必要になる場合があります。

SIMカード
GSM/GPRS通信用

3.7V リチウムイオンバッテリー
電源供給用

DC/DC 電圧レギュレーター
電源供給用

MicroUSBケーブル
バッテリー充電用

USB to UART ツール
PC上でATコマンドをテストするため

ソーラーパネル
バッテリー充電用

使用方法


参考回路

> MCUへの接続

> PCへの接続

ATコマンドの使い方

// このスケッチはArduinoでLoNetをテストするためのものです

// VIOを+5Vに接続
// GNDをグランドに接続
// RX(SIM808へのデータ入力)をデジタル11に接続
// TX(SIM808からのデータ出力)をデジタル10に接続

#include <SoftwareSerial.h>

SoftwareSerial mySerial(10, 11); // RX, TX

void setup()
{
// シリアル通信を開始し、ポートが開くのを待つ
Serial.begin(9600);
mySerial.begin(9600);
}

void loop() // 繰り返し実行
{
if (mySerial.available())
Serial.write(mySerial.read());

if (Serial.available())
{
while(Serial.available())
{
mySerial.write(Serial.read());
}
mySerial.println();
}
}

ボーレートの設定と充電機能の有効化

初めてモジュールを使用する際に、このプロセスを実行することをお勧めします。以下の表の「Serial Monitor」列では、ATコマンドの入力は黒字、モジュールの返答はオレンジ色で示されています。

シリアルモニター説明
AT
OK
コマンド「AT」を送信してボーレートを同期します。モジュールのシリアルポートはデフォルトで自動ボーレートモードに設定されており、このモードではモジュールがオンになってもインジケーションを出力しません。
AT+IPR=9600
OK
ボーレートを9600bpsに設定します。1200bpsから115200bpsまでサポートしています。
AT+ECHARGE=1
OK
コマンド「AT+ECHARGE=1」を送信してバッテリー充電機能を有効にします。デフォルトでは充電機能は無効です。
AT&W
OK
パラメータ設定を保存します。
AT+CPOWD=1
NORMAL POWER DOWN
モジュールをシャットダウンします。
RDY
+CFUN: 1
GPS Ready
+CPIN: READY
Call Ready
SMS Ready
電源ボタンでモジュールを再度オンにすると、GPSおよびGSMのステータスが応答されます。
AT+CBC
+CBC: 1,96,4175
OK
充電状態とバッテリー残量を確認します。
AT+CSQ
+CSQ: 14,0
OK
GSM信号品質を確認します。

GPSで位置情報を取得する

シリアルモニター説明
AT+CGPSPWR=1
OK
GPSをオンにします。
AT+CGPSSTATUS?
+CGPSSTATUS: Location Not Fix
OK
GPSの固定状態を確認します。「Location Not Fix」は位置情報の取得に失敗していることを意味します。初回起動時には少なくとも30秒かかります。GPSは窓際または屋外でテストする必要があります。
AT+CGPSSTATUS?
+CGPSSTATUS: Location 3D Fix
OK
GPSが3Dステータスで固定されました。
AT+CGPSINF=0
+CGPSINF:
0,2234.931817,11357.122485,
92.461185,20141031041141.000,
88,12,0.000000,0.000000
現在のGPS位置情報を取得します。パラメータ形式: <mode>, <altitude>, <longitude>, <UTC time>, <TTFF>, <num>, <speed>, <course>
AT+CGPSOUT=32
OK
$GPRMC,043326.000,A,
2234.9414,N,11357.1187,E,
0.000,143.69,311014,,,A*50
NMEA $GPRMCデータを読み取ります。この中で「2234.9414 N, 11357.1187 E」が位置座標です。NMEA文についての詳細はこちらのサイトを参照してください。
AT+CGPSRST=0
OK
GPSをコールドスタートモードでリセットします。
AT+CGPSRST=1
OK
GPSをホットスタートモードでリセットします。
AT+CGPSPWR=0
OK
GPSをオフにします。

ダウンロード


リソース


技術サポート & 製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!お客様が弊社製品をスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しております。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...