メインコンテンツまでスキップ

Wio-E5 STM32WLE5JC モジュール

pir

LoRaWAN® は LoRa Alliance® からライセンスを受けて使用されているマークです。 LoRa® マークは Semtech Corporation またはその子会社の商標です。

製品紹介

注記

最近、Wio-E5 モジュールをベースとした Wio-E5 シリーズをリリースしました。こちらをクリックして、Grove モジュールmini 開発ボードから開発キットまで、Wio-E5 ファミリーの新しいメンバーをご覧ください。STM32WL シリーズ用 STM32Cube MCU パッケージ(SDK)を使用して LoRaWAN エンドノードを作成し、LoRaWAN ネットワークに参加してデータを送信する方法について詳しく学ぶには、mini 開発ボード開発キットの wiki ページをお読みください。

Wio-E5 は、Seeed Technology Co., Ltd. によって設計された低コスト、超低消費電力、極めてコンパクト、高性能な LoRaWAN® モジュールです。世界初の LoRa® RF と MCU チップの組み合わせを統合した SoC である ST システムレベルパッケージチップ STM32WLE5JC を搭載しています。 このモジュールには ARM Cortex M4 超低消費電力 MCU と LoRa® SX126X も組み込まれており、(G)FSK モードと LoRa® をサポートしています。LoRa® モードでは 62.5kHz、125kHz、250kHz、500kHz の帯域幅を使用でき、EU868 と US915 をサポートして、さまざまな IoT ノードの設計に適しています。

この Wio E5 モジュールは産業規格で設計されているため、-40℃ ~ 85℃ の広い動作温度範囲で産業用 IoT 製品の設計に非常に適しています。

LoRa® と LoRaWAN® にあまり馴染みがない場合は、詳細について LoRapedia の記事をご確認ください。

pir

pir

(極めてコンパクトなサイズ、1ユーロ硬貨より小さい)

特徴

  • 超低消費電力: 2.1uAの低スリープ電流(WORモード)

  • 極めてコンパクトなサイズ: 12mm 12mm 2.5mm 28ピンSMT

  • 高性能: TXOP=22dBm@868/915MHz; 125KHz BWでSF12の-136.5dBm感度

  • 長距離使用: 158dBリンクバジェット

  • ワイヤレス接続: 組み込みLoRaWAN®プロトコル、ATコマンド、グローバルLoRaWAN®周波数プランをサポート

  • 世界的な互換性: 広い周波数範囲; EU868 / US915 / AU915 / AS923 / KR920 / IN865

  • 優れた柔軟性: モジュールのMCU上でソフトウェアを開発したいユーザーのために、MCUの他のGPIOを簡単に操作できます。UART、I2C、ADCなどが含まれます。これらの豊富なGPIOインターフェースは、周辺機器を拡張する必要があるユーザーにとって有用です。

  • FCC、CE、ICおよびTelec認証済み

アプリケーション

  • LoRaWAN®センサーノードおよびあらゆるワイヤレス通信アプリケーションに対応。

applications

アプリケーションノート

1. ファクトリーATファームウェア

Wio-E5シリーズには内蔵ATコマンドファームウェアがあり、LoRaWAN® Class A/B/Cプロトコルと広い周波数プラン(EU868/US915/AU915/AS923/KR920/IN865)をサポートしています。このATコマンドファームウェアにより、開発者は簡単かつ迅速にプロトタイプやアプリケーションを構築できます。

ATコマンドファームウェアには、DFU用のブートローダーとATアプリケーションが含まれています。「PB13/SPI_SCK/BOOT」ピンは、Wio-E5をブートローダーに留めるか、ATアプリケーションにジャンプするかを制御するために使用されます。PB13がHIGHの場合、モジュールはリセット後にATアプリケーションにジャンプし、デフォルトのボーレートは9600です。PB13がLOW(Wio-E5 mini/ Wio-E5開発キットの「Boot」ボタンを押す)の場合、モジュールはブートローダーに留まり、ボーレート115200で1秒ごとに「C」文字を送信し続けます。

注記
  • ファクトリーATファームウェアはRDP(読み取り保護)レベル1でプログラムされており、開発者はSTM32Cube ProgrammerでまずRDPを削除する必要があります。RDPをレベル0に戻すとフラッシュメモリの一括消去が発生し、ファクトリーATファームウェアは再度復元できないことに注意してください。

  • Wio-E5モジュールの「PB13/SPI_SCK/BOOT」ピンは通常のGPIOであり、MCUの「BOOT0」ピンではありません。この「PB13/SPI_SCK/BOOT」ピンは、ファクトリーATファームウェアのブートローダーで使用され、APPにジャンプするかブートローダーに留まる(DFU用)かを決定します。実際の「BOOT0」ピンはモジュールにピンアウトされていないため、低消費電力アプリケーションを開発する際にはユーザーは注意が必要です。

2. クロック設定

2.1 HSE

  • 32MHz TCXO

  • TCXO電源: PB0-VDD_TCXO

2.2 LSE

  • 32.768KHz水晶発振器

3. RFスイッチ

Wio-E5モジュールはRFO_HPを通してのみ送信します:

  • 受信: PA4=1, PA5=0

  • 送信(高出力、SMPSモード): PA4=0, PA5=1

ハードウェアピンアウト

pir

pir

仕様

項目パラメータ仕様単位
構造サイズ12(W)*12(L)*2.5(H)mm
パッケージ28ピン、SMT
電気的特性電源3.3VタイプV
スリープ電流2.1uA(WDTオン)uA
動作電流(送信機+MCU)50mA @10dBm 434MHzタイプmA
111mA @22dBm 470MHzタイプ
111mA @22dBm 868MHzタイプ
動作電流(受信機+MCU)6.7mA @BW125kHz、868MHzタイプmA
6.7mA @BW125kHz、434MHzタイプ
6.7mA @BW125kHz、470MHzタイプ
出力電力10dBm最大 @434MHzdBm
22dBm最大 @470MHz
22dBm最大 @868MHz
感度@SF12、BW125kHzdBm
Fr(MHz)最小標準最大
434--134.5-136
470--136.5-137.5
868--135-137
高調波< -36dBm 1GHz以下dBm
< -40dBm 1GHz以上dBm
インターフェース RFIORFポート
UART3グループのUART、2ピンを含む
I2C1グループのI2C、2ピンを含む
ADC1つのADC入力、1ピンを含む、12ビット 1Msps
NRST手動リセットピン入力
SPI1グループのSPI、4ピンを含む

ソース

認証:

ライブラリ:

関連 SDK:

はじめに

1. ATコマンドのクイックスタート

1.1 準備

  • ステップ 1. Wio-E5 開発ボードを Type-C ケーブルで PC に接続します

  • ステップ 2. シリアルツール(例:Arduino シリアルモニター)を開き、正しい COM ポートを選択し、ボーレートを 9600 に設定し、Both NL & CR を選択します

  • ステップ 3. "AT" を送信してみると、応答が表示されます。

pir

1.2 基本的な AT コマンド

  • AT+ID // すべて読み取り、DevAddr(ABP)、DevEui(OTAA)、AppEui(OTAA)

  • AT+ID=DevAddr // DevAddr を読み取り

  • AT+ID=DevEui // DevEui を読み取り

  • AT+ID=AppEui // AppEui を読み取り

  • AT+ID=DevAddr,"devaddr" // 新しい DevAddr を設定

  • AT+ID=DevEui,"deveui" // 新しい DevEui を設定

  • AT+ID=AppEui,"appeui" // 新しい AppEui を設定

  • AT+KEY=APPKEY,"16 bytes length key" // アプリケーションセッションキーを変更

  • AT+DR=band // バンドプランを変更

  • AT+DR=SCHEME // 現在のバンドを確認

  • AT+CH=NUM, 0-7 // チャンネル 0~7 を有効化

  • AT+MODE="mode" // 動作モードを選択:LWOTAA、LWABP または TEST

  • AT+JOIN // JOIN リクエストを送信

  • AT+MSG="Data to send" // サーバーによる確認が不要な文字列形式のフレームを送信するために使用

  • AT+CMSG="Data to send" // サーバーによる確認が必要な文字列形式のフレームを送信するために使用

  • AT+MSGHEX="xx xx xx xx" // サーバーによる確認が不要な16進形式のフレームを送信するために使用

  • AT+CMSGHEX="xx xx xx xx" // サーバーによる確認が必要な16進形式のフレームを送信するために使用

1.3 The Things Network への接続とデータ送信

  • ステップ 1. The Things Network ウェブサイトにアクセスし、新しいアカウントにサインアップします

  • ステップ 2. ログイン後、プロフィールをクリックし、Console を選択します

pir

  • ステップ 3. デバイスとゲートウェイの追加を開始するクラスターを選択します

pir

  • ステップ 4. Go to applications をクリックします

pir

  • ステップ 5. + Add application をクリックします

pir

  • ステップ 6. Application ID を入力し、Create application をクリックします

pir

注意: ここで Application nameDescription は必須フィールドではありません。Application name を空白のままにすると、デフォルトで Application ID と同じ名前が使用されます

以下が新しく作成されたアプリケーションです

pir

  • ステップ 7. + Add end device をクリックします

pir

  • ステップ 8. Manually をクリックして、登録認証情報を手動で入力します

pir

  • ステップ 9. お住まいの地域に応じて Frequency plan を選択します。また、このデバイスを接続するゲートウェイと同じ周波数を使用することを確認してください。LoRaWAN® version として MAC V1.0.2 を、Regional Parameters version として PHY V1.0.2 REV B を選択します。これらの設定は Wio-E5 の LoraWAN® スタックに対応しています。

pir

  • ステップ 10. Wio-E5 モジュールがシリアルコンソール経由でまだアクセス可能な状態で、シリアルモニターで以下の AT コマンドを送信します:

    • AT+ID=DevEui で Device EUI を取得
    • AT+ID=AppEui で App EUI を取得
    • AT+KEY=APPKEY,"2B7E151628AED2A6ABF7158809CF4F3C" で App Key を設定

出力は以下のようになります:

Tx: AT+ID=DevEui
Rx: +ID: DevEui, 2C:F7:F1:20:24:90:03:63
Tx: AT+ID=AppEui
Rx: +ID: AppEui, 80:00:00:00:00:00:00:07
Tx: AT+KEY=APPKEY,"2B7E151628AED2A6ABF7158809CF4F3C"
Rx: +KEY: APPKEY 2B7E151628AED2A6ABF7158809CF4F3C
  • ステップ 11. 上記の情報をDevEUIAppEUIAppKeyフィールドにコピー&ペーストします。End device IDフィールドはDevEUIを入力すると自動的に入力されます。最後にRegister end deviceをクリックします

pir

  • ステップ 12. LoRaWAN®ゲートウェイをTTNコンソールに登録します。こちらに示されている手順を参照してください

  • ステップ 13. TTNに接続するために以下のATコマンドを入力します

// If you are using US915
AT+DR=US915
AT+CH=NUM,8-15

// If you are using EU868
AT+DR=EU868
AT+CH=NUM,0-2

AT+MODE=LWOTAA
AT+JOIN

シリアルモニターの出力は以下のようになります:

Tx: AT+DR=US915
Rx: +DR: US915
Tx: AT+CH=NUM,8-15
Rx: +CH: NUM, 8-15

Tx: AT+MODE=LWOTAA
Rx: +MODE: LWOTAA

Tx: AT+JOIN
Rx: +JOIN: Start
+JOIN: NORMAL
+JOIN: Network joined
+JOIN: NetID 000013 DevAddr 26:01:5F:66
+JOIN: Done

シリアルコンソールで +JOIN: Network joined が表示されれば、デバイスがTTNへの接続に成功したことを意味します!

デバイスのステータスは End devices ページでも確認できます

pir

  • ステップ 14. 以下のATコマンドを入力してTTNにデータを送信します
// send string "HELLO" to TTN 
Tx: AT+MSG=HELLO
Rx: +MSG: Start
+MSG: FPENDING
+MSG: RXWIN2, RSSI -112, SNR -1.0
+MSG: Done
// send hex "00 11 22 33 44"
Tx: AT+MSGHEX="00 11 22 33 44"
Rx: +MSGHEX: Start
+MSGHEX: Done

ATコマンドの詳細については、WIo-E5 ATコマンド仕様書を参照してください。

STM32Cube MCU Packageを使用した開発

このセクションは、STM32WLシリーズ用STM32Cube MCUパッケージ(SDK)を使用して複数のアプリケーションを構築することを目的とした、Wio-E5 mini/ Wio-E5 Development Kit向けです。

注意: STM32WLシリーズ用STM32Cube MCUパッケージの最新バージョンであるv1.1.0をサポートするようにライブラリを更新しました。

注記

SDKでプログラムする前に工場出荷時のATファームウェアを消去する必要があるため、まず工場出荷時ATファームウェアの消去セクションをお読みください。工場出荷時のATファームウェアを消去すると、復元することはできません。

準備

ソフトウェア:

ハードウェア:

  • LoRaWAN®ネットワークサーバーに接続されたLoRaWAN®ゲートウェイ(例:TTN)

  • USB Type-Cケーブルと ST-LINK。Type-Cケーブルをボードの Type-Cポートに接続して電源とシリアル通信を行います。ST-LINKを以下のようにSWDピンに接続します

connection

GPIO設定の概要

  • Wio-E5シリーズのハードウェア設計は、STの公式STM32WL55JC開発ボードであるNUCLEO-WL55JCと少し異なるため、開発者はSDKサンプルをWio-E5シリーズに適応させるために一部のgpioを再設定する必要があります。私たちはすでにGPIOを再設定していますが、その違いを指摘することが必要だと考えています。
SDKサンプルラベルNUCLEO-WL55JCのGPIOWio-E5 mini/ Wio-E5 Development KitのGPIO
RF_CTRL1PC4PA4
RF_CTRL2PC5PA5
RF_CTRL3PC3なし
BUT1PA0PB13 (ブートボタン)
BUT2PA1なし
BUT3PC6なし
LED1PB15なし
LED2PB9PB5
LED3PB11なし
DBG1PB12PA0 (D0ボタン)
DBG2PB13PB10
DBG3PB14PB3
DBG4PB10PB4
USARTUSART2(PA2/PA3)USART1: PB6=TX , PB7=RX

アプリケーション

ここでは、STM32WL シリーズ用 STM32Cube MCU パッケージ(SDK)を使用した Wio-E5 mini/ Wio-E5 Development Kit のいくつかのアプリケーションを探索します。

LoRaWAN® エンドノード

このアプリケーションは、Wio-E5 mini/ Wio-E5 Development Kit を TTN(The Things Network)に接続し、LoRaWAN® ゲートウェイとの接続後にデータを送信します。

  • ステップ 1. こちらをクリックして Seeed-Studio/LoRaWan-E5-Node リポジトリにアクセスし、ZIP ファイルとしてダウンロードします

pir

  • ステップ 2. ZIP ファイルを展開し、Wio-E5-Node > Projects > Applications > LoRaWAN > LoRaWAN_End_Node > STM32CubeIDE に移動します

  • ステップ 3. .project ファイルをダブルクリックします

    注意: MAC の場合、以下のオプションのいずれかを使用してプロジェクトを開く必要があります:

    • 1. Wio-E5-Node > Projects > Applications > LoRaWAN > LoRaWAN_End_Node に移動します。ファイル "LoRaWAN_End_Node.ioc" をダブルクリックします。

    • 2. 以下の画像のように「Import Projects from File System or Archieve」を使用します。

pir

  • ステップ 4. プロジェクトを右クリックし、Properties をクリックします

pir

  • ステップ 5. C/C++ Build > Settings > MCU Post build outputs に移動し、Convert to Intel Hex file (-O ihex) にチェックを入れ、Apply and Close をクリックします

pir

  • ステップ 6. Build 'Debug' をクリックし、エラーなしでコンパイルされることを確認します

build

pir

次に、Device EUIApplication EUIApplication KEY、および LoRawan Region を変更します

  • ステップ 7. こちらのガイドに従って TTN アプリケーションをセットアップし、Application EUI を取得して LoRaWAN/App/se-identity.h のマクロ定義 LORAWAN_JOIN_EUI にコピーします。例えば、ここでの Application EUI は 80 00 00 00 00 00 00 0x07 です:
// LoRaWAN/App/se-identity.h

/*!
* App/Join server IEEE EUI (big endian)
*/
#define LORAWAN_JOIN_EUI { 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07 }
  • ステップ 8. また、LoRaWAN/App/se-identity.hでマクロ定義LORAWAN_DEVICE_EUILORAWAN_NWK_KEYを設定することで、Device EUIApplication Keyを変更することができます。LORAWAN_DEVICE_EUILORAWAN_NWK_KEYがTTNコンソールのDevice EUIApp Keyと同じであることを確認してください。
// LoRaWAN/App/se-identity.h

/*!
* end-device IEEE EUI (big endian)
*/
#define LORAWAN_DEVICE_EUI { 0x2C, 0xF7, 0xF1, 0x20, 0x24, 0x90, 0x03, 0x63 }

/*!
* Network root key
*/
#define LORAWAN_NWK_KEY 2B,7E,15,16,28,AE,D2,A6,AB,F7,15,88,09,CF,4F,3C

pir

  • ステップ 9. デフォルトのLoRaWAN®リージョンはEU868です。LoRaWAN/App/lora_app.hACTIVE_REGIONマクロ定義を設定することで変更できます。
// LoRaWAN/App/lora_app.h

/* LoraWAN application configuration (Mw is configured by lorawan_conf.h) */
/* Available: LORAMAC_REGION_AS923, LORAMAC_REGION_AU915, LORAMAC_REGION_EU868, LORAMAC_REGION_KR920, LORAMAC_REGION_IN865, LORAMAC_REGION_US915, LORAMAC_REGION_RU864 */
#define ACTIVE_REGION LORAMAC_REGION_US915

pir

  • ステップ 10. 上記の変更後、サンプルをリビルドしてWio-E5にプログラムしてください。STM32CubeProgrammerを開き、ST-LINKをPCに接続し、デバイスのRESETボタンを押したまま、ConnectをクリックしてRESETボタンを離してください:

pir

  • ステップ 11. Read Out ProtectionがAAであることを確認してください。BBと表示されている場合は、AAを選択してApplyをクリックしてください:

pir

  • ステップ 12. 次に、Erasing & Programmingページに移動し、hexファイルのパスを選択してください(例:C:\Users\user\Downloads\LoRaWan-E5-Node\Projects\Applications\LoRaWAN\LoRaWAN_End_Node\STM32CubeIDE\Debug\LoRaWAN_End_Node.hex)。以下の画像のようにプログラミングオプションを選択し、Start Programmingをクリックしてください!

pir

プログラミングが完了すると、Download verified successfullyのメッセージが表示されます。

  • ステップ 13. LoRaWAN®ゲートウェイとTTNがセットアップされている場合、Wio-E5はリセット後に正常に接続されます!確認用のLoRaWAN®パッケージが30秒ごとにTTNに送信されます。接続が成功した場合、シリアルモニター(ここではArduino Serial Monitorを使用)に以下のログが出力されます:

pir

  • おめでとうございます!これでWio-E5をLoRaWAN®ネットワークに接続できました!これで、より魅力的なLoRaWAN®エンドノードアプリケーションの開発を進めることができます!

注意: Wio-E5は高出力モードのみをサポートしているため、radio_board_if.hでこれらのマクロ定義を使用することはできません:

#define RBI_CONF_RFO     RBI_CONF_RFO_LP_HP
// or
#define RBI_CONF_RFO RBI_CONF_RFO_LP

RBI_CONF_RFOradio_board_if.hRBI_CONF_RFO_LP_HP として定義されていても、USE_BSP_DRIVER が定義されており、BSP_RADIO_GetTxConfig() 関数が RADIO_CONF_RFO_HP を返すため、使用されません。

FreeRTOS LoRaWAN®

このアプリケーションは、Wio-E5 mini/ Wio-E5 Development Kit を TTN (The Things Network) に接続し、LoRaWAN® ゲートウェイとの接続後にデータを送信します。以前の LoRaWAN End Node アプリケーションとこの FreeRTOS LoRaWAN® アプリケーションの違いは、前者がベアメタル上で動作するのに対し、こちらは FreeRTOS 上で動作することです。

  • ステップ 1. こちら をクリックして Seeed-Studio/LoRaWan-E5-Node リポジトリにアクセスし、ZIP ファイルとしてダウンロードします

pir

  • ステップ 2. ZIP ファイルを展開し、LoRaWan-E5-Node > Projects > Applications > FreeRTOS > FreeRTOS_LoRaWAN に移動します

  • ステップ 3. .project ファイルをダブルクリックします

  • ステップ 4. 以前の LoRaWAN® End Node アプリケーションの ステップ 4 - ステップ 13 を参照して、Wio-E5 mini/ Wio-E5 Development Kit を TTN に接続してください!

FreeRTOS LoRaWAN® AT

このアプリケーションも、Wio-E5 mini/ Wio-E5 Development Kit を TTN (The Things Network) に接続し、LoRaWAN® ゲートウェイとの接続後にデータを送信します。以前の FreeRTOS LoRaWAN® アプリケーションとこのアプリケーションの違いは、AT コマンドを使用できることです。

  • ステップ 1. こちら をクリックして Seeed-Studio/LoRaWan-E5-Node リポジトリにアクセスし、ZIP ファイルとしてダウンロードします

pir

  • ステップ 2. ZIP ファイルを展開し、LoRaWan-E5-Node > Projects > Applications > FreeRTOS > FreeRTOS_LoRaWAN_AT に移動します

  • ステップ 3. .project ファイルをダブルクリックします

  • ステップ 4. 以前の LoRaWAN® End Node アプリケーションの ステップ 4 - ステップ 12 を参照してください

  • ステップ 5. Arduino Serial Monitor などのシリアルモニターを開くと、以下の出力が表示されます

pir

  • ステップ 6. AT? と入力して ENTER を押すと、利用可能なすべての AT コマンドが表示されます

pir

  • ステップ 7. Device EUIApplication EUIApplication KEYLoRawan Region を変更したい場合は、AT コマンドを使用して変更できます。ただし、これらのパラメータはこの例では se-identity.hlora_app.h で既に設定されています

  • ステップ 8. AT+JOIN=1 と入力すると、接続が成功すると以下の出力が表示されます!

pir

注意: ここでは AT+JOIN=(Mode) 形式を使用する必要があります。ModeABP の場合は 0OTAA の場合は 1 に対応します。

FreeRTOS LowPower

このアプリケーションは、Wio-E5 mini/ Wio-E5 Development Kit で低電力モードを有効にします。アプリケーションがフラッシュされると、ボードは 2 秒間通常の電力を消費し、2 秒間低電力モードに入る、というサイクルを繰り返します。

  • ステップ 1. こちら をクリックして Seeed-Studio/LoRaWan-E5-Node リポジトリにアクセスし、ZIP ファイルとしてダウンロードします

pir

  • ステップ 2. ZIP ファイルを展開し、LoRaWan-E5-Node > Projects > Applications > FreeRTOS > FreeRTOS_LowPower に移動します

  • ステップ 3. .project ファイルをダブルクリックします

  • ステップ 4. プロジェクトを右クリックして Properties をクリックします

pir

  • ステップ 5. C/C++ Build > Settings > MCU Post build outputs に移動し、Convert to Intel Hex file (-O ihex) にチェックを入れて Apply and Close をクリックします

pir

  • ステップ 6. Build 'Debug' をクリックすると、エラーなしでコンパイルされるはずです

pir

pir

  • ステップ 7. STM32CubeProgrammerを開き、ST-LINKをPCに接続し、デバイスのRESETボタンを押したまま、ConnectをクリックしてRESETボタンを離します:

pir

  • ステップ 8. Read Out ProtectionがAAであることを確認し、BBと表示されている場合は、AAを選択してApplyをクリックします:

pir

  • ステップ 9. 次に、Erasing & Programmingページに移動し、hexファイルのパスを選択します(例:C:\Users\user\Downloads\LoRaWan-E5-Node\Projects\Applications\FreeRTOS\FreeRTOS_LowPower\Debug\FreeRTOS_LowPower.hex)、以下の画像のようにプログラミングオプションを選択し、Start Programmingをクリックします!

pir

プログラミングが完了すると、Download verified successfullyというメッセージが表示されます。

  • ステップ 10. 電力計を接続してWio-E5 mini/ Wio-E5 Development KitをPCに接続します。ボード上の赤色LEDが1秒ごとに点滅し、ボードが通常状態と低電力状態を切り替えることがわかります(電力計の電流が低電力状態では1秒間下がり、通常動作状態では1秒間上がります)

pir

Low Power

このアプリケーションは、Wio-E5 mini/ Wio-E5 Development Kitで低電力モードも有効にします。前のFreeRTOS LowPowerアプリケーションとこのLow Powerアプリケーションの違いは、前者がFreeRTOS上で動作するのに対し、こちらはベアメタル上で動作することです。

  • ステップ 1. こちらをクリックしてSeeed-Studio/LoRaWan-E5-Nodeリポジトリにアクセスし、ZIPファイルとしてダウンロードします

pir

  • ステップ 2. ZIPファイルを展開し、LoRaWan-E5-Node > Projects > Applications > LowPowerに移動します

  • ステップ 3. .projectファイルをダブルクリックします

  • ステップ 4. 前のFreeRTOS LowPowerアプリケーションのステップ 4 - ステップ 10を参照すると、最終的に電力計で同じ出力が確認できます!

技術サポート & 製品ディスカッション

技術的な問題については、フォーラムにお送りください。

弊社製品をお選びいただき、ありがとうございます!弊社製品でのご体験を可能な限りスムーズにするため、さまざまなサポートを提供しております。異なる好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャンネルをご用意しています。

Loading Comments...